耐腐蚀材料
耐腐蚀材料、相容性与检测指南
一个海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械连接。因此在选择材料时,选用耐腐蚀材料至关重要。
指定应对腐蚀的材料时,需要从多方面考虑。许多考虑因素甚至超出了材料本身。尽管材料初始质量与制造工艺对流体系统组件的使用寿命至关重要,但在将耐腐蚀材料应用于流体系统时,选择具备材料科学专业知识、并能为您的选材决策提供支持的供应商,同样具有重要意义。
腐蚀产生的原因是什么?
当金属原子被流体氧化时,就会发生腐蚀,从而导致金属表面的材料损失。这会减小卡套管等元件的厚度,并更易于引发机械失效。几乎所有金属在特定条件下都会发生腐蚀,且腐蚀类型多样;在为应用场景选择理想耐腐蚀材料时,必须对各类腐蚀所带来的风险进行评估。
虽然材料的化学成分会影响其耐腐蚀性,但降低因材料缺陷导致失效的重要因素之一,是所使用耐腐蚀材料的整体质量。从棒材的资格认证到元件的最终检验,质量应该是每个环节不可或缺的一部分。
是否想了解更多关于选择合适材料来抵抗腐蚀的信息?
耐腐蚀材料的材料检测
预防问题的合理方式是防患于未然,这也是材料检测至关重要的原因。实现这一目标的途径之一,是确保供应商从过程控制到棒材材料检测,均建立严格的防腐蚀质量管控措施。材料检测形式多样,从目视检查材料是否存在表面缺陷,到采用无损检测技术,再到开展专门测试以判定材料的腐蚀敏感性。
参观我们的原材料工厂,了解检验材料质量的重要性。
供应商协助您验证材料适用性的另一方式,是检测材料成分中特定元素的含量。耐腐蚀性、强度、可焊接性和延展性都要从合金的化学成分说起。例如,316 型不锈钢中的镍 (Ni) 和铬 (Cr) 含量高于美国测试与材料协会(现为 ASTM International)标准规定的最低要求,可使材料更不易腐蚀。供应商应始终提供材料的化学成分,并表明成分符合国际标准组织 (ISO) 和 ASTM International 发布的标准。
材料检测为何重要?
供应商应在组件制造的每一个环节开展材料检测。第一步是核实是否遵循了正确的制造作业指导书。在元件制造完成后,应进行进一步测试,以确认其制造符合要求,且不存在可能影响性能的外观缺陷或其他瑕疵。还应开展额外测试,确保组件运行正常且密封无泄漏。
材料科学专业知识在耐腐蚀领域发挥何种作用?
在确认材料及制成组件达到或超出性能标准后,材料科学专业知识可协助您做出正确选择 ,从而应对运行环境中所涉及的关键问题。具备扎实的材料科学基础、且精通耐腐蚀材料的供应商,可让您的选材过程更加简便。
在技术方面,考虑机械性能和材料相容性等因素可以帮助您了解如何做出正确选择。
耐腐蚀材料应考虑哪些力学性能?
屈服强度、抗拉强度和延展性等力学性能,均是考量耐腐蚀性的重要因素。高强度材料可用于制造需要在高压条件下可靠运行的元件。
为何选择耐腐蚀材料至关重要?
选择相容材料有助于降低腐蚀带来的高昂成本。据 NACE International 估算,近年来整个油气开采 行业每年的腐蚀总成本高达 14 亿美元。不过,如果您可以从视觉上识别腐蚀并了解查找腐蚀的位置,则可以将风险大大降低。更重要的是,当工程师能够预判腐蚀并选择合适的耐腐蚀材料时,系统完整性、设备使用寿命、运行性能及安全性均会得到提升。
采取以下措施降低腐蚀对您应用的影响:
- 识别腐蚀类型–、表现形式、发生位置及产生原因
- 选择耐腐蚀材料
- 尽可能地减少可能发生腐蚀的位置,并减少与不相容金属的接触
- 从支承件和夹子到卡套管本身,对选材进行统一指定,以减少潜在的腐蚀问题
持续支持有多重要?
为确保您的应用场景长期稳定运行,售后的持续支持至关重要。安装由优质耐腐蚀材料制成的流体系统组件仅仅是开始,因此请务必选择了解您所面临挑战、并能提供解决方案建议与支持、保护材料投资的供应商。
例如,我们提供由材料科学与冶金工程博士专家授课的深度材料科学培训 。这些课程旨在帮助流体系统专业人员掌握所需知识,选择合适材料制成的组件,以确保其在严苛终端使用环境中实现长期性能。单击以下链接预约培训,或寻求有关抗腐蚀的其他指导。
如需解决腐蚀问题,请咨询您当地的世伟洛克工程师。