alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克® 气体分配系统有助于提高安全性。

世伟洛克气体分配系统
通过世伟洛克气体分配计划,顾问和技术人员与客户合作,提供完全组装并经过测试的气体分配系统。

世伟洛克® 气体分配计划有助于提高设施的安全性并减少停机时间

世伟洛克提供的一整套服务和子系统旨在帮助全面优化工业设施中的关键气体分配系统。

俄亥俄州索伦市 —(2020年12月2日)— 世伟洛克是一家领先的流体系统产品、组件和相关服务解决方案提供商,它宣布推出世伟洛克® 气体分配计划。新计划提供一整套服务和经过完全工程设计的子系统,旨在帮助提高工业设施中气体分配系统的安全性并增加正常运行时间。

由于系统设计不直观或部件无法检视会使服务难以进行,因此在整个气体分配系统中保持最佳性能可能会带来运作上的挑战。因此,泄漏可能会被忽视或得不到解决,从而使操作人员和设备处于危险之中,并导致系统效率低下,对盈利能力产生负面影响。

世伟洛克的气体分配计划包括旨在缓解这些挑战的服务和子系统。公司的气体分配顾问对现有的气体分配系统进行全面评估,以确定任何潜在的泄漏点,并提供提高性能和简化维护的机会。随后,他们会提供可行的建议,以改进现有的系统设计,或解释如何采用标准化的世伟洛克气体分配子系统来克服这些挑战。

现有的世伟洛克生产的子系统包括:

  • 世伟洛克® 气源进气口:这些组件在高压源气体和分配系统的其余部分之间建立了可靠的、高度可配置的连接
  • 世伟洛克® 气体面板:这些易于维护的模块化面板确保源气体以正确的流速输送到其目的地
  • 世伟洛克® 转换装置:这些自动子系统从一个气源切换到另一个气源,实现不间断供应
  • 世伟洛克® 使用点:这些组件为技术人员提供了一种便利的方法来准确调整压力以满足设备需求。

世伟洛克顾问与工业设施的客户合作,了解他们的操作情况,随后配置、组装、测试并交付满足其要求的经完全工程设计的气体分配子系统。这些子系统标签清晰,易于理解和使用,故障排除和维护简单。

通过消除现有系统中的潜在泄漏点,或整合为便于使用和维护而设计的子系统,工业企业可以降低因气体分配系统性能不佳而给其团队成员带来的风险。解决泄漏和设计问题还可以帮助他们避免工艺停机或效率损失,同时降低与浪费气体有关的成本。此外,依靠世伟洛克流体系统专家来配置、组装和测试气体分配系统可以解放公司的工程资源,同时还可以减少维护人员的劳动需求。

根据需要,世伟洛克员工可以提供专业的、需亲身实践的的气体分配培训计划,为操作团队提供适当水平的支持,使他们能够维持通过世伟洛克气体分配计划实现的效益。

请在索取更多有关世伟洛克气体分配计划的信息 >

关于世伟洛克

世伟洛克公司是一家市值约 20 亿美元的私人控股公司,为石油和天然气、石油化工、半导体和交通行业提供流体系统产品、组件及服务。世伟洛克总部位于美国俄亥俄州索伦市,通过分布在 70 个国家的 200 个销售和服务中心以及分布在 20 个制造工厂和 5 个全球技术中心的 5,500 名员工为客户提供服务。