接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
工业流体系统的运行状况依赖于每一个输送工艺流体的元件。您设施的安全和生产能力,取决于您的元件之间的防泄漏连接 — 有多种多样的接头可供实现这些连接。
对于小口径系统(直径不超过两英寸的卡套管系统)来说,要为您的流体系统选择正确的接头,首先是要知道如何确定螺纹尺寸和螺距。掌握了这一信息,您就能够针对防泄漏流体系统做出明智选择。
本视频将循序渐进地指导您如何使用游标卡尺、螺距规和螺纹识别指南
来正确识别螺纹间距和尺寸。
为什么端接很重要
由于工业流体系统往往要输送危险性液体或气体,有时还会在高压或极端温度下进行,因此确保您的流体系统与尺寸合适的接头正确连接是非常重要的。
有些流体可能会有毒性,一旦人员吸入,就会直接对您的工厂车间造成安全威胁。其他流体可能会有易燃性,如果遇到火源,则会产生爆炸风险。如果接头安装不当或选择了错误的连接方式,那么在高压力系统中,无论输送何种流体,都可能发生元件爆裂。
除了安全问题,泄漏以及其他故障也会对成本和维护造成巨大挑战。企业不仅会因为泄漏、浪费而导致成本损失,还会因为必要的停机维护,导致重大的生产损失。
正因如此,在工业环境中,流体系统的防泄漏性能至关重要。通过了解并选择尺寸和设计相符的接头,来防止泄漏。
螺纹和端接基础
即使是经验丰富的专业人员,有时也很难识别接头的螺纹尺寸和螺距。如需做出正确的评估,首先要了解一般螺纹和端接术语,以及管理标准,这有助于对特定的螺纹进行分类。这些术语和标准包括:
-
螺纹类型:螺纹线程是指螺纹在接头上的定位位置。外螺纹在接头外侧为突出状态,而
内螺纹位于接头内侧。外螺纹插在内螺纹中。
- 齿顶和齿根:螺纹有峰和谷,分别称为齿顶和齿根。齿顶和齿根之间的平坦表面被称为齿面。不同的螺纹标准下,齿顶和齿根通常有不同的几何形状;对于防泄漏性能来说,确保螺纹匹配至关重要。
- 螺距:螺距是指接头螺纹之间的距离,可以用每英寸螺纹数和毫米来表示。螺距的识别取决于具体的螺纹标准,如 NPT 标准、UTS、ISO 标准等。识别螺距时,请务必要确定哪些标准适用于您的系统,这样您才能保持合规性。
- 角度:螺纹的角度与螺距不同,它衡量的是螺纹之间形成的角度。与螺距一样,角度通常取决于其相关的标准。
比较这两个相关标准,有助于了解接头之间的重要差异,以及这些差异会如何影响您实现防泄漏密封的可能性。ISO 228/1—也被称为英国标准管 (BSP)—螺纹的角度为 55°,齿根和齿顶的截面为圆形。相比之下,“统一螺纹标准”规定螺纹角度为 60°,齿根和齿顶的截面是平的。由于这些差异,这两种类型的接头并不兼容,在组合使用时,不能依靠它们来打造防泄漏密封。 如果您不确定接头是否有兼容性,可以在接头上寻找线索 — 可靠的制造商通常会在接头上做标记,表明接头所遵循的标准。
识别螺纹类型
如需识别您的螺纹尺寸和螺距,您需要合适的工具,包括游标卡尺、螺距规和螺距识别指南。这些工具可以帮助您确定螺纹是锥形的还是直的。
锥形螺纹,也可称为动态螺纹,可在外螺纹和内螺纹的齿面啮合在一起时进行密封。它们相对于中心线成一定角度,而直螺纹(下文有解释)与中心线平行。需要使用螺纹密封剂或螺纹带,填充齿顶与齿根之间的间隙,以防止系统流体在连接处泄漏。锥形螺纹的有效性,通常不超过 15 000 psi系统压力。
锥形螺纹的有效性,通常不超过 15 000 psi系统压力。直螺纹通常用于系统压力不超过 5000 psi 的应用。
直螺纹,也可称为平行螺纹或机械螺纹,不用于密封,而是用于将螺母固定在卡套管接头体上。它们必须依赖其他帮助,才能形成防泄漏密封 — 例如垫圈、O 形圈或者金属至金属的接触。因此,直螺纹通常用于系统压力不超过 5000 psi 的应用。
如需确定您的螺纹是直螺纹,还是锥形螺纹,使用游标卡尺测量第一、第四和最后一个全螺纹上的外螺纹或内螺纹的齿顶间直径。如果该直径在外螺纹端上增加或者在内螺纹端上减小,则螺纹呈锥形。如果所有直径都相同,则螺纹为直螺纹。
如需确定您的螺纹是直螺纹,还是锥形螺纹,使用游标卡尺测量第一、第四和最后一个全螺纹上的外螺纹或内螺纹的齿顶间直径。
当压力不是决定性因素时,用户可凭喜好选择直螺纹或锥形螺纹。 对于大型系统,为所有连接点指定相同类型的螺纹,可以降低安装人员混淆接头的可能性。
测量螺纹直径
识别了您正在使用直螺纹还是锥形螺纹后,下一步就是确定螺纹的直径。再次使用游标卡尺,测量从齿顶到齿顶的公称外螺纹或内螺纹直径。对于直螺纹,测量任一全螺纹即可。对于锥形螺纹,测量第四或第五个全螺纹。
请务必注意您的螺纹齿根和齿顶的几何形状,确保正确匹配。
进行这项测量时,请务必格外注意您的螺纹齿根和齿顶的几何形状,确保正确匹配。 两种不同的齿顶和齿根形式,可能会产生一个相匹配的直径测量值,但如果连接在一起,则不会兼容。
请注意,获得的直径测量值可能与所列的给定螺纹的公称尺寸不同。此变化是由于独特的工业或制造公差导致的。使用接头制造商的螺纹识别指南,来确定该直径尽可能地接近正确尺寸。
确定螺距
下一步是确定螺距。使用螺距规(也称为螺纹规)对照每个形状检查螺纹,直到找到完美匹配的形状为止。一些英制和公制螺纹形状非常相似,因此这可能需要一些时间。
建立螺距标准
最后一步是建立螺距标准。确定了螺纹的类型、样式、公称直径和螺距后,可使用螺纹识别指南,识别螺纹的标准。世伟洛克螺纹和端接识别指南使您能够轻松确定螺纹标准并识别端接。
是否有兴趣了解更多关于螺纹识别以及其他可以帮助您开发、搭建和维护可靠工业小口径流体系统的技能?请申请注册世伟洛克基础知识培训课程,授课地点可根据您的便利而定。我们的认证培训师,已经帮助世界各地的专业人员,增强对实现系统可靠性能的自信和理解。联系我们了解更多信息 — 我们愿意提供帮助。