alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

关于氢气、取样和腐蚀的见解

来自 Ask Swagelok 关于氢气、取样和腐蚀的见解

2024 年度回顾:“Ask Swagelok”首次亮相。

去年,我们很高兴推出了一个名为“Ask Swagelok”的新视频系列,其中世伟洛克专家回答了关键问题并提供了有关流体系统设计方方面面的见解。迄今为止,我们已经发表了五次与专家的不同对话,每一次对话都探讨了不同的主题:

液体取样

世伟洛克流体取样专家 Matt Dixon 讨论了液体取样的一些鲜为人知的方面,例如预留容积管的作用是什么、钢瓶内部的热膨胀率如何在没有适当蒸发空间压缩的情况下使钢瓶破裂、取样钢瓶如何填充,以及取样系统设计如何影响蒸发空间。

此次谈话的重点内容:

氢气系统设计

设计氢气流体系统与设计油气设备有很大的不同,在本次对话中,世伟洛克清洁能源全球技术主管 Chuck Hayes 解释了其原因 —  以及很小的氢分子如何会影响从孔径尺寸到材料选择的所有设计。

此次谈话的重点内容:

氢脆

尽管氢脆问题早已为人所知,但对于处于快速增长和动态中的氢能领域中的许多人来说,它很难被理解。在本次对话中,世伟洛克冶金学高级科学家Buddy Damm和新产品开发高级科学家Cal Brown探讨了氢脆是什么,元件如何受到影响,以及可以做些什么来应对氢脆问题。

此次谈话的重点内容:

海上腐蚀

在海上油气环境带来的所有挑战中,腐蚀(包括内部和外部影响)可能是很难解决的问题之一。世伟洛克冶金学高级科学家 Buddy Damm 在这次对话中讨论了应注意哪些问题以及如何减轻腐蚀。

此次谈话的重点内容:

清洁能源认证

由于世界各地采用不同的标准,因此对于设计师来说,理解哪些标准是适用且重要的是具有挑战性的。在此次对话中,世伟洛克全球氢能专家 Chuck Hayes 讨论了清洁能源认证的来龙去脉、压力等级以及有哪些资源可以提供帮助。

此次谈话的重点内容:

泄漏检测要点

进行泄漏检测时,应在问题演变成高成本风险之前及时识别并解决。世伟洛克目标市场经理 Mike Aughenbaugh 详细解析泄漏检测在工业场景中的核心重要性。从识别工厂中可能发生的泄漏类型,到判断故障阀门的更换时机,本视频为保障生产安全、避免高额维修损失提供了实用指导。

此次谈话的重点内容:

所有这些内容以及我们今后的所有 Ask Swagelok 视频都可以在 https://www.swagelok.com/zh/toolbox/ask-swagelok 上找到。

希望这些视频对您有所帮助。这仅仅是开始,我们计划通过 Ask Swagelok 继续为您提供更多专家见解。如果您希望我们探讨某些主题,请告诉我们 —我们非常乐意与您分享任何可能对您有帮助的专业技术和知识!

相关文章

描绘高性能氢能基础设施的图片

Top 5 氢气设计优秀实践

作为前景巨大的清洁能源之一,氢能非常重要,但构建处理氢气的流体系统需要特定的知识与技能。了解设计氢气系统的关键实用技巧。

工程师,管理汽化

材料至关重要:选择合适的耐腐蚀材料

海上平台可能拥有近 50,000 英尺的卡套管、20,000 多个流体系统元件、不低于 10,000 个接头以及高达 8,000 个机械式连接。毫无疑问,选择合适的耐腐蚀材料并不简单。了解如何根据您的应用作出正确选择。

世伟洛克现场工程师正在进行取样钢瓶维护

取样钢瓶维护:您应当知晓的常见问题

了解取样钢瓶维护对于安全运营的重要性,以及制定一个主动维护计划所需要的条件。