打破误解:了解氢燃料的事实
了解氢燃料的事实-避免陷入误解
Chuck Hayes,世伟洛克清洁能源行业首席应用工程师
毫无疑问,氢燃料汽车和加氢相关的经济正在增长。但随着氢能利用技术变得越来越重要,错误的信息也可能变得广泛流传。对于氢燃料的误解通常围绕其安全性,作为交通燃料的可行性,成本和环境影响。
氢气有满足现代汽车的燃料需求的潜力,提供安全性、可靠性、成本效益和环境友好性。而且,当世界专注于实现一个更绿色、更可持续的未来时,氢气很可能是全球经济的正确、合适的发展道路。
以下是四个关于氢气的值得重新考虑的常见误解,以及关于氢燃料及其可行性的相关事实。
跳转到:
氢气的使用或储存是否危险?
由于氢气具有无毒和很好的化学稳定性特点,它的危险性与其他燃料相同,甚至更低。此外,在氢能车辆和加氢基础设施的每个设计阶段都考虑了许多安全程序和协议,以实现安全和可靠的性能。如果处理得当,加氢技术为现代交通需求提供了一个高效和经济的解决方案。
关于氢的事实:氢气比空气轻 14 倍,比汽油蒸气轻 57 倍。它在泄漏时通常会迅速上升和扩散,大大降低了在地面上被点燃的风险。
相对气体密度
关于氢燃料的事实: 氢气是无毒的,与传统燃料不同。氢气泄漏或溢出不会像化石燃料那样污染环境或威胁到人类或野生动物的健康。
关于氢的事实: 氢气火焰周围的空气不像汽油火焰周围那样热。因此,发生次生火灾的风险较低。
关于氢的事实:氢气在氧气浓度为 18% 至 59% 时可发生爆炸,而汽油在氧气浓度为 1% 至 3% 时可发生爆炸。同时,汽油的自燃温度为 536°F (280°C),是 H2 (995°F/535°C) 的一半。)
自燃温度
关于氢的事实:装有高压储气罐的车辆并不新鲜。现有一个价值数十亿美元的全球性产业,几十年来一直在生产和运输氢气。
关于氢的事实:加氢机的设计旨在在加氢过程中对加氢设备和车辆进行多次安全检查(开始、中间点、结束)。
关于氢的事实:有多个国际认证项目审查氢气作为交通燃料的安全性。例如,Toyota 已获得日本经济贸易产业省 (METI) 的批准,可以自行检查和制造 FCEV 的储氢罐。
关于氢的事实:22 个国家和地区已经制定了特定国家和地区的加氢站规范,包括 CSA(加拿大标准)、ISO(国际标准化组织)和 EN(欧洲标准)。
氢动力汽车不适合长距离行驶吗?
对于任何新出现的交通燃料技术来说,续航里程是一个常见的问题,但对于氢气来说不应该是问题。因为它保持了高能量密度,而且特别适合于重型车辆的应用,氢气的重量较轻,也有助于尽可能地提高重型卡车的有效载荷量,从而增加其续航里程。此外,氢动力车辆的高速加注也是可能实现的,这有助于减少车队和设备的停工时间,几分钟内就能够为车辆加氢,而电池电动汽车则需要几个小时。虽然绿氢的制取取决于风能、太阳能和水力 — 但改进的存储技术可以保持清洁能源的利用,而不受天气的影响。
氢燃料电池汽车
续航里程: 200 至 250 英里 (350 bar)
400 至 500 英里 (700 bar)
加氢时间:3 至 4 分钟
电动汽车
续航里程: 100 至 310 英里
汽油车
续航里程:300 至 400 英里
加油时间:2 至 3 分钟
关于氢的事实:氢气具有很高的能量密度,因此可以提供与碳基燃料相当的行驶里程。在压力下,它也可以像这些燃料一样有效地储存和分配。
关于氢的事实:虽然它是宇宙中最丰富的元素,但氢气需要从水或有机化合物中提取。然而,柴油和汽油也需要对原油进行提炼和清洗,而这个过程也可以使用氢气。
关于氢的事实:目前,氢气的主要来源是从天然气中提取(这已经是一个价值数十亿美元的全球产业)。
关于氢的事实: 其他氢气来源包括太阳能、风能或沼气等可再生能源。这些能源为电解槽提供动力,这是一种利用电力将水分离成有用的氢气和氧气的工艺。
关于氢的事实:加氢设备可以添加到现有的加注基础设施中,并提供与汽油和柴油相当的加注时间。
氢燃料太昂贵而不实用?
虽然目前传统燃料的价格相对便宜,但绿色氢气的价格会继续下降。这种价格下降预计将在未来十年内加速,使氢气在价格上真正与其他交通燃料相当。同时,随着 CO2 排放标准变得更加严格,预计政府的支持将加速氢气的大规模增长。此外,可再生能源(太阳能、风能、水力等)的成本和效率不断改善;预计这一趋势将延伸至氢燃料成本。
总拥有成本/USD每 100 公里
关于氢的事实:政府的主要举措,如美国能源部的 Earthshots计划,旨在激励发展并降低氢气成本。
关于氢的事实:高质量的燃料系统元件减少了意外维护的发生和成本。
氢燃料不环保或不可持续?
围绕着氢气的可持续性,人们普遍的关切是它的制取。但是有几种方法可以制取氢气,其中大多数比同类化石燃料更环保。此外,在燃料电池中使用氢气不会产生任何车辆排放物,除了水 — 这将有助于在全球范围内大幅减少温室气体的产生。
关于氢的事实:在燃料电池中使用氢气不会产生烟气或废物,唯一的产出是能源和纯水。
关于氢的事实:存在数种生产氢气的工艺,这些工艺中的大多数减少了 CO2 排放。
灰氢
蓝氢
绿氢
CO2 的净零排放(最终目标)
关于氢的事实:碳捕集技术提供了一种封存制氢产生的碳并将其永久储存(或使用)以用于工业用途的方法。
关于氢的事实:预计政府将努力支持和促进氢燃料经济的长期增长。
了解关于氢燃料的真相
与其他燃料相比,氢能具有诸多关键优势,而且氢有望重塑我们熟知的运输经济。随着可持续发展继续成为全球优先考虑的问题,氢气是可用于运输的尤为可行的清洁能源解决方案。其持续被采用的关键是 OEM 和其他利益相关者现在可以依赖,并在未来仍能依赖的安全、可靠的氢能车辆和加氢系统。
如果您正在寻找开发高质量氢气系统的元件、服务和培训,我们可以提供帮助。世伟洛克多年来一直为替代燃料和运输行业提供解决方案 ,其产品和组件经过专门设计用于帮助容纳、储存和分配用于交通运输的氢气。我们的专家随时准备提供协助,满足您的需求。
相关氢燃料文章
Luxfer 氢燃料电池应用案例
世伟洛克的协作精神和投资获得 EC-79 认证的意愿,帮助 Luxfer 创造出驱动 144 辆氢燃料电池公共汽车的燃料传送系统。了解世伟洛克曼彻斯特如何全力投入来推动 Luxfer 实现创新。