alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

专为氢气可靠性设计的组件


了解有关以下内容的更多信息:


FK卡套接头螺母和卡套组件氢气能否充分发挥其作为清洁能源 解决方案的潜力,取决于诸多因素,但其中至关重要的是从生产、运输到分配的可靠密封。这种可靠性取决于克服两大挑战:

  • 尺寸。氢气是自然界中最小的分子之一,这对基础设施设计者提出了独特的挑战。氢气甚至会从很小的连接缝隙中逃逸,从而导致泄漏并造成安全隐患。此外,氢原子可以扩散到金属中,导致氢脆 和氢致裂纹的现象。
  • 高压储存要求。高密封压力 (875 bar) 要求高性能组件,而传统组件则无法满足要求。流体传输过程中的压力变化也会导致极端的温度变化,因此对密封材料的完整性提出了更高的要求。

清洁能源系统的氢气接头解决方案

专为氢气应用优化的卡套管接头提供了一种可靠的发展路径。 这些管件在密封性、抓握强度、抗振性和材料完整性方面都经过精心设计,能够满足氢气独特的密封要求。凭借高效的安装和持久的耐用性,它们能够帮助专业人员安全、自信且可持续地扩展业务规模。世伟洛克 FK 系列接头专为清洁能源应用而设计,旨在实现可靠的性能、低维护需求和卓越的安全性。与标准的世伟洛克®卡套管接头不同,FK 系列接头能够满足氢气领域的特定需求。

当今清洁交通和氢能出行的格局

虽然电动汽车 (EV) 在清洁能源交通领域占据主导地位,但它们面临着氢能可以克服的许多关键局限性。 车载储氢装置能够使乘用车和商用车实现更长的续航里程。同时,加氢过程与传统的汽油或柴油发动机应用相当,只需几分钟即可完成。随着氢能基础设施的逐步完善,规模经济效应有望带来更具竞争力的价格。

这意味着氢能即将迎来显著增长,而该领域的专业人士需要合适的技术来抓住这一机遇。


地球图标推动全球清洁能源发展

了解世伟洛克如何为清洁能源燃料的生产、分配、压缩、加注和运输提供工程流体系统组件。

 


氢气储存和密封的独特考量

氢气本身作为一种小分子气体,其特性给开发安全、可靠且密封的氢燃料电池汽车带来了很大的挑战。由于其结构特性,它能够轻易地从最细小的缝隙中逃逸,并扩散到用于存储它的材料中。 鉴于这种情况,氢气流体系统必须满足两个重要条件:

  • 密封性。传统的油气系统设计无法满足氢气密封的要求。与较大的分子不同,氢气很容易通过微小的缝隙逸出。油气应用中常用的标准密封件、材料和连接方法不足以确保氢气系统所需的完整性。

    这一点在氢气加注点尤为重要,因为普通用户会在此处与氢气流体系统接触。为了减少安全隐患,氢能基础设施的设计必须考虑到具体的使用挑战。

  • 材料完整性。在任何涉及管接头的应用中,防腐控制都很重要,但氢气密封带来了独特且更严苛的挑战。氢脆会影响316不锈钢的性能,这是一种广泛用于接头、阀门和管道的合金类型,包括那些常用于氢燃料电池汽车架构中的元件。

    随着时间的推移,氢气会使316/316L不锈钢这样的耐用材料降级。在高压和持续暴露下,氢原子会扩散到金属的晶体结构中,导致脆化。虽然材料通常能保持其机械强度,但氢的存在会加剧现有的微观裂纹,使部件更容易发生疲劳失效。在低等级合金中,这种风险会增加,因为其材料完整性可能已经受损。对于氢基础设施系统,尤其是那些承受持续应力的系统,选择能够抵抗氢脆的材料对于长期可靠性至关重要。


材料图标选择高性能材料

在我们的材料选择指南中,您可以深入了解石油与天然气作业中常见的不同腐蚀类型,包括如何识别腐蚀问题和相应的应对方法。

 


FK系列卡套接头专为氢气设计的部件的必要性

氢气流体系统中重要的部件之一——无论是在氢气生产基础设施、车载应用、加注装置还是任何其他应用——都是卡套管接头。卡套管接头在整个氢气系统中构成关键连接。

世伟洛克 FK 系列卡套管接头满足所有这些需求,并在各种应用中展现以下关键性能特征:

  • 高效密封。由于防止泄漏至关重要,氢气接头应保持气体密封性最高的等级,以确保优异的安全性、可靠性和效率。

    FK 系列卡套接头包含两个跨越较长密封面的接触区—一个沿卡套管,另一个沿接头。这些接触面略微倾斜,可提供优化的应力水平以保持优秀的密封。该接头采用两个卡套实现密封——一个卡套形成长而平的接触面,另一个卡套则有效地抓紧管道本身,形成自身的表面密封。前卡套上长而精密的加工表面有助于进一步实现高度可靠的气体密封。

浏览认证产品

  • 卓越的抓紧力。接头对卡套管上的抓紧力是另一个关键性能指标,该性能可确保接头能够承受氢气加注所需的高压以及在行驶中的车辆中发生的剧烈振动。

    FK系列接头采用两个卡套的铰链夹箍机械抓紧设计,是实现牢固抓紧的理想选择。硬化的前卡套使接头能够切实地咬入卡套管,从而实现极高的承压能力。同时,独特的后卡套设计允许接头在保持抓紧力的同时,能够进行轻微的移动(称为“回弹”)。这种类型的设计实现了优秀的抗振性,非常适合车载运行以及在加氢基础设施上使用,因为压缩机和动态工况会产生剧烈的振动。

    机械式双卡套设计允许回弹,也有助于接头承受导致材料膨胀或收缩的剧烈温度变化。在加氢过程中,氢气温度可能从低至 -50°C 的温度变化到环境温度,从而导致传统锥面螺纹接头性能出现问题。

  • 高性能材料。虽然氢脆是氢气流体系统组件材料完整性方面的主要问题之一,但其他因素也可能导致有害腐蚀 。例如,车载部件可能会受到恶劣天气条件的影响,例如撒盐路面,这些都会损害材料的完整性。

    因此,氢气接头应采用高性能材料制成。这就是为什么世伟洛克 FK 系列接头(以及多种其他可用元件)含有更高含量的铬和镍,以通过提高延展性和抗腐蚀性来抵御氢脆和其他形式的腐蚀。美国材料与试验协会 (ASTM) 标准要求 316 不锈钢配方中镍含量至少为 10%,但世伟洛克 316 不锈钢的镍含量至少为 12%,更适合应对氢气应用的特殊挑战。

  • 易于安装。为了实现有效的可扩展性,理想的氢气接头还应简化安装,使专业人员能够更高效地构建关键的氢气系统。

    锥形螺纹接头的组装可能非常耗费人力并且耗时。它还需要专用工具和材料,例如锥形和螺纹加工设备以及切削润滑剂,才能完成安装并减少切削过程中的摩擦。

相比之下,FK 系列接头采用预装的筒形模块设计。这使得安装人员可以使用常用工具,并且只需很少的培训即可高效、无误地完成组装。与传统的锥形和螺纹接头相比,FK 系列接头可带来显著的安装和组装优势,包括减少出错机会、提高一致性以及延长应用的整体使用寿命。

FK 氢气接头剖视图 世伟洛克 FK 系列接头的优势

世伟洛克 FK 接头具备氢气应用所需的特性,包括:

  • 卓越的气密性
  • 卓越的抓紧力
  • 卓越的抗振性能
  • 优异的材料完整性
  • 安装简便高效

FK 接头采用专利双卡套设计和铰链夹箍结构,兼容多种卡套管类型和材料,可为严苛的氢气应用提供所需的性能。从氢气生产到输送基础设施,再到车载和加注应用,设计人员可以信赖 FK 接头满足其需求。

FK 接头还符合相关的氢气行业标准,并通过了欧洲一体化氢能项目 (EIHP) 的认证。此外,FK 接头采用高性能 316/316L 不锈钢制成,镍含量至少为 12%,铬含量至少为 17%,可有效抵抗常见的腐蚀和氢脆。

作为一套完整的氢气流体系统解决方案的一部分,FK 接头可以作为其他关键元件的端接一同提供,包括:

  • 球阀
  • 针阀
  • 单向阀
  • 卸荷阀
  • 双关断和单排放阀

凭借世伟洛克通过资本投资、库存建设与供应链强化来保障产品供货能力的长期承诺,您可以有信心在需要的时候获得所需产品。这些解决方案还得到了世伟洛克全套工程服务 的支持,包括专业培训、现场评估、预制设计与装配服务等。

联系我们的流体系统专家,探讨如何利用卓越的接头技术,提高氢气系统的应用可靠性、安装效率和安全性。

联系世伟洛克氢气专家

运输氢气的重型车辆