洁净度链
我们如何与众不同?
洁净度始于我们对超高纯材料的承诺,其次是我们的制造工艺、清洁规范以及质量控制程序。有了这些工具,您可以相信世伟洛克能够提供您所需要的产品,这样您就可以放心地生产产品。
您的前路通向何方?
通往成功的道路已经缩短。世伟洛克高纯和超高纯产品有助于确保清洁生产。我们不仅有产品,而且还提供定制化解决方案。我们会考虑到您的运营环境,并负责处理各种因素,如腐蚀性、对可重复性和吞吐量的需求以及消除污染。像我们的 ALD 阀门这样的创新提高了半导体元件的制造效率。世伟洛克’对品质的持续承诺确保了速度、一致性和洁净度。
设计
谈及半导体制造时,您清楚自己需要什么。是高产量和高吞吐量。高水平洁净度和可靠性。世伟洛克通过我们的创新产品帮助您实现这一目标,它们按照高洁净标准制造,并可根据您的应用进行定制。
- 平滑的内表面处理减少了颗粒夹带和材料污染的风险
- 创新的设计促进了夹带区域减少、快速吹扫和在高循环应用中压力减少的实现
但是,我们并不’止步于此。从制造到成品,我们会为我们的产品提供支持,以此为您的高纯和超高纯应用提供支持。
从构思到安装
您如何令一个优秀的产品变得更好?当您对它进行定制以满足自己的确切要求的时候。
世伟洛克按照订单进行工程设计的产品
我们了解我们的产品,也知道它们能为您做些什么。世伟洛克的设计专家帮助您定制我们的产品,以便满足您的应用需求,然后我们进行制造、测试、运送,并为其提供质保。
设计与装配服务
我们不仅提供元件,还会提供完整的、定制化的解决方案,将您的想法和我们的专业知识相结合。与我们的产品一样,我们的解决方案也享受我们的终身有限保证。
支持和服务
我们为您提供持续的技术援助和现场工程服务支持,以确保您的工艺在您需要的时候完全按照您的要求运行。世伟洛克®流体系统评估和咨询服务将世伟洛克现场工程师的技术专长、应用经验和行业知识带到您的设施中,帮助您从流体系统中获得效益。依靠获得认证的本地现有专家,可以帮助您提高运营绩效、减少成本和工时,并帮助您减轻安全、质量和环境风险。
纯度
世伟洛克’的超高纯解决方案提供清洁、可靠的转换,以及更强的热控制,有助于防止污染和促进系统的完整性。
材料选择
世伟洛克的结构材料以科学作为依据。它们’是为半导体制造等高纯应用而配制、测试和验证的。从棒材到含氟聚合物,每种此类材料的特性都能帮助您实现您所需要的结果。世伟洛克在制造过程中精心选择材料,因此您可以放心地使用易于焊接和安装的材料,同时为您提供您的应用所需的纯度。
制造工厂
世伟洛克部件的制造是为了确保质量的一致性、超高的纯度、耐腐蚀性和可焊接性。从材料选择开始,就在我们严格且高度受控的制造流程中进行,其中包括表面处理,以帮助提高耐腐蚀性,并通过消除表面缺陷来减少污染。
世伟洛克材料经过电抛光和钝化处理。
电抛光处理
电抛光处理对于为气体分配系统中使用的管道创造一个光滑的内表面至关重要。电抛光处理是一种电化学工艺,它可以剥离金属杂质,抚平缺陷,留下一个更洁净的表面。这种工艺对于半导体应用来说非常理想,因为不存在像机械抛光那样在表面上留下嵌入磨料的可能性。
钝化
钝化处理进一步清洁了表面,并通过创造一个富铬的被动氧化层来提高材料’的耐腐蚀性。
清洁和包装
我们以对超高纯制造的承诺来支持我们所提供的产品。我们了解超高纯行业’对洁净度的独特要求,因此我们可以帮助您达到或超过行业标准。
吞吐量和可重复性
吞吐量意味着您能更快地通过您的制造系统获取更多的材料,并减少停机时间。可重复性意味着您生产的产品每一次都相同。凭借世伟洛克,当您根据产品对高纯应用的适用性来选择产品时,您就可以获得这些收益甚至更多。像我们的 ALD 阀门这样的创新提高了半导体的制造效率。
- 钴基超级合金 (UNS R30003) 材料可提高强度和耐腐蚀性能
- 优化的、正在申请专利的超高循环寿命设计
- 高速和可重复的执行
- 适用于热浸式操作
- 能够在 5 ms 以内完成阀门开启或关闭
质量、可靠性和安全性
世伟洛克’对质量和可靠性的持续承诺确保我们的产品能够很长时间工作,因此您可以减少更换产品的频率。我们的验证工艺确认了我们的产品适合在半导体行业—恶劣的极端环境下使用,因此您和您的工艺将得到保护。
安装培训
如何使您对洁净度的追求达到完美?通过世伟洛克的完整安装培训。在超高纯制造业中,系统元件必须协同工作,以保持对有毒、腐蚀性液体和气体的无泄漏密封,同时在广泛的运行条件下保持系统的完整性和纯度。了解如何通过正确的安装培训来优化世伟洛克产品的性能,这有助于实现您的制造目标并确保您的工艺和人员安全运作。
强强联手
利用我们分销商的能力,加强您的超高纯度制造。
选择合适的产品
协调您的项目并与世界各地的世伟洛克授权销售与服务中心进行单点联系。在您需要的地点和时间提供产品选择工具,帮助您选择适配的产品。
动态流程需要持续不断的产品供应
世伟洛克可以提供定制化的库存管理服务以及及时的交付,以达到合适的库存水平。
我们的业务’遍及全球。同时也能做到本地化。
’知道自己能够依靠世伟洛克的供货和支持,这不是很好吗?作为一家世界级的制造商,我们在全球范围内拥有代表和 200 多家本地销售与服务中心。因此,无论您身处世界的何处,专业知识和支持总是—近在咫尺。