alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

 

找到值得信赖的元件是运行高性能流体系统的关键。当您遇到挑战时,找到值得信赖的支持也同样重要。这正是世伟洛克全球专家网络可以提供帮助之处。利用我们团队在流体系统设计和操作方面的丰富知识,帮助您的团队取得更大的成就。

 

选择您的重点领域

工业工厂操作员 清洁能源专家 研发专业人士 施工项目经理 工艺流体取样工程师 设备组装专家

半导体专家 工业流体系统培训师 海上石油和天然气运营经理 半导体设备技术员

line
工厂运营 工厂操作人员

 

亲临现场,参与任务,为您的工厂提供支持

在工业设施中操作加压流体系统会遇到很多挑战。如果您有一位值得信赖的世伟洛克流体系统专家与您的团队并肩作战,查找、解决和预防流体系统问题,那么确保团队成员安全、运营效率和成本控制的过程就会变得更加简单。  

  • 通过流体系统评估发现泄漏和其他潜在问题
  • 通过可行的建议解决已知问题或设计更高性能的系统
  • 通过其他技术支持降低成本、增加正常运行时间并优化资源

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 清洁能源生产 清洁能源专家

 

已应用的清洁能源专业知识

在压力下处理小分子气体是一项独特的挑战 - 特别是在证明清洁能源商业可行性的压力下。当地的清洁能源专家可以帮助您的团队更好地了解设计和运行安全流体系统的细微差别,以满足您对性能和正常运行时间的基准要求。 

  • 确定具有公差的产品,以便在您的应用中长期执行 
  • 为您的团队提供可行的建议和培训,延长正常运行时间
  • 由经验丰富的技术人员构建可靠的、经过全面测试的组件,从而节省时间 

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 研发实验室 研发应用专业人员

 

我们的专业知识,您的科学进步

在生活中,我们很少遇到又好又便宜又快的解决方案。然而,作为一名专业研发人员,您需要实现质量、成本和快速上市的目标。为此,您需要可靠、合规的流体系统,以保证实验室顺利运行。而这需要能够优化系统性能的专业技术。世伟洛克专家可以提供帮助。

  • 通过优化气体系统性能的建议避免测试中断
  • 通过本地技术人员制造的经过测试的流体系统组件来避免可靠性问题
  • 通过量身定制的元件建议,运行符合要求的兼容系统

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 全球工程建设项目规划 施工项目经理

 

从始至终的思想伙伴

在大型项目中,流体系统规划似乎是一个小问题。但是,越早开始确定何时需要哪些系统、元件和支持 ,就越有可能避免代价高昂的延误或长期性能问题。从施工项目到工厂停工,我们经验丰富的专业人员都能帮助您制定通往成功的计划。

  • 通过流体系统安装监督和培训防止代价高昂的错误和延误
  • 通过标准化预制子系统提高系统使用和培训效率
  • 凭借随时可得的组件与采购指导,满足运营要求与工期安排

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 工艺流体取样 工艺流体取样工程师

 

熟练分析,实现稳定盈利

无论您的设备加工何种流体,要保持盈利能力就必须不断了解流体的特性。无论是您需要从在线分析仪获得精确的结果,还是需要及时将具有代表性的样品送达实验室,本地专家都能帮助您的团队实现运营目标,优化工艺产出的价值。

  • 提高取样精度,解决影响精度的问题
  • 通过设计协助或经过全面测试的预制样品面板简化取样过程
  • 通过团队培训提高取样过程的安全性和效率

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 设备与装配团队 设备与装配

 

帮助您超越期望

为客户制造设备需要在管理总投入成本与满足或超越客户对性能和交付的期望之间不断取得平衡。我们的专家每天都在帮助世界各地的 OEM 和集成商实现这一目标。在这方面,我们也能为您提供帮助。

  • 采购符合运行要求的元件,并在需要时及时交付
  • 根据专家建议设计兼顾价格和性能的设备
  • 通过产品选型、安装和检查方面的培训,尽可能地减少错误

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 半导体无尘室 半导体专家

 

聚焦维持在线运营

半导体行业面临着巨大的压力,既要尽可能地提高产品产量,又要不失对未来的关注。半导体行业的停机是不可接受的,世伟洛克半导体市场专家可以帮助您实现需要的流体系统性能,使您的工艺保持高效、经济地运行,同时您还可以专注于创新。

  • 查找、排除故障并预防次级车间和通道中的流体系统问题
  • 通过产品选型和设计建议避免导致停机的常见问题
  • 通过流体系统专业人员的建议避免施工项目的延误

 

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 工业流体系统培训 工业流体系统培训师

 

共同弥补知识空缺

无论您是失去了经验丰富的团队成员,还是只想在员工中培养新的能力,合适的流体系统培训师都能为您提供帮助。我们的专家对流体系统和您的业务了如指掌,可帮助您提高系统安全性和合规性,减少浪费和返工。

  • 通过专家指导,帮助您的团队做出更明智的产品选型决定
  • 当您的团队接受了安装和检查培训后,您将看到错误会减少
  • 通过取样和材料科学方面的专业课程拓展您的能力

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 海上油气运营商在一艘浮式生产储油卸油船前留影 海上油气运营经理

 

从施工到经济高效的运营,我们都是您的合作伙伴

无论您是建造用于海上油气勘探的新船,还是正在考虑如何尽可能地延长现有船舶在干船坞检修期间的海上生产时间,我们都能为您提供帮助。除了提供能够快速、便捷获取的、经上游项目数十年使用验证的小口径流体系统组件和总成外,我们还提供全套定制化工程服务,帮助您尽可能提高海上运营的盈利能力。

  • 通过专业的产品选型、库存和采购协助,尽可能地减少停机时间
  • 通过流体系统安装监督和培训,避免代价高昂的错误和延误
  • 通过专家进行的系统审核,检测、解决和预防泄漏及其他问题

了解我们还能在什么领域提供帮助

line Clean energy engineers at a CNG facility Clean energy engineer

 

实现环境和财务可持续性

追求低环境影响的运营需要高可靠性的流体系统。无论您是从事天然气或氢气的储存、运输还是为车辆提供燃料,都需要考虑各种特殊因素,以确保系统能够承受高压、低温、振动、脆化等挑战。世伟洛克清洁能源专家可以为您提供帮助。

  • 协助您查找可快速规模化供应、且额定性能足以应对您应用场景挑战的小口径管路系统组件
  • 获得专为您的用例设计的专业构建、经过验证的组件
  • 通过现场系统评估和培训寻找改进机会

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线 实验室中的半导体设备技术员 半导体设备技术员

 

共同克服创新的障碍

全球对计算能力的需求日益增长,但制造更先进半导体的挑战也日益严峻。制造下一代微芯片的工具可能需要比以往任何时候都更快速、更精确的组件和系统设计,以便能在更高温度下计量更具刺激性的化学品。但在合适的专家协助下,任何挑战都是可以克服的。

  • 咨询在 ALD 阀门设计方面拥有数十年经验的流体系统工程师
  • 寻找优化热管理的机会,提高一致性并降低成本
  • 获得定制流体系统组装支持,以应对独特的工艺挑战

了解我们还能在什么领域提供帮助

生产线

您已经信赖世伟洛克产品 — 考虑一下,如果您也信赖我们的技术知识,您还能更多实现什么。

在世伟洛克博客上了解有关设计和运行更高性能的流体系统的更多信息。

世伟洛克博客上,了解有关设计和运行更高性能的流体系统的更多信息。

了解更多关于本地专家如何为客户业务增值的信息。

了解更多关于本地专家如何为客户业务增值的信息。