如何解决石油与天然气设施中的泄漏问题?
Mike Aughenbaugh 解释了泄漏时应注意的事项,以及如何从一开始就预防泄漏的发生
(+) 查看文本
BETH NIESER:
大家好,欢迎来到 Ask Swagelok。我是 Beth Nieser,今天和我一起的是 Mike Aughenbaugh,他是我们在石油、天然气和化工领域的负责人之一。
今天,我们将讨论如何减少石油和天然气设施中的泄漏问题。那么,Mike,石油和天然气设施中的泄漏问题有多严重呢?
MIKE AUGHENBAUGH:
没错,泄漏是个非常严重的问题。我们将这些泄漏分为三种类型:实际泄漏、虚拟泄漏和渗透泄漏。
实际泄漏可能是系统的外部泄漏或内部泄漏。例如,外部泄漏可能是冬天蒸汽逸出,内部泄漏则是在真空状态下将环境中的物质吸入管道。
泄漏会引发各种问题,包括系统压力和流量波动,影响锅炉和压缩机的效率,进而影响设施运行。
更严重的是安全问题。管道系统可能含有窒息性、致癌性、致命性或易燃性物质,还可能导致人员滑倒或设备冻结。例如,冷凝水结冰可能造成操作员滑倒。
泄漏还会造成结构损坏,导致管道和阀门腐蚀,带来安全隐患。约 62% 的非受控 VOC 排放是由阀门造成的,这一比例非常高,很多时候直到收到罚款才被察觉。
此外,泄漏还影响生产率和产量。泄漏的物质本可以转化为可销售的产品,修复泄漏存在机会成本,有时这些成本用于其他项目可能更有价值。
当设施无法减少泄漏时,操作员需穿戴更多个人防护装备,也增加了人工成本。
BETH NIESER:
那么 Mike,维护团队如何知道设施里的阀门是否需要更换呢?
MIKE AUGHENBAUGH:
首先要让维护人员具备识别阀门问题的能力。检查阀杆密封是否有泄漏、结壳或腐蚀。法兰密封是否有挤压变形也是一个迹象。
阀体本身的状况也很重要,如是否有生锈、腐蚀或紧固件失效。观察阀门周围是否有水滴、液体积聚或溅落痕迹。
最后,实际启动阀门,感受是否顺畅或卡顿,也能判断内部是否存在问题。
关于使用低排放认证阀门的时机,我建议所有涉及碳氢化合物的工况都应使用此类阀门,因为这些认证是根据实际使用环境测试的。
好消息是,这些阀门开箱即用,可使用多年,无需现场调整阀杆填料。
公用事业服务方面也应使用低排放型阀门,以防项目中误用于碳氢化合物工况。
BETH NIESER:
人们可以采取哪些措施来防止设施中出现泄漏呢?
MIKE AUGHENBAUGH:
首先要制定 LDAR(泄漏检测与修复)方案,识别泄漏点,减少或防止泄漏发生。制造商也可在实施过程中提供帮助,目标是减少检查、人力和时间成本。
防止阀门误用也很重要。世伟洛克可提供合适的阀门来减少泄漏,并在更换不同类型阀门时提供变更管理(MOC)支持。
制造商还可帮助识别影响阀门性能的设计因素,如振动、位置、类型或操作方式。研究冶金学也有助于缓解腐蚀,从而整体降低泄漏率。
BETH NIESER:
太好了。谢谢您给出的这些建议,感谢您参与 Ask Swagelok。