如何应对 FPSO 船舶上的流体系统挑战?
Deb Carpenter 解释了常见的 FPSO 挑战,并介绍了wayMaster取样的优秀实践,确保在气体和液体介质中均能获得精确结果。了解设计良好的系统的特性,以便更好地应对这些挑战。
(+)查看文本
BETH NIESER:
大家好,欢迎来到 Ask Swagelok。我是 Beth Nieser,今天和 Deb Carpenter 在一起,她主管我们的石油和天然气业务。今天,我们将探讨 FPSO 油轮常见的一些流体系统挑战。那么 Deb,您能首先谈谈客户在 FPSO 领域所面临的一些挑战吗。
DEB CARPENTER:
当然。我们的 FPSO 客户在建造船只时,最关注的是可靠性和安全性,而世伟洛克正是在其流体系统中发挥关键作用。建造船只与石油和天然气行业的其他部分有所不同,这与所使用的流体系统类型、合规要求以及安全所需的金属和合金种类密切相关。
BETH NIESER:
您提到可靠性至关重要。我们是如何支持客户实现可靠性的呢。
DEB CARPENTER:
首先是我们的产品。我们的产品非常适合上游石油和天然气行业的应用。我们提供 NACE 产品,即用于海上需求的特殊合金,同时也提供高压产品。更重要的是,我们在服务和功能方面具备深厚的专业知识。在离岸环境中,客户往往难以及时获得问题的答案,而我们的渠道具备能力为客户提供支持。
DEB CARPENTER (继续):
最关键的是,我们深刻理解客户流体系统组件所处的整体系统环境。这意味着我们能够帮助客户进行系统设计、排查复杂问题、提供最佳实践和卓越运营建议,从而提升正常运行时间并确保操作员的海上安全。
BETH NIESER:
您谈到了了解客户流体系统的重要性。世伟洛克是如何做到这一点的呢。
DEB CARPENTER:
这是个很好的问题。上游石油和天然气行业存在许多风险,而客户的目标是降低这些风险。我们观察到主要风险集中在两个阶段:船只建造阶段和大修阶段。
DEB CARPENTER (继续):
第一个风险是系统污染,通常由焊接或不当焊接程序引起,会降低流体系统组件的性能。第二个风险是安装不当,例如卡套管接头或阀门安装不正确,可能危及整个系统。在偏远的海上环境中,这些风险会进一步放大。流体系统对于保持正常运行时间和船只可靠性至关重要。
BETH NIESER:
听起来在海上维护和调试船只确实具有挑战性。世伟洛克如何帮助客户应对这些挑战呢。
DEB CARPENTER:
我们与客户合作的重点,是帮助他们识别与流体系统相关的业务差距,而这些差距通常集中在可靠性和安全性两方面。我们与客户并肩前行,帮助诊断风险并提供实用解决方案,以提升正常运行时间,从现场层面传递我们对可靠性的承诺。
DEB CARPENTER (继续):
从安全角度,我们会对整个系统进行全面评估,并提供培训和安装监督,确保客户在系统层面切实感受到 Swagelok 品牌所代表的安全保障。
DEB CARPENTER (继续):
当我们与客户合作时,卓越流体系统所带来的价值远超单一阀门或接头的功能。良好的流体系统实践始于造船厂,并在调试阶段变得愈发重要,而在整个过程中,世伟洛克都会与客户并肩作战。
BETH NIESER:
太好了。感谢 Deb 提供的所有信息,也谢谢您加入我们。