确定管路尺寸如何影响氢气系统的成本和设计?
了解确定管路尺寸如何影响氢气系统的成本和设计。
(+) 查看文本
CRAIG GIFFORD:
欢迎收看 Ask Swagelok。我是 Craig Gifford,今天再次请到 Chuck Hayes,世伟洛克全球清洁能源首席技术负责人。
我们一直在讨论的是氢气应用流体系统与油气应用流体系统之间的设计差异。今天,Chuck,让我们来谈谈如何确定管路尺寸的问题。管路尺寸选择如何影响氢气流体系统的成本和设计?
CHUCK HAYES:
好的。让我们快速谈谈如何确定管路尺寸,以及作为工程师,我们是如何计算管路尺寸的。
我们通过使用计算器、在线计算器等工具来计算管路尺寸,以控制流速和压力损失。但问题是,氢气不是理想气体。理想气体包括氮气和我们处理的许多其他气体,但氢气不是。
氢气的密度会随着压缩方法和压力而变化,这导致计算器无法给出准确结果,可能会高估压力衰减或流速。
我们发现,为了获得正确的系统,设计者通常会回到油气领域的旧方法。在油气应用中,如果你想减少压力损失或降低流速,就得选择更大尺寸。
因此,有油气经验的设计师在选择管路尺寸时,通常会选择更大的管路尺寸,因为他们已经习惯了这样做。
举个例子:假设我们有一个系统,从历史上来看,这应该是一个 1/2 英寸的系统。但计算后可能得出 3/4 英寸的结果;如果担心流速,就会增加到 1 英寸。如果把所有元件都计算在内,1 英寸和 3/4 英寸之间的成本差价大约是八倍。
这使得获得最终设计变得更加困难。因此,世伟洛克公司一直在进行这方面的培训和学习,我们的现场工程师团队遍布全球,能够帮助客户更好地理解这一点,并设计出适合氢气的系统。
将来,我们可以在这方面为您提供帮助。
CRAIG GIFFORD:
太好了。谢谢您,Chuck。感谢您来到我们的 Ask Swagelok。