内部腐蚀的原因是什么以及如何缓解?
冶金高级科学家 Buddy Damm 解释了什么是内部腐蚀、存在哪些类型的内部腐蚀以及操作员如何预防或减轻内部腐蚀。
(+) 查看文本
BETH NIESER:
大家好,欢迎来到 Ask Swagelok。我是 Beth Nieser,和我在一起的是 Buddy Damm,他是世伟洛克冶金部门的高级科学家。
Buddy,您已经向我们介绍了海上石油和天然气环境中的腐蚀问题。您向我们介绍了一些有关外部影响腐蚀的问题。您能谈谈内部影响腐蚀吗?有哪些不同类型的内部影响腐蚀以及如何缓解?
BUDDY DAMM:
内部影响腐蚀是由于从油井中抽出的流体(液体或气体)造成的。每口油井的成分都可能不同,所以范围很广。而且,油井钻得越深,压力和温度就越高,因此这些环境会变得越来越恶劣。
油井中的成分可能含有硫化氢;可能呈酸性;可能含有海水,因此也可能含有氯离子。操作人员也可能会通过一种叫做阴极保护的方法来保护组件,这可能会导致氢的存在。
因此,这就变成了一个非常复杂的环境,许多不同类型的腐蚀都可能同时发生作用,而我们用来描述这种情况的术语就是“环境促进开裂”。
事实上,我们正承受着压力和拉伸负荷,这种复杂的环境正在加速腐蚀问题的发生。
要缓解这一复杂问题,比较好的办法就是采用 NACE MR0175 或 ISO 15156 标准。因为它非常复杂,该标准描述了在石油和天然气酸性油井环境中使用材料的限制。
该标准规定了可以使用的合金类型,在温度、pH 值或酸度、氯化物浓度、硫化氢浓度等方面的限制;它还对材料是否经过特定的热处理或强度是多少进行了限制。
它还限制了材料是用于一般用途还是用于油井下,因为这很复杂。首先,要对您的环境有深刻的了解。然后,通过与世伟洛克销售与服务中心或世伟洛克技术服务专家密切合作,您就可以应对 NACE 标准的复杂性。
我们还在产品目录中列出了符合 NACE 标准的组件,以提供帮助。
BETH NIESER:
因此,听起来 NACE 标准确实为选择正确的材料和热处理提供了重要指导,以便从一开始就防止腐蚀。
BUDDY DAMM:
完全正确。是的,非常有用的工具。
BETH NIESER:
好的,很好。好的,谢谢您。感谢大家参加 Ask Swagelok。