如何更好地理解氢气和 CNG 认证?
世伟洛克全球氢气技术主管 Chuck Hayes 解释了如何更好地理解氢气和 CNG 认证。
(+) 查看文本
CRAIG GIFFORD:
欢迎收看 Ask Swagelok。我是 Craig Gifford,和我在一起的是 Chuck Hayes,他是世伟洛克全球氢能专家。
Chuck,今天我们将讨论包括氢气和压缩天然气的清洁能源领域的认证问题。关于氢气和压缩天然气的认证,存在很多混淆。您能帮我们解释一下吗?
CHUCK HAYES:
嗯,很好的问题。造成混淆的最大原因之一是世界不同地区有不同的标准。欧洲有 EN 标准,ISO 作为一个标准组织制定了全球标准。在北美,我们有 CSA,即加拿大标准协会,它负责北美的所有气体燃料标准。
这些标准略有不同,要求也略有不同,并且还会进一步细分。例如,CNG 标准出现得最早,它们都是 NGV 标准。NGV 和车载标准以 3 开头,3.1 是整车标准,3.2、3.3、3.4 针对不同的组件和主要系统。
对于 HGV 来说也是一样,是 HGV 3.1。基础设施标准以 4 开头,例如完整的加氢系统标准是 4.1,阀门标准是 4.4。氢气和压缩天然气大约有十个标准。
ISO 也有类似的情况,但采用不同的分类方法。他们有多个车载标准,其中一个是 12619 标准,细分了每个单独的组件,共有大约 22 个不同的标准。
这些标准正在合并,未来将变成天然气掺氢的统一标准。一个新的标准 19887 即将出台,针对单独组件,有望解决欧洲的一些混淆问题。
以前有一个 EN 标准,即 EN EC79,是针对车载单独组件的,但该标准已经废止,留下了一个空白,导致无法获得在欧洲经过测试的组件。19887 可能会很快填补这一空白。
另外,有时某些国家会采用某种标准或编写自己的标准,比如印度就这样做了。他们针对氢气的 12619 标准制定了自己的国家标准,并在开头用不同的字母表示。有时还会加入所谓的地区偏差,韩国就是这样做的。他们采用了一些 ISO 标准,并加入了一些特殊要求,这会让人感到困惑。
作为制造商,要确保可以向所有这些不同地区供货也很困难。为了帮助全球客户,我们已经按照所有主要标准进行了测试。
CRAIG GIFFORD:
太好了。谢谢,Chuck。我们非常感谢。感谢您来到我们的 Ask Swagelok。