alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

什么是粘性采样?为什么它如此具有挑战性?

 

聆听 Matt Dixon 讲解如何降低风险并设计安全高效的粘性采样系统。

(+) 查看文本

KEVIN McCLELLAND:
欢迎回到 Ask Swagelok。我是 Kevin McClelland。今天做客本栏目的,是我们的全球技术负责人 Matt Dixon。我们现在位于世伟洛克索伦园区的定制化解决方案研发中心。本期节目,我们将围绕粘性介质取样及其相关设计考量展开探讨。Matt,您能给大家介绍一下什么是粘性介质取样,以及这项操作的难点主要体现在哪些方面吗。

MATTHEW DIXON:
好的。首先,粘性介质取样有不少不同的叫法,可以称为残留介质取样、树脂介质取样,更常见的叫法是底部取样。这个叫法源于炼油行业,在炼油工艺里,我们需要对蒸馏塔产出的高温油料进行取样。这些油料温度极高,可达五六百甚至七百度,如此高温带来了重大安全隐患。同时,我们不能让油料温度下降过多,否则会凝固并造成系统堵塞。因此必须持续保温,并尽量保持流动状态。最重要的是确保全程安全。

MATTHEW DIXON (继续):
更复杂的是,这些粘性介质样品中往往还裹挟着气体,因此在取样出料过程中可能出现喷溅,存在溅到操作人员的风险。这也是我们强调安全至关重要的原因。

KEVIN McCLELLAND:
在为这类粘性液体设计取样器时,我们需要重点关注哪些方面呢。

MATTHEW DIXON:
首要考量因素就是安全。我们要确保操作人员在取样过程中的人身安全。例如,对高温表面进行隔热处理,防止烫伤;为取样装置加装密闭防护罩,避免喷溅伤人。同时,还要保证样品温度稳定并持续流动。通常会设计快速回路:从工艺管线引出样品,经一英寸公称管输送至取样站,再回送至系统中压力较低的节点。通过蒸汽伴热保持管路高温,并通过持续流动避免介质滞留、降温、凝固导致堵塞。

MATTHEW DIXON (继续):
最后一点是设计要尽可能简洁。对于粘性流体取样而言,减少弯折与转向能显著降低滞留和堵塞风险。因此我们会采用大曲率卡套管弯管,而非弯头。

KEVIN McCLELLAND:
您刚才提到了阀门。那么适用于粘性介质取样的阀门需要具备哪些关键特性呢。

MATTHEW DIXON:
首先,阀门必须适配样品的高温工况,具备足够的耐温性能。其次,考虑到介质粘稠,阀门需要较大的流道孔径,至少四分之一英寸,以避免堵塞。在快速回路配置中,理想选择是在线取样阀,让高温介质直接流经阀门,既能保温减少低温死角,又能避免滞留沉积。

MATTHEW DIXON (继续):
这种设计还能缩短快速回路内流体与取样口之间的死区,可谓一举两得。另外,阀门还需具备可吹扫功能。取样后可用蒸汽吹扫阀门,清除残留介质,避免长期堆积造成堵塞。

KEVIN McCLELLAND:
这类粘性介质样品在处理时,有什么特殊要求吗。

MATTHEW DIXON:
是的。样品从阀门流出后,需要收集到样品容器中。常规液体可用玻璃或塑料瓶,但在高温工况下并不适用,因此通常使用金属容器。例如美国常见的金属油漆罐,价格低廉且易得;或不锈钢螺旋盖瓶。容器种类很多,但基本都以金属为主。

MATTHEW DIXON (继续):
将样品注入容器通常需要喷嘴装置。简单方案是在末端阀门接一段短卡套管接头,但因无加热,短管易堵塞。因此我们会设计带蒸汽夹套的“扎针组件”,确保管路全程保温,无低温死角,避免介质凝固堵塞。

MATTHEW DIXON (继续):
此外,取样完成后的系统吹扫同样至关重要。通过吹扫清除残留介质,不仅能保障样品纯度,也能避免堵塞,带来显著运营效益。

KEVIN McCLELLAND:
再次感谢 Matt 为我们带来的专业技术分享。以上就是本期 Ask Swagelok 的全部内容,我们下期再见。


寻找本地专家