alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

电力

我们为发电、储电和配电部门提供流体系统产品、服务和培训,帮助确保安全、高效、可靠和可持续的运行。


跳转到章节:


连接、输送、控制和定制的力量

世伟洛克产品支持广泛的电力行业应用发电、储存、转换或输送电力的公司需要提供无泄漏密封性能的流体系统。从核力、水力、火力、燃气和燃煤发电厂到联合循环及热电联产设施,世伟洛克以其产品、服务和培训支持电力行业在压力下运营。这些压力可以有多种形式,包括:

  • 代价高昂的问题,如振动、泄漏、热冲击和安装不当,也可能导致安全问题
  • 不断发展的环境法规要求提供工程和制造支持以减少温室气体 (GHG) 排放
  • 不断变化的安全和行业标准,如核领域的 ASME Section III,为各家公司是否能够与时俱进带来了挑战

高压高温、过热蒸汽、危险化学品,—这些都需要适合恶劣、高压力环境的流体系统解决方案。世伟洛克®产品在超过 75 年的时间里,其表现在关键电力行业应用中已经得到考验。在世界各地,能源生产商、储存商和分销商信任我们的设计和制造专业知识,用以帮助他们保持电力供应。

帮助为世界提供能源

每一天,世伟洛克产品都在支持广泛的电力行业应用,包括:

  • 锅炉
  • 连续排放监测系统 (CEMS)
  • 给水系统
  • 大坝上的水闸(止水闸)
  • 热回收蒸汽发生器 (HRSG)
  • 工业燃气轮机
  • 仪表管线
  • 润滑油成套设备
  • 调峰机组
  • 泵
  • 小型模块化反应堆 (SMR)
  • 烟囱洗涤器
  • 蒸汽和水分析系统 (SWAS)
  • 水质监测系统(脱气分析)

面向电力行业的产品

我们的流体系统产品由全球 200 多个世伟洛克授权销售与服务中心提供支持,并有世伟洛克终身有限质量保证的支持。从常用产品到定制元件和组件,我们设计、生产和制造的一切产品都是为了确保高水平的应用、工艺和仪器完整性。世伟洛克提前于市场需求进行投资以保障产品供货能力,包括提升产能、增加库存深度以及增强供应商韧性。这些举措使我们能够在任何市场条件下,提供稳定的供货能力、更短的交付周期与可靠的供应,帮助您实现无中断运营。

本页仅重点介绍了可用于燃料输送、气体分配、蒸汽取样、水取样、CEMS、润滑油和其它关键发电厂系统的少数产品。我们还为锅炉、发电机、工业燃气轮机和一系列旋转设备等资产提供解决方案。许多产品按照 ASME 核规范和标准设计。

接头

接头

无泄漏密封接头是无忧运行的基础。世伟洛克之名就是安全和可靠的代名词。在标准应用或在活性和腐蚀性化学品是关注点的地方,可以找到卡套管接头、变送器校准接头、PFA 接头等。有多种合金和配置可供选择。

阀门

阀门

阀门的真正成本在于随时间推移进行的维护或更换。世伟洛克是持久性能的可靠选择。我们能够提供工艺和仪器球阀(40、60、GB 系列)、单向阀、针阀和计量阀、卸荷阀、旋塞阀、排放和吹扫阀,以及波纹管密封阀和用于工艺分析仪应用的阀组和液流选择器系统。

小孔径卡套管系统

小孔径卡套管

我们能够提供小孔径卡套管来构成您的流体输送系统的主干。与传统的公称管相比,小孔径卡套管(外径最大 2 in. [50 mm])减少了连接件的数量,因此潜在泄漏点得以减少,让系统更完整。没有焊接、切割或攻丝的管道意味着所需的劳动力更少,安装成本更低,而且不需要消防值班。使用弯管而非弯头有助于改善流体流动。

软管和柔性卡套管

软管和柔性卡套管

从多种内管材料、加强型式和端接中进行选择,以满足几乎任何压力和温度要求。获取尺寸从 1/8 到 2 in. 的批量软管、软管组件和定制软管。另外还有金属内层软管(额定温度为 1000°F)和 PTFE 内层软管(额定温度为 450°F), 以及 PFA 和乙烯基柔性卡套管,为低压应用提供更多耐化学性选择。

调压阀

调压阀

选择使用正确的调压阀可获得精确的控制。世伟洛克减压阀(弹簧加载或圆顶加载)、背压阀(弹簧加载 和圆顶加载)和特种调压阀能够处理多种压力和流量,以帮助您保护自己的设施。

世伟洛克压力表

压力表

我们有各种各样的压力表,设计用于从低压到严酷工况的所有条件。多种安装配置也让世伟洛克压力表便于安装。其他测量装置包括压力传感器、 流量传感器 和温度计。

世伟洛克快速接头

快速接头

使用我们各种各样的快速接头配置可快速可靠地建立连接,以减少系统溢出和夹气。我们提供全流量、仪表、微型和 PTFE 密封快速接头。

过滤器

过滤器

凭借设计用于保护您的发电厂工艺完整性的微粒过滤器 和聚结过滤器 ,避免微粒污染物致使分析仪读数不准确或其他下游问题。

焊接系统

焊接系统

使用我们的轨道焊接系统进行精确和稳定的焊接,该系统为卡套管和公称管提供了具有成本效益且可靠的轨道钨极气体保护电弧焊 (GTAW)。与手工方法相比,只需较少的准备工作就能完成高质量的焊接。轨道焊接也带来较少的火灾危险,帮助您防止事故和伤害。

面向电力行业的服务

我们为能源生产、储存和分配部门提供技术咨询,以提高流体系统的安全性、效率、可靠性和可持续性。在世界各地,许多类型的发电厂和设施利用世伟洛克工程师提供的解决方案和见解来保护其关键的基础设施。

现场工程服务

现场工程

我们的全球现场服务团队是一种工程资源,为客户提供有关其关键工艺中不断变化的压力、温度和流量要求的专业咨询。我们可以帮助您提高工厂的安全性和流体系统的健康状况,减少排放,培训新员工上岗,或在流体子系统的装配上提供帮助。

流体系统培训

培训和教育

让员工掌握技能,以确保顺利操作。我们的培训课程包括从卡套管接头基础 到弯管 再到流体系统安装。参加我们的课程,在阀门选择、调压阀使用、软管管理和材料科学方面获得专家指导。还可以了解工艺分析仪、取样和蒸汽 系统。

世伟洛克现场工程服务

评估咨询服务

我们的现场调查寻找机会,以使您的液体、空气和压缩气体系统的操作与优秀做法协调一致。我们通过识别泄漏,优先考虑关切领域,记录问题,以及制定改善系统健康的步骤来提供帮助。无论您的重点是设计、生产还是 MRO,您都可以依靠世伟洛克来提高效率。

设计与装配服务

设计与装配

获得您的发电厂所需的定制装配。我们将想法从概念变为现实,并通过减少内部研发工作、元件处理、质量检查、返工和装配时间来降低您的成本。让我们专注于规划和集成,这样您就可以专注于其他优先事项。

销售与服务中心业务支持

供应商管理库存

确保您需要的产品随时有货。我们可以协助您进行库存优化、整理、添加标签和重新订购,以防止出现缺货并降低停工的风险。通过精心的现场寄售服务,减少客户的运输成本,且避免被剩余货品所困扰。

特色内容

我们如何支持电力行业

规划您的成功

抢先调度、制造和现场服务都被用来为您的成功做好准备。我们与现场联系人和规划小组密切合作,在新的安装时间表和断电前保持领先,使我们的资源可以加快您的下一个项目或维护需求。

  • 从我们的专家处获得直截了当的解答,他们知道如何在整个项目中与承包商合作,从协调交付到管理现场产品库存,再到提供预制组件—,这都是为了确保我们的反应能够符合您的情况紧迫性。
  • 我们可以为断电工作提供快速的周转时间,并可以协助您转换为自动化系统。我们的当地销售与服务中心提供所需的知识和规划,以防止在安装和维护流体系统时出现错误。

面向交通行业的规范符合性

符合行业法规

发电厂需要灵活的工程和制造支持,以适应不断变化的行业标准和环境法规。我们为仪器和监测需求提供流体解决方案,并能帮助您围绕通用和定制元件进行标准化操作,以减少代价高昂的泄漏和排放。

  • 找到根据 ASME Nuclear Quality Assurance (NQA-1) Section I、Section II 和 Section III 要求进行工程设计的卡套管、卡套管接头和其他产品。当系统有时候进行更改时,我们可以协助您避免不快速或不简单的新设计评审
  • 我们与各级决策小组合作,明确沟通项目目标,协调各部门的行动计划,帮助您尽可能地利用您的内部资源。
  • 在满足 ISO、NFPA、OSHA、EPA 和其他行业或地区特定政策方面获得专业协助。例如,我们可以围绕美国核管理委员会 (NRC) 的规定、日本’经济产业省 (METI) 的标准或日本高压气体安全研究所 (KHK) 规定的政策提供指导。我们在世界各地的专家了解您所在地区的合规信息。

安全流体系统运营

提高工厂安全性

高振动、热循环应用需要无泄漏的连接来可靠地运行。其他时候,腐蚀性环境需要用稀有合金组合制成的卡套管和卡套管接头来承受恶劣的条件。许多工厂现在也在使用先进的材料,在更严峻的燃烧条件下发电。为什么安全是世伟洛克’对行业的承诺,以下是几点原因。

  • 安全是产品、人员和方法的结果。我们可以推荐有助于提高您的设施安全的行动 ,这些行动将应用和人的因素考虑在内。
  • 我们可以向您展示,与公称管和公称管接头相比,小孔径卡套管如何大幅减少泄漏的可能性 ,从而使您的发电厂更安全、更高效
  • 我们将帮助您避免不同制造商的流体系统产品混用或互换的危险—,这是一个很难解决的问题,但可以通过与您的现场联系人紧密合作来缓解
  • 我们提供由经验丰富的讲师带领的现场培训,将安全放在所有涉及流体系统以及空气和压缩气体系统的工厂运行的核心。

简化可持续性

我们能够支持您在减少范围 1、2 和 3 中的排放,实现环境、社会和治理 (ESG) 绩效方面的目标。在电力行业尽全力减少温室气体排放的过程中,有很多因素需要考虑。我们的专家可以协助您应对来自监管机构、投资者和客户的越来越大的压力。

  • 现场工程服务支持您在实现脱碳目标方面取得进展,方法是确定流体系统中的泄漏点,确定您的工艺中的能源浪费处,并建议采用低排放阀门或循环回路取样面板等有助于减少逸散性排放的选项。
  • 世伟洛克的材料科学家和产品工程师可以帮助您选择流体系统产品和合金,它们针对您的工艺进行了优化。妥当的选择也限制了因泄漏而造成环境破坏的可能性。
  • 当控制直接排放时,我们可以通过推荐分析仪器和系统设计来帮助您,从而在火炬、烟囱或发电站周围的其他区域实现连续性排放监测

 

资源中心

减少流体系统泄漏

博客:减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。

请务必要记住,泄漏一天得不到解决,就可能损害您组织的营收。泄漏问题越早解决,您就会越早地减少成本并提高安全性。

世伟洛克培训咨询服务技能差距

博客:凭借培训和咨询服务缩小技能差距

了解流体系统培训和咨询服务如何帮助操作员缩小日益拉大的跨多个行业的技能差距。

比较不锈钢中点蚀和缝隙腐蚀的图片

视频:搭建可靠的氢燃料电池系统

世伟洛克提供材料科学培训,教授工程师、技术人员和其他参与材料选择的人员为流体系统选择合适的耐腐蚀合金。 

仪表故障的标识有哪些?

博客:如何分辨压力表是否损坏

知道如何检测即将发生的压力表故障可以帮助您避免代价高昂的问题。同样重要的是,在选择压力表时,要分析系统的需求,并预先做出一个好的决定,这样就可以减少安装错误的风险。

面向电力行业的压缩气体泄漏检测服务

视频:压缩气体泄漏检测服务

我们能够帮助您识别压缩气体泄漏并量化泄漏率,以便基于安全性、成本和生产率排定解决问题的优先顺序。凭借世伟洛克®的服务提高发电厂日常运行的效率和可靠性。

了解如何装配堵塞

视频:如何组装堵塞(接头)

了解如何组装堵塞,在必要时用于阻塞接头端口。您将需要两把开口扳手或一把开口扳手和一个台钳。本视频概述了基本流程。

了解手动装配 1 in. 及更小的卡套管接头的三个步骤。

视频:如何组装卡套管接头(1” 及以下)

卡套管接头的设计是为了在卡套管的建议允许压力等级内提供无泄漏密封。为此,必须正确安装卡套管接头。了解手动装配 1 in. 及更小的卡套管接头的三个步骤。

了解使用世伟洛克推入连接式工具将端接装配到软管上的正确方法

视频:世伟洛克® 软管端接用推入连接式工具

世伟洛克推入连接式工具可用于装配 ¼ 至 1 in. 尺寸的扣压式软管组件。观看我们的视频以了解将端接装配到软管的正确方法。

现场考察对于了解您的发电厂的独特挑战、环境和目标至关重要。

视频:世伟洛克® 现场服务

现场考察对于了解您的发电厂的独特挑战、环境和目标至关重要。我们的现场服务将帮助您发现软管、腐蚀、错误连接、泄漏等方面的问题。