alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

为什么卸荷阀对化工厂安全至关重要

优化系统设计以实现化工厂的安全

如何采用卸荷阀加强化工厂的安全

世伟洛克产品经理 Shaji Arumpanayil世伟洛克产品经理 Shaji Arumpanayil

化工厂和精炼厂中的现代流体系统可能非常庞大,有数不胜数的小孔径卡套管向着不同方向分出,用以完成若干重要功能。

伴随着这种复杂性,安全威胁有可能发生在意想不到之处。由于工厂经理和操作人员无法始终监控这些复杂系统的每一个部分,某些前期设计选择对于维护化工厂的安全至关重要。

打开书本图标

这是关于化工厂安全的两部分系列中的第一篇文章。在您阅读完这篇文章后,请务必查看第二部分。

其中一个选择是在流体系统的关键点上加入卸荷阀。通过释放可能导致冲出、设备损坏或系统故障的过量压力,卸荷阀实际上是流体系统和整个化工厂安全的一个非常关键的部分。

了解流体系统设计培训机会

用于化工厂安全的工业压力卸荷阀为什么卸荷阀对安全运行至关重要

在您的各种关键流体系统中保持设定压力是运行效率和安全性的关键。调压阀经常负责维持您整个系统的精确压力。但是,由于化工厂和精炼厂经常要处理高压或有潜在危险的流体,而且意外的压力变化可能会意外发生,所以必须要纳入故障安全措施。

卸荷阀是流体系统设计中应该包括的一种故障安全装置。在实践中,卸荷阀会设有最大允许压力 — 如果阀门感知到系统内出现高于此的压力,它就会打开,让多余的压力释放。如果系统中的介质有毒,则可以捕获逸出的压力,或者在安全的情况下允许其逸出到大气中。

卸荷阀激活的原因

由于大规模流体系统的复杂性,可能导致超压的条件是广泛和多样的。然而,它们可以被归纳为几大类。

人为失误可能会影响化工厂的安全程序性失误。由于负责操作化学流体系统的人,这些系统本身就存在着常见的人为失误。技术人员可能打开了系统中的错误阀门,导致下游的压力上升。系统条件可能校正不当。在例行的流体系统维护中,安装的调压阀类型可能错误。完善的流体系统培训可以帮助防止这些问题的发生,但在操作失误发生的情况下,纳入卸荷阀仍然很重要。

 

元件磨损与化工厂安全元件磨损。流体系统元件会随着时间的推移而自然磨损。特别是在处理腐蚀性化学品的流体系统中,如果没有选择正确的材料合金,腐蚀会导致过早磨损。在任何情况下,元件的磨损都可能影响到压力控制,这使得卸荷阀成为实现化工厂安全的必需品。


污染与化工厂安全污染。调压阀可以可靠地将压力降低到所需水平,但脏污或受污染的流体会影响其性能。颗粒物有可能破坏调压阀的密封,使得多余的压力流过阀座,导致下游压力上升。此处,一台卸荷阀将能够排放掉多余压力。


在高压系统中安装卸荷阀以维护化工厂的安全电力损失。一些流体系统可能依赖某些元件的电子控制进行操作或压力控制。如果您的系统出现了意外掉电,影响了某些元件按计划运行的能力,卸荷阀将帮助管理超压。

 

 

卸荷阀应安装在何处

为了维护化工厂的安全,卸荷阀通常应安装在以下应用范围内:

在毒性应用中安装卸荷阀以维护化工厂的安全高压系统。在超过一定磅数的流体系统应用中,卸荷阀是一个关键的安全元素,可以帮助防止潜在的事故。为此类应用选择高质量的小孔径接头是防止超压的潜在危险的好方法,但卸荷阀是高压应用的良好补充安全措施。


在逸出的系统介质会对化工厂的安全造成直接威胁时,安装卸荷阀毒性流体或化学品应用。在系统介质逸出会对工厂安全造成直接威胁的应用中 — 例如有毒或危险化学品 — 卸荷阀是一项关键的安全措施。在这些应用中发生超压的情况下,卸荷阀可以被设置为捕获排出的压力和介质,而不是将其释放到大气中。逸出的流体可以被安全地处理掉。

 

敏感设备。卸荷阀的重要作用之一是帮助保护敏感的分析设备免受过压影响。昂贵的系统,包括在线分析仪,如果遇到比其额定压力更高的压力,就很容易损坏。这一点尤其重要,因为分析仪被部署为可以直接从您的主工艺中为流体取样。调压阀应与一台额定值和设置适宜的卸荷阀相配,以确保在流体被输送到分析仪时,主工艺的压力得到充分的降低。

如何为化工厂的安全优化系统设计

在工业流体系统的适当位置安装卸荷阀是提高化工厂安全性的一个好方法,在最初的系统设计中就应该考虑到这一点。此外,还有许多其他方法可以让您在设计和构建系统时考虑到安全操作。如避免卡套管接头混杂,消除整个系统中不必要的复杂性,并考虑到振动等操作因素,诸如这样的简单技巧可有助于实现更安全和更可靠的系统。

优化系统设计以实现化工厂的安全

在世伟洛克,我们的流体系统设计专家几十年来一直在帮助化工和精炼行业的客户构建更安全的系统。如果您正在寻找新的方法来提高您的化工厂的安全性,请充分利用我们在化学工艺应用上的专业知识,使所有系统在苛刻的环境中保持可靠的性能。如需了解更多有关我们如何能够帮助提高您工厂安全的信息,请联系您当地的世伟洛克授权销售与服务中心。

与化工厂安全专家交流

相关文章

工业流体系统

构建高安全性工业流体系统的 7 个小技巧

在设计工业流体系统时,必须始终将工厂的安全性摆在首位。了解您的工程师和技术人员团队如何运用基本的流体系统构建和设计技巧降低安全风险并保持系统的正常工作时间。

工程师修理流体系统泄漏的手的特写

流体系统泄漏的常见原因和成本

在维护工厂安全和盈利能力方面,再微小的泄漏也可能产生严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

工业流体系统安全

工业流体系统安全检查表

请遵循上述做法,以提高工业流体系统的安全性。