alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

现场工程支持的益处

半导体芯片制造

工程援助如何帮助保持半导体生产的活力:与全球现场工程师经理 Greg Mlynar 的问答

半导体芯片制造的现场工程支持随着对更短周期的供应链和材料采购、可用性和运输方案的需求,以及新工厂的快速建设,芯片制造商需要解决方案来跟上。随着工艺和设施的标准化变得越来越重要,以及对半导体芯片的需求持续增长,对工程专业知识和材料本地化的需求也越来越大。

这也是第三方工程援助作为新晶圆厂运营团队的有机体可以发挥宝贵作用的部分原因。特别是,苛刻的高纯度流体系统会对工厂尽可能有效地生产的能力产生重大影响,而工厂内部可能并不总是具备关于如何优化此类系统的专业知识。

世伟洛克公司的 Greg Mlynar 领导着一支半导体领域的工程团队,他说,半导体制造商在建设新工厂或改造现有工厂时,可以利用外部专业知识。他坐下来接受了世伟洛克博客的采访,解释了原因。

了解有关现场工程服务的信息

问题与解答世伟洛克博客 (Swagelok Reference Point, SRP):半导体制造商通常可以在哪些关键领域利用工程援助?

半导体芯片制造的现场工程支持GM:大多数半导体制造商都希望以任何方式加强他们的工艺,以提高生产力、可靠性和效率。而这正是第三方专家可以提供专业知识之处,特别是在流体输送系统和应用方面。有三个核心领域特别重要:为关键设备指定正确的高纯度元件,对现有的流体系统进行改进,使其性能尽可能放大,以及维护现场流体系统,以确保流量的一致性。

因为没有两个半导体制造策略是完全相同的,所以有第三方可以进场,评估您运营的具体需求,并根据您的期望结果推荐一个量身定制的解决方案,可以带来明显的改善。

问题与解答SRP:您是否能解释一下其中的一些定制解决方案?它们是如何制定的?

GM:大多数晶圆厂正在寻求围绕现有系统的支持,以进行必要的调整或优化。例如,我们的现场工程师团队将检查特定的系统以及所有相关的管线、接头和连接件,然后定制出这些系统。他们将确定变更或加强的机会,并向客户提供见解和报告,重点是定制解决方案和装配建议。

半导体芯片制造中的系统

关键
 
 
 
1 大宗气体输送
6 大宗气体处理
11 气体柜
16 阀组箱
2 大宗气体钢瓶
7 气体净化设备
12 制冷器隔热软管
17 工艺设备
3 气体钢瓶
储存棚
8 气体处理设备
13 气体供应卡套管
18 废气处理
4 大宗气体储存棚
9 大宗气体筒仓
14 特种气体柜
 
5 大宗气体储存
10 大宗气体控制室
15 制冷器/热交换器
 

根据您的供应商的能力,还可以在以下方面提供进一步的支持:为项目进行设计和规格化;保证对现有规范和法规的合规性;分析化学液、工艺气体、水和废物收集系统的运行和提供维护;对设施的系统、支持系统启动、优化和关闭功能执行故障模式和影响分析 (FMEA)。

问题与解答SRP:为什么这种支持如此重要?

半导体芯片制造的现场工程支持GM:因为现在行业的需求非常旺盛,系统故障、损坏或其他紧急情况会给半导体工厂带来财务上的危险。一支外部工程团队,如我们在世伟洛克的现场工程计划,可以为快速安全地恢复运营提供指导,为运营人员和其他人员实施培训,以及更多服务。但它对新设施的上线也很重要。例如,我们的团队越来越专注于帮助我们的客户进行新晶圆厂建设。我们参与了基础建设、设备和机台的安装,以及特定建设所需的所有必要的启动安装。

问题与解答SRP:在审查第三方工程团队时,什么样的技能组合是重要的?

半导体现场工程师GM:由于半导体制造的精确性质,技术背景是有益的。电气、机械和化学工程学科高度适用于这个行业。这些是世伟洛克现场工程师能够为我们全球的半导体客户提供的一些技能。

对某些产品和解决方案如何以及为什么会成为半导体应用的理想选择的深入理解也很重要。这些是要求很严格的系统,要处理棘手的化学成分;在通用行业应用中使用的现成元件在这里并不总是理想之选。对材料科学、腐蚀类型和耐腐蚀合金的全面了解,对解决半导体生产中的固有挑战非常有帮助。

问题与解答SRP:与专业的流体系统工程团队合作,可以增加哪些益处?

GM:首先,这能够节约大量时间。当时间就是金钱时,这就有很大的不同。此外,随着人们对新工厂启动和运行的重视程度提高,产品和服务也在加速提供,因为 — 想想看 — 缺失流体系统可能会使一家价值 50 亿到 100 亿美元的工厂的整个安装工作停止。这意味着工厂运行停滞,生产无法完成,也就无法盈利。这就是专业工程师能够为客户提供的益处 — 安装合适的产品以使系统启动和运行,然后检查这些系统并为未来的扩展和修改提出建议。

“与专业流体系统工程团队合作可以节省大量时间。当时间就是金钱时,这就有很大的不同。”

问题与解答SRP:与专业的流体系统工程团队合作,可以增加哪些益处?

GM:首先,这能够节约大量时间。当时间就是金钱时,这就有很大的不同。 与专业流体系统工程团队合作可以节省大量时间。当时间就是金钱时,这就有很大的不同。 此外,随着人们对新工厂启动和运行的重视程度提高,产品和服务也在加速提供,因为 — 想想看 — 缺失流体系统可能会使一家价值 50 亿到 100 亿美元的工厂的整个安装工作停止。这意味着工厂运行停滞,生产无法完成,也就无法盈利。这就是专业工程师能够为客户提供的益处 — 安装合适的产品以使系统启动和运行,然后检查这些系统并为未来的扩展和修改提出建议。

半导体芯片制造的现场工程支持

半导体晶圆厂可以从专业团队提供的具体分析见解和工程知识中获得巨大的益处。是否有兴趣了解更多内容?世伟洛克现场工程团队在半导体制造商建造新晶圆厂或优化现有晶圆厂的过程中与他们进行了深入的整合,帮助他们克服流体系统的挑战,追求优化生产。更多相关信息,请与当地的销售与服务中心联系。

Greg Mlynar,全球半导体现场工程师经理Greg Mlynar 有工程背景,拥有化学工程学士学位、微电子工程硕士学位和 MBA 学位。他在半导体行业从业 25 年,于 2020 年加入世伟洛克,担任全球半导体现场工程师经理。在这个职位上,Greg 领导世伟洛克的国际半导体现场工程师团队,他们与世界各地的晶圆厂、OEM 和材料供应商合作。他还对现场工程师团队成员进行技术服务和销售方面的指导,并为世伟洛克员工撰写了一份半导体现场工程培训计划。

了解更多关于半导体服务的信息

相关文章

半导体制造中的原子层沉积

如何优化半导体 ALD 工艺

了解为什么专用的阀门和精心设计的阀门控制系统可以使原子层工艺更加高效和可靠,并为半导体制造商提供工艺优化的新工具。

ALD半导体工艺

三大 ALD 工艺挑战以及如何解决这些挑战

ALD 和 ALE 半导体生产工艺存在某些固有的挑战和复杂性。了解正确选择工艺阀如何帮助您克服这些问题。

为半导体制造提供支持

为什么快速支持对半导体晶圆厂至关重要

与能够为严峻挑战提供快速本地支持的供应商合作,可以降低半导体晶圆厂的总拥有成本。了解世伟洛克如何为您提供帮助。