alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

为什么快速支持对半导体晶圆厂至关重要

为半导体制造提供支持

本地支持如何降低半导体制造商的成本

考虑任何半导体制造商都可能面临的一种糟糕场景:气动阀故障。尽管在外人看来这可能稀疏平常,但此阀门用于供应关键化学品给要求每天连续可靠运行的重要设备。对于晶圆厂运营商,流体系统故障或问题维护要求停止生产,这一后果是巨大的,每一秒的停机会导致重大的损失。

速度是半导体制造的关键这种情况彰显了当今竞争异常激烈的半导体制造环境中的重要因素之一。速度 — 在所有因素中,包括创新步伐、日常生产流程以及发生故障时所需的维护 — 都是至关重要的。 尽管当今大多数晶圆厂的设计和建造都考虑到了高级别的可靠性,但仍可能会出现计划外流体系统维护的问题。尤其是在瞬息万变且竞争激烈的行业中,快速获取可更换组件库存以保持生产和研发的启动与运行至关重要。

在半导体制造中浪费或节省的资金在此类情况下,晶圆厂更换或补充关键部件的速度可能是决定浪费还是节省资金的关键。与合适的关键流体系统部件供应商合作对于晶圆厂保持竞争优势并降低总拥有成本至关重要。让我们来看看其中的几个原因。

本地可得性

晶圆厂运营商可能会问特定供应商的第一个问题是:“当我遇到问题时,你们最快多久能够做出响应?”半导体制造组件可由本地提供

如果您的供应商能够从附近地点采购并交付组件,则有助于您更快速地优化运营。

您的供应商对此问题的回答可能取决于您的经营地点。作为一个全球性产业,半导体制造价值链将专业部件制造商、设备制造商和在全球的晶圆制造联系在一起。因此对于晶圆厂而言,采购所需的流体系统组件可能需要横跨各大洲。这可能会占用您浪费不起的时间,尤其是在全球半导体短缺的情况下,芯片制造商为满足市场需求正面临着进一步的压力。

关键流体系统组件(如阀门、接头、软管和柔性卡套管、调压阀和过滤器)的本地可获得性始终很重要,尤其是现在这个时刻。如果您的供应商能够从附近位置(而不是从地球的另一端)采购和交付这些组件,则有助于您更快速地提高运营效率。

查找您附近的授权世伟洛克销售与服务中心

半导体晶圆厂流体系统装配与维护培训服务与支持

全球供应链受到疫情的影响,世界各地制造业环境中的劳动力供给同样如此。半导体晶圆厂也不能幸免,在许多情况下,他们需要快速为新员工提供流体系统装配与维护基础知识的培训。

如果您不确定在哪里可以找到相关培训机会,您的流体系统组件供应商可能会提供此类机会。全面的课程 一些供应商可以提供有关流体系统装配的基础知识,帮助您的团队掌握在安全性、可靠性和正常运行时间至关重要的应用中管理流体系统所需的技能。

半导体制造还涉及谨慎遵循对于经验丰富的技术人员来说也极具挑战的工艺流程。例如,考虑您的特种气体分配系统。这些系统负责将高纯度特种气体从气源输送到工艺设备。必须将此类反应性气体无故障地输送至目的地。如果出现任何问题,解决起来都可能需要您的供应商提供现场或远程虚拟故障排除与支持的专业知识。

适合每个系统的高品质组件

大多数半导体晶圆厂都认同确保芯片制造设备无故障运行的重要性。然而,需要注意的是,整个设施中还有其他多个流体系统会影响您的整体盈利能力。

 

半导体晶圆厂中的各种系统
1 大宗气体输送 7 气体净化设备 13 气体供应卡套管
2 大宗气体钢瓶 8 气体处理设备 14 特种气体柜
3 气瓶储存棚 9 大宗气体筒仓 15 制冷器/热交换器
4 大宗气体储存棚 10 大宗气体控制室 16 阀组箱
5 大宗气体储存 11 气体柜 17 工艺设备
6 大宗气体处理 12 制冷器隔热软管 18 减排

对于芯片制造设备以外的应用,指定专为在各种工业设施应用中可靠运行而设计的高品质流体系统组件,可以帮助半导体制造商避免停机,并尽可能地降低与维护、维修和运营相关的成本。一些特定的组件包括:

  • 阀门。在许多应用中,高性能隔膜、波纹管和单向阀可以在设施的整个生命周期内实现低维护、密封、精确的流体控制。
  • 接头。高质量的卡套管接头可以连接具有可靠密封性能的关键系统组件。
  • 软管和柔性卡套管。适用于温度可变应用的隔热软管有助于消除冷凝并保持合适的工艺温度,以获得更加可行的芯片成品率。借助高质量的 PTFE、金属、混合和橡胶软管,您可以在不牺牲安全性的情况下优化流体系统的占用空间。
  • 调压阀。控制整个设施的流体系统压力的能力极为关键,紧凑的高纯度、高流量气体调压阀有助于确保生产率和安全性。
  • 过滤器。紧凑型 超高纯直通气体过滤器有助于消除会对制程良率产生不利影响的污染物,而不会占用宝贵的有效空间。

流体系统专业人员在使用上述高品质组件优化流体系统时,与流体系统专业人员合作会大有裨益。例如,我们当地销售与服务中心的专家可以造访您的设施或与您进行远程会议联系,以提供技术支持、就系统设计提出建议、解决系统问题、提供流体系统培训或就维护和操作实践提供咨询,以便帮助您提高系统性能。从设备安装到基础建设,从特种气体和化学品分配到中央动力厂房运转,我们可以为您的流体系统提供全面支持。

是否有兴趣了解更多内容?请咨询您当地的世伟洛克销售与服务中心, 以讨论您的各种需求和挑战。

请联系半导体流体系统专家

相关文章

在半导体制造工厂工作的工程师

为什么说高性能流体系统在新的半导体工厂建设中很重要

了解为何选择高质量的流体系统零件和组件有助于加快半导体制造工厂的建设,并在工厂的整个使用寿命内降低总体拥有成本。

半导体无尘室

借助隔热软管解决半导体制造面临的挑战

合适的隔热软管解决方案可以帮助解决与高精度半导体制造工艺相关的一些常见挑战。

卡尔怀特曾经在半导体行业供应链的各个环节工作了近 40 年,他提出了有关半导体行业发展的过去、现在和未来的切身见解。

Q&A:半导体制造的过去、现在与未来

了解半导体OEM设备商、微芯片制造商与流体系统解决方案提供商之间的协作如何使半导体市场在数十年来能够满足摩尔定律的要求以及未来的发展方向。