泄漏检测案例研究
世伟洛克®压缩气体泄漏检测服务
客户成功案例
每天,经验丰富的世伟洛克流体系统专家以及具有深厚技术和应用专业知识的现场工程师都会就流体系统设计、安装、操作和维护与全球不同行业的客户协商。这种协作式问题解决方案通常采取现场服务的形式,旨在帮助客户确定风险因素,解决紧迫的挑战并优化其流体系统。
现场服务可帮助客户:
- 提高现场安全性
- 管理资产完整性
- 改进可靠性和性能
- 提高采样可靠性
- 降低运营成本
- 提高系统生产力
- 减轻环境风险
- 降低排放
改进的流程控制和压缩空气质量为化工公司节省了455,000元人民币
客户
化工生产。“如何解决危及生产过程的压缩空气泄漏?”
挑战
厂房压缩空气分配系统的泄漏使得生产过程难以控制。产品批次定期不符合质量标准,必须丢弃。泄漏还导致产品装袋设备出现问题,造成难以向客户提供成品。
需求
有助于确定厂房压缩空气系统中的问题并优化维修次序。
解决方案
- 世伟洛克现场工程师对厂房的压缩空气系统进行了泄漏检测评估
- 他们提供了详细的成功路线图,确定了泄漏、明确了根本原因并 展示了导致问题的系统设计
- 优先考虑改进以提供最佳的维护预算回报
- 世伟洛克工程师与厂房工作人员一起为多个老化系统创立新的 设计标准
- 世伟洛克流体系统专家对维护团队进行了培训,以有效地实施变更
成果
- 确定了造成价值455,000元人民币压缩空气损失和不良压缩空气质量(危害工艺质量和效率)的泄漏
- 众多子系统被重新纳入规格
- 公司产品现在再次符合质量标准,并定期按时发货
氮气盖覆系统增强可提高安全性并节省成本
客户
生产公司。“如何防止氮气盖覆系统造成安全隐患?”
挑战
氮气盖覆系统使易燃物质暴露于氧气中,向空气中释放挥发性化合物,危害员工安全并发出警报,从而导致厂房停工。
需求
帮助找到问题的根源并加以纠正。
解决方案
- 世伟洛克专业人员进行了压缩气体泄漏检测评估,确定了允许氮气盖覆层和挥发性化合物流出的系统泄漏
- 确定了造成挥发性化学品的产生和释放的问题
- 向客户提供了解决方案摘要,其中详细说明了解决覆盖系统泄漏所需的维修
成果
- 每年可避免损失价值约126,000元人民币的氮气
- 如今,厂房不仅操作更安全,而且更具成本效益
经泄漏检测评估后,实验室小组每年可降低70,000元人民币的成本
客户
特种化学品和性能材料制造商。“如何减少与氩气和氮气损失有关的成本?”
挑战
实验室小组怀疑,其气体存储和输送系统中氩气和氮气的流失会对其工艺效率和公用事业成本产生负面影响。
需求
协助查找和验证气体损失,以保持实验的准确性。
解决方案
- 世伟洛克的专业服务人员用超声波检漏设备对实验室的一部分进行了评估,确定了泄露点。
- 编制了一份改进的解决方案摘要,以根据检测泄漏量的相应人民币价值,最大限度地减少此后的运营成本
成果
- 检测到13次泄漏,造成大约每分钟7.5标准立方英尺(或每分钟0.21立方米)的损失
- 按优先级提出的泄漏修复建议,帮助客户避免了每年约70,000元人民币的气体损失,同时提高了实验的准确性
评估空气和气动阀控制系统,帮助乳品生产企业避免产品批量损失。
客户
乳品生产公司。“如何避免因系统控制故障导致产品批次损失?”
挑战
压缩空气系统中存在问题,导致流程控制阀无法正常运行。当操作人员发现复杂系统中的问题并且维护人员找出根本原因时,已经有几批5至500加仑的产品被处理掉了。
需求
帮助确定压缩空气系统中的问题并找到简化系统的方法,从而使系统更加可靠且易于维护。
解决方案
- 世伟洛克专业人员对厂房压缩空气系统和气动阀控制系统进行了评估
- 公用事业经理收到了按投资回报率排序的维修建议
- 世伟洛克团队就如何简化系统以提高效率和使用寿命给出了深入的见解
成果
- 通过空气和气动阀控制系统评估,发现了近200个系统问题,导致每年公用事业损失超过112,000元人民币
- 系统改进有助于防止预计每月损失价值28,000元人民币的产品和每月大约10个小时的清理和产品处理时间
- 在评估过程中,还发现了蒸汽系统的安全隐患,它们已经成为几起记录在案事故的原因,这有助于避免未来的潜在问题。
泄漏检测评估帮助能源提供商降低发电成本
客户
发电设施。“如何降低发电成本并提高盈利能力?”
挑战
每千瓦时发电成本不断上升,而发电量却保持不变。
需求
帮助寻找公用事业使用量增加的根本原因,确定解决问题的最佳方法,并在有限预算内确定维修的优先次序。
解决方案
- 世伟洛克流体系统专家对压缩空气和氢气系统进行了泄漏评估。
- 向客户提供了一份报告,其中详细说明了公用事业损失的根本原因,并提供了按投资回报率排列优先次序的拟议调整的解决方案摘要
成果
- 查明了价值322,000元人民币的压缩空气损失,并优先安排了维修工作
- 修复了两次氢气泄漏,每年节省了42,546元人民币,超过了评估费用
- 在后来的厂房停工期间,世伟洛克的建议得到了参考,以提高安全性和工艺可靠性,同时消除排放控制系统中每年额外的压缩空气损失105,000元人民币。
世伟洛克现场工程师帮助公司最大限度地减少公用事业使用量并保持产品质量
客户
乳品生产公司。“如何在保持产品质量的同时最大程度地减少公用事业的使用?”
挑战
生产流程问题导致产品批次不符合质量标准,公用事业使用量增加,但生产水平保持稳定。
需求
帮助确定流程问题的根本原因,并确定需要实施哪些解决方案。
解决方案
- 世伟洛克现场工程师对厂房的生产系统进行了评估,发现了一些持续存在的问题和安全隐患,而这些问题和隐患已经造成了几起记录在案的事故
- 向厂房经理提供了一份解决方案摘要,其中列出了维修的优先次序,同时提供了简化系统以提高可靠性的方法
成果
- 根据现场工程师的初步评估,发现泄漏导致每年公用事业损失112,000元人民币
- 通过实施建议的更改,生产公司每年可节省与停机时间和产品损失相关的成本超过420,000元人民币
- 同时,给出了建议,以帮助客户解决安全隐患问题
现场工程师帮助发电厂和水厂避免安装相关的重大损失问题
客户
水电公用事业供应商。“如何核实承包商的工作有无漏洞,是否可以开工?”
挑战
客户已聘请了承包商,以便在启动期间推动厂房运行,但尚无确定方法来检查安装是否正确,能否做到密封操作。
需求
经确认,公司在所有权从承包商过渡到所有者公司的过程中将进行密封操作。
解决方案
- 世伟洛克现场工程师分别在一家发电厂和一家水厂进行了全面的流体系统评估
- 现场工程师解释了世伟洛克如何与承包商合作,以期在未来交接之前测试其运营
成果
- 根据第一次评估,发现有机会防止电厂因安装相关流体系统泄漏造成的每年532,000元人民币损失
- 根据第二次评估,发现有机会避免水厂因安装相关流体系统泄漏造成的每年1,050,000元人民币的损失
- 在有危险气体泄漏的区域停止启动,避免了重大安全后果的发生
本地解决方案。全球性支持。
无论您是想减少计划外停机时间、提高流程效率、确保可靠系统运行、提高加工利润率、降低运营成本还是解决上述所有问题,请了解如何通过世伟洛克现场服务更快速地实现目标。