alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

FPSO 油轮的机会:实现更高的安全性和可靠性

为浮式生产储油卸油 (FPSO) 油轮量身定制的流体系统解决方案

浮式生产储油卸油 (FPSO) 油轮


优化新的石油和天然气生产

对于世界各地油田而言,浮式生产储油卸油 (FPSO) 油轮已成为一种有效且经济的高效率投资方法。

—所有的船上系统都必须在一些全球苛刻的应用中,提供毫不妥协的安全性和可靠性,’一般使用寿命为 20 至 30 年

为了优化生产,FPSO 油轮面临这些独特的挑战:

按时交付、持续供应和本地采购 
安全、可靠、环保、高效的性能 
净零环境影响 
投资回报 
速度
紧张的施工进度计划和快速的调试,需要在大部分零部件上都要实现按时交付、持续供应和本地采购
性能
系统应提供安全、可靠、环保和高效的性能,尽可能地延长正常运行时间,同时尽可能地降低运行成本和整体生命周期成本。
环境影响
在未来,FPSO 的设计和运行将需要支持净零环境影响举措。
投资回报
为了—实现更好的投资回报—,需要有适合目的的性能,以合适的价格获得更好的投资回报

世伟洛克的 FPSO 解决方案

凭借广泛的技术知识和在石油和天然气行业长期服务的历史,我们可以提供您成功所需的协助。我们的团队精通法规、标准、规范、设计、物流、合同、交付、库存和培训,这些都是每个流体系统的关键考虑因素。

我们能够提供:

  • 为船上系统提供高性能的接头预装配解决方案,有助于提高设施的使用寿命
  • 在您资产的生命周期的每个阶段提供技术和工程援助,从前期 FEED 到运行均可涵盖
  • 现场工程师在制造和施工的所有阶段提供协助,包括预试运行协助
  • 为制造商、集成商、操作人员和维护人员提供培训
  • 全球范围内的供应和支持

世伟洛克公司如何与 FPSO 供应链互动

FPSO 供应链建造商

世伟洛克与建造商合作,确保我们的产品符合运营商’的规范。通过提供单一的产品来源,以及标准化的培训和技术支持,我们帮助 FPSO 建造商实现完美的执行。

集成

我们的本地专家对您的需求和应用要求有深刻的了解,并有全球专家团队的支持。只有世伟洛克才能提供全面的项目管理支持以及全球资源,从而为涉及工业流体系统的国际建设项目提供整体性的支持。

业主/经营者

业主/经营者需要全球化的资源和供应能力以及长期支持,以满足标准化的产品要求。世伟洛克’的全球影响力、广泛的产品和产量有助于尽可能地延长正常运行时间和提高安全性—,同时控制成本和减少环境风险。

成套供应商

世伟洛克向成套供应商提供准确和及时的产品和服务,以保证项目按时进行。再加上培训和现场服务,我们可以在世界任何地方—为您提供您所需要的服务。


跳转到章节:


FPSO 系统和产品图

浮式生产储油卸油 (FPSO) 系统和产品图

我们可以为各种必须按照设计运行的关键系统提供支持,以尽可能地提高典型 FPSO 的运行效率、可靠性和安全性。

机械舱室系统    工艺和分析仪器    旋转设备    转塔回转系统

化学注入 (CI) 系统    仪表面板    取样系统   液压动力装置 (HPU)

上部脐带缆终端装置 (TUTU)    气体分配    辅助系统

机械舱室系统

FPSO机械舱室系统

共同的挑战

近年来,许多 FPSO 是由超大型原油运输船 (VLCC) 改装而成。但是,原油和天然气生产能力的增加使得上部部分增大,导致甲板空间面积和原油储存能力不足。展望未来,预计对新建 FPSO 船体的需求会增加。

位于船体舱室的特殊设备在安装后—通常无法进入,因此长期的可靠性至关重要。卡套管和接头必须提供无泄漏的性能,关键应用包括:

  • 压缩空气系统
  • 消防系统
  • 阀门远程控制系统
  • 惰性气体系统
  • 串联式卸油系统

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

工艺和分析仪器

FPSO 油轮中的工艺分析仪器

共同的挑战

系统设计可能在项目’一开始就带来重大的挑战。即使拥有正确的专业知识,也并非可以轻易地用于分析系统的产品、材料和设计选择。

如果在联接和试运行期间的安装不合标准,则会延长项目交付周期,并导致泄漏、排放和安全问题。

高运行压力和恶劣的海洋环境条件有可能威胁到这些关键系统的完整性。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

旋转设备

FPSO 油轮上的旋转设备

共同的挑战

包括泵、压缩机和涡轮机在内的旋转设备对于整体运行的可靠性至关重要。停机会导致生产中断和利润损失。使用可靠的机械密封支持系统,将有助于确保这些设备开始运行。如果机械密封液污染或含有颗粒,则会影响其密封寿命。同样,在错误的压力或温度下输送流体会导致过早甚至灾难性的密封失效。

可靠的液压、仪表和安全系统至关重要,必须在极端的压力、温度和腐蚀性条件下运行。

振动是一个关键的操作问题,缓解措施包括卡套管和接头,用以减少泄漏途径,确保正常运行时间。严格的振动和冲击测试,包括美国海军’的 ASTM F1387 认证,往往是确保海上安全的要求。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

转塔回转系统

FPSO 油轮中的转塔回转系统

共同的挑战

转塔回转系统在水面与水下系统之间,提供了关键连接点。一些旋转接头,使用过长的软管进行连接,但软管需要—定期检查,在使用几年后就可能需要更换。一旦发生故障,就意味着价值数百万美元’的生产损失。

一种经过优化设计的安装方式,使用永久安装的卡套管和跨接软管,提供更可靠和更低维护成本的安装。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

化学注入 (CI) 系统

FPSO 化学注入 (CI) 系统

共同的挑战

CI 装置必须确保高度精确且可重复的化学品剂量注入生产油井,提供可靠的生产。

密封性能对于保护人员和环境绝对重要,任何形式的停机都可能造成重大的生产损失。

一个典型的 CI 系统可能需要数百个单独的连接。它们中每一个都是潜在的泄漏点。建造、安装和调试无泄漏型 CI 系统需要大量的时间和人力,以尽可能地减少安全和环境风险。

我们可以用各种材料的优质阀门和接头来帮助提供密封性能。我们的现场工程师还可以在现场检查并提供安装验证。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

仪表面板

FPSO 油轮中的仪表面板

共同的挑战

控制面板在实现高效生产和 FPSO 安全方面发挥着重要作用。可靠的装配与设计知识是面板性能和寿命的必要条件。

井口控制面板是由各种高压、中压和低压子系统组成的。每一个的成本必须得到优化,以实现适合目的的性能。

作为一个关键的安全机制,易熔塞面板必须在油轮的整个生命周期内提供永久的完整性和可靠性。

我们可以提供优质产品,以帮助确保这些系统达到它们所要求的性能。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

取样系统

FPSO 油轮中的取样系统

共同的挑战

样品采集并不总是直观的,系统设计需要广博的技术知识。系统必须正确设计,以提供有代表性的样品,并允许操作人员安全地使用该系统,保持监管链的合规性,并做出正确的工艺控制决策。

样品必须保持在正确的压力和温度下,以更好地代表真实的工艺条件。合适的容器和收集是关键。

样品有时具有毒性,需要采取特殊的安全措施。找到合适的系统需要评估您所需的样品压力、温度、阶段、兼容性和化学成分。

我们可以提供标准化或定制化的流体系统解决方案,以满足您的系统要求,无论您只是需要适合您的应用的部件,还是需要完整的系统设计和构建都可以。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

液压动力装置 (HPU)

FPSO 油轮中的液压动力装置 (HPU)

共同的挑战

液压动力装置为上部、转塔和水下生产系统提供动力。HPU 的停机可能会关闭这些系统,每天造成巨大的经济损失。根据故障模式的不同,它们还可能造成重大的安全和环境风险。

HPU 是复杂的设备总成,包括各种泵、电机、蓄能器、仪表面板、阀门、卡套管和卡套管接头,它们都必须和谐地共同工作。HPU 可能会是一套交付期很长的系统,部件的供应能力是一个很大的驱动因素。

我们可以提供优质的产品、模块化解决方案和资本项目支持。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

上部脐带缆终端装置 (TUTU)

FPSO 油轮上的部脐带缆终端装置

共同的挑战

TUTU、相关的中央连接和隔离面板必须提供无泄漏的连接,以及主甲板上部和水下设备之间的隔离点,同时确保维护活动的安全隔离。

这些系统需要高质量且可靠的部件来执行其关键功能。故障可能会导致密封性丧失或安全事故,导致潜在的停产和生产损失。

我们可以针对您所需要的压力、流量和流体提供高质量、可靠的部件。此外,我们有能力提供一个经过完整设计、组装和测试的面板,以满足所需的规格。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

气体分配

FPSO 油轮的气体分配

共同的挑战

无论是用于实验室还是关键的生产功能,如整个油轮的压力调节,在设计和安装上低于标准的气体分配系统可能会导致效率极低。

未发现的泄漏会带来潜在的安全风险,也会导致成本大幅增加。

设计不良的气体面板可能会导致维护和服务问题。

世伟洛克®气体分配方案可以提供从供应点到使用点的标准气体分配设计。这可以包括完整的系统设计、制造、安装,并通过我们的现场工程团队提供支持。

世伟洛克可以在以下产品和解决方案上提供帮助:

  • 符合您确切要求的完全配置的气体分配系统。我们将与您的团队合作,提供一个经过完全工程设计的系统,它符合以下标准:
    • 安装前得到全部组装和测试
    • 拥有清晰的标签,以实现安全性和功能性
    • 易于理解和操作
    • 故障排除简单

辅助系统

浮式生产储油卸油 (FPSO) 系统和产品图

在其他成套和应用方面寻求帮助?我们可以为以下系统提供优质的部件和解决方案:

水上部分:

  • 入口 3 相分离
  • 氮气系统
  • 海水和冷却介质系统
  • 次氯酸盐生成系统
  • 加热介质系统
  • 脱矿质水系统
  • 主发电系统
  • 气体脱汞
  • 碳氢化合物露点
  • CO2 去除
  • 出口气体压缩和计量
  • MEG 回收
  • 冷凝处理
  • 冷凝稳定化
  • 闪蒸气体压缩
  • 燃料气体压缩
  • MEG 再生
  • 燃烧和排放系统
  • 关闭式排放系统
  • 开放式排放系统

船体

  • 柴油系统
  • 润滑油系统
  • 冷却水系统
  • 饮用水及淡水系统
  • 洗盥污水及废水系统
  • 舱底系统
  • 废气系统
  • 直升机燃料系统
  • 远程测深系统
  • 冷凝系统
  • 溢出水系统
  • 压舱系统
  • 船体 HVAC 系统
  • 自动化系统
  • 远程通信系统
  • 系泊系统

世伟洛克解决方案与全面支持

全球工程建设服务

世伟洛克全球建设服务可以帮助您进行 FPSO 建设从初始概念到试运行,FPSO 涉及世界各地的利益相关者,使建设变成一项独特的物流挑战。

无论您的项目多么复杂,世伟洛克®全球建设服务都能够为您提供流体系统所需的帮助:

  • 我们从在前期 FEED 和 FEED 阶段提供优势开始。我们的工程师同业主公司和 EPC沟通,从而在标准化和规范上提供协助,同时推荐高效且经过优化的节省成本的配置
  • 随着项目的进行,我们团队将与您一同管理时间表和复杂的物流及供应链问题,从而帮助在整个项目中维持施工场所库存和产品的可用性,让进度安排拥有更高的可预测性
  • 我们可帮助在多个实体之间进行协调,从而提供定制化或国际合同,帮助理解政府法规,以及为准时竣工扫除障碍。
  • 我们帮助管理施工成本、改善施工进度,并为您的小孔径流体系统实现可预测的性能

了解有关世伟洛克全球项目服务的更多信息

卓越材料卓越材料

腐蚀可能会在海洋环境—中造成重大问题,我们’已经做好准备并掌握相关能力,以帮助您选择正确的材料组合,使您的系统安全顺利地运行更长时间。

  • 我们专有的质量控制有助于每个零部件都能满足您的应用的苛刻需求。我们从选定的供应商处采购所有部件材料,并对我们制造的每个零部件的质量标准进行持续和一致的检查
  • 世伟洛克® 316/316L 不锈钢卡套管接头和仪表阀的镍及铬含量高于 ASTM 关于棒料和锻件标准的要求,让我们的部件拥有更高的抗局部腐蚀能力
  • 更高等级的合金,包括 6 钼、2507 超级双相不锈钢、哈氏®C-276 合金、镍基合金 ®625 等,可在恶劣的环境中获得更高的耐腐蚀性。我们的材料符合 NACE MR0175/ISO 15156 和 NORSOK 标准
  • 可提供特殊涂层和处理,包括带外保护套的卡套管、SilcoNert® 涂层、电抛光处理、热追踪等
  • 工程组合将 —316/316L 接头与其他高等级合金组合成完全额定的组件—,可以以符合成本效益的方式提供您所需要的耐腐蚀性

了解有关材料选择的更多信息

世伟洛克设计与装配服务设计与装配服务

世伟洛克®定制化解决方案可实现组装和包装,其范围从只有几个部件的组装,到完整的面板和外壳。通过世伟洛克控制的装配,减少劳动力成本,缩短成品套件建设的交付时间,并减少浪费。

优点包括:

  • 增强操作安全性
  • 尽可能地减少了现场工作量和装配量
  • 建造进度可预测
  • 工程合规性和文件,包括 CAD 和 P&ID
  • 关键组件不需要返工
  • 设计可以包括一系列客户指定的 OEM 产品

我们采取协作式方法。无论您需要工厂验收测试、质量文件、电气安装或在世界任何地方进行组装,我们都与您密切合作,了解您的需求。我们可以优化您现有的设计,提供可配置的“现有”设计,制造专用系统,或完全定制您的建设。

所有成套组件都是在世伟洛克’终身有限保证的支持下进行组装、测试和交付的。

了解有关世伟洛克设计与装配服务的更多信息

世伟洛克现场工程服务现场工程

正确的培训和优化的材料可以为您提供终身的可靠服务。但是,您如何才能确保所有的第三方成套组件和施工都符合您的质量要求?

无论是’材料推荐、工程系统的标准化,还是高效的安装,我们的现场工程师都可以在项目的各个阶段与您合作。

  • 我们可以提供流体系统安装监督 (FSIO) ,以帮助预防在整个施工过程中出现的错误。这将尽可能地减少在连接和试运行期间的返工,以及在您的资产投入使用后昂贵的维护和修理。安装监督服务包括培训和职能管理、现场材料管理和技术支持,以及检查和系统冲洗指导。
  • 此外,我们的现场工程师可以对您的关键系统进行评估,以发现潜在的问题,优化流体和取样系统,并对维护策略提出建议
  • 我们拥有必要的全球影响力和本地支持,可以—在任何方便的时间和地点’为您提供专业知识

了解有关世伟洛克现场工程的更多信息

世伟洛克培训与支持培训与支持

在快速发展的石油和天然气行业,经过正确培训的团队能带来很大的优势。一直训练有素的团队可以为实现安全运行、设计合理和无泄漏的系统做出贡献。

无论您的人员是在设计、安装还是在维护关键流体系统,我们都能提供各种培训机会,帮助您保持进度,尽可能地减少返工,改善性能和设计,并提高整个资产的安全性。

我们经验丰富的培训师熟知适用的趋势、系统、流程、市场、法规和行业优良实践。我们可以提供关于工具使用、安装技术和安全方案的宝贵教育。我们的课程将课堂和虚拟学习与实践活动相结合。培训可以在我们的全球设施中进行,也可以在您的设施中现场进行,或者通过虚拟培训平台进行远程培训。

机会包括:

  • 石油和天然气基础知识培训
  • 卡套管安装
  • 卡套管检查
  • 弯管
  • 轨道焊接
  • 锥面及螺纹安装(用于中高压系统)
  • 阀门基础知识
  • 调压阀基础知识
  • 材料科学
  • 取样系统维护与设计

了解关于世伟洛克培训机会的更多信息。

世伟洛克的全球经销商网络 全球经销商网络

凭借世伟洛克,您可以获得全球范围内的本地化支持。这意味着无论您在哪里经营,我们都能通过提供以下特色来为您的成功提供支持:

  • 对您的业务需求和应用要求有深入了解的当地员工
  • 当地库存和个性化的现场支持及服务,范围从部件选择和设计帮助到流体系统评估和安装方法及系统改进建议。
  • 了解文化、说当地语言并了解地区需求的员工
  • 制造、现场工程、技术专业知识和后勤支持

本地专家得到全球专家团队的支持,确保您得到所需的建议,以提高流体系统—的性能、生产力、可靠性和安全性,同时控制成本和减少环境风险。

我们的全球分销网络遍布 70 多个国家和地区,涵盖 9400 名员工,200 多个授权的世伟洛克销售与服务中心,20 个制造厂和五个全球技术中心—,这一切让您可以在需要时获得所需的产品和支持。

存货供应库存和供应能力

供应能力是我们品牌承诺中关键的一个部分。我们确保销售与服务中心拥有合适的产品库存量,可满足您的即时需求:

  • 库存有数以万计的标准产品
  • 每天发运超过 6800 个单项产品
  • 99% 的运输和库存准确性

世伟洛克保留了大量的原材料,以防供应链中断。我们还有一全球化专业团队,他们与供货商合作,确保供应链的稳定性。

了解有关业务支持服务的更多信息

原材料的可追溯性和质量控制

可追溯性和质量控制

原材料可追溯性是我们的整体质量系统中不可分割的一部分,在接收、制造、加工、存储和交付的所有阶段中均可控制。我们对材料的成分有更高的标准,并通过定期审计确保我们所有的原材料供应商都能遵守。所有接头都标有世伟洛克的名称、材料类型和追溯标识符。

接头制造依据的质量体系已经过下列各大体系的认证:

  • ISO 9001:2000
  • UN/ECE R110
  • METI/KHK
  • Canadian Registrations
  • CSA NGV 3.1 和 4.6
  • ASME N 和 NPT
  • 美国海军
  • DNV GL (Det Norske Veritas)
  • ABS (American Bureau of Shipping)
  • BV (The Bureau Veritas)
  • 劳氏’船级社

与我们的产品一样强大的信誉保证

世伟洛克终身有限质量保证 证明了我们对质量和客户的不懈承诺。我们为每一件世伟洛克产品®承诺,提供终身有限质量保证,因此您可以放心使用。

与世伟洛克一起踏上成功征途

我们已经做好准备,帮助您的 FPSO 项目获得成功。凭借我们的全球影响力、本地支持、优质解决方案和行业领先的支持,您可以实现:

  • 增强安全性
  • 尽可能地减小环境影响
  • 优化的项目执行
  • 提高正常运行时间和可靠性
  • 降低总拥有成本

是否有兴趣了解更多关于我们如何帮助您执行 FPSO 项目的信息?凭借我们位置具有战略性的授权销售和服务中心网络,我们为全球客户提供本地化服务。

请与您当地的世伟洛克授权销售与服务中心联系