MPC配置工具
世伟洛克模块化平台组件(MPC)配置工具
MPC配置工具是一套交互式工具,可以用来在采购流程之前构建和装配符合ANSI/ISA 76.00.02的小型模块化设计。
下载和安装世伟洛克MPC配置工具:
- 针对32位版本,请单击此链接选择您希望下载的MPC配置工具版本:世伟洛克MPC配置工具2.4—32位;或64位版本链接:世伟洛克MPC配置工具2.5—64位版本
- 该程序文件的大小为99MB。
- 该配置工具使用的语言为英语。
- 该程序为自解压文件。此安装不需要Winzip。 - 双击MPC Configurator Installation文件(MPC 配置工具安装)。安装过程将开始。
- 在MPC Welcome(MPC欢迎)界面上,选择“Next”(下一步)。
- 在License Agreement(许可协议)界面上,您将需要同意该许可协议,并选择“Next”(下一步)以继续。
- 安装过程将把MPC 配置工具文件存放在一个名为“C:\Program Files\Swagelok\MPC Configurator 2.4”的文件夹内。如果您希望使用该默认文件夹,请单击_Next(下一步)按钮。如果您希望把这些文件存放在另一个文件夹内,请单击”Browse”(浏览)按钮,然后选择另一个文件夹。选择完文件夹后,单击“Next”(下一步)按钮继续安装。
- 单击“Next”(下一步)开始安装。
- 安装程序将把程序文件复制和注册到您的计算机上。下一个界面将提示世伟洛克MPC安装已经成功完成。选择”Close”(关闭)完成安装过程。
|
系统要求: |
|
目前,该配置工具只有英文版。 |
|
该zip文件的大小为97MB。 |
|
需要150MB硬盘空间。 |
|
Microsoft Windows XP、Microsoft Windows Vista(任何版本),或者Microsoft Windows 7(任何版本) |
|
NET 3.5.1框架 |
|
CAD输出要求: 针对AutoCAD输出:AutoCAD 2010(不兼容简易版本) 针对SolidWorks输出:SolidWorks 2007、2008、2009、2010、2011或2012 |
有关世伟洛克 MPC 配置器的常见问题解答 (FAQ)
以下是有关本地安装的世伟洛克 MPC 配置器应用程序的常见问题列表。此常见问题解答涵盖了配置器的系统要求和技术问题。有关软件一般使用的任何问题都包含在软件附带的帮助文件中。
问题:世伟洛克 MPC 配置器是什么?
答案:世伟洛克 MPC 配置器是一款软件应用程序,具有易于使用的界面,用于以模块化格式设计采样系统。输出是完整的物料清单和详细说明确切信息的装配示意图 系统构建中每个单独组件的放置。此外,配置器可以提供基本的 工程计算功能以及AutoCAD& SolidWorks 输出。
问题:世伟洛克 MPC 配置器的基本软件要求是什么?
答案:要使用基本配置器功能(不包括 CAD 输出),软件要求为:
- Microsoft Windows XP(任何版本)、Microsoft Windows Vista(任何版本)或 Microsoft Windows 7(任何版本) 版本)
- 微软.NET 4.0框架
问题:世伟洛克 MPC 配置器的 CAD 输出有哪些软件要求?
答案:除了基本软件要求之外,MPC 配置器的 CAD 输出还需要:
- 对于 AutoCAD 输出:AutoCAD 2010(精简版不起作用)
- 对于 SolidWorks 输出:SolidWorks 2007、2008、2009、2010、2011 或 2012
问题:世伟洛克 MPC 配置器有哪些硬件要求?
答案:MPC 配置器没有特定的硬件要求。
问题:安装 MPC 配置器需要哪些用户帐户权限?
答案:必须使用具有管理员权限的帐户安装 MPC 配置器。
问题:运行 MPC 配置器需要哪些用户帐户权限?
答案:MPC 配置器可由具有有限帐户的用户运行。
问题:我在安装较新版本的 MPC 配置器或完成更新时遇到问题 来自 swagelok.com 的配置器。
答案:从系统中完全删除旧版本的 MPC 配置器,然后完成新版本 使用最新版本的 MPC 配置器进行安装(可在 swagelok.com 上获取)。
问题:哪里可以获得 MPC 配置器的支持?
回答:可通过当地授权的世伟洛克销售人员和服务中心.