alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

纸浆和造纸

优先考虑卓越工艺、个人安全和可持续效益的纸浆和造纸厂将在世伟洛克找到一个与他们在流体系统有效性和效率方面目标一致的解决方案供应商。


跳转到章节:


以干净的纸张开始每一天 

纸浆和造纸运营有效的制浆和造纸运营—、批量和连续加工、流体流动、传热和传质、混合、分离、公用设施等—都依赖于高集成度的流体系统元件。世伟洛克公司为造纸产品制造商提供解决方案、培训和服务,使设备、人员和环境受益。

  • 我们的阀门和接头的可靠性可以帮助纸浆和造纸厂减少排放,保持对环境法规的合规,并获得政府的退税
  • 我们用于蒸汽系统和冷凝水回流的流体控制元件对密封性能和节能有很大贡献
  • 我们还提供咨询、工程协助和培训,以使您的团队具备安全和高效工作的技能
  • 现场评估和咨询服务可以进一步降低使用代价高昂的泄漏检测和维修 (LDAR) 程序的可能性。

我们知道蒸汽、化学品、温度和振动为机器和仪器带来的挑战。我们以解决方案为先的方法帮助您与不断变化的 Technical Association for the Pulp, Paper and Converting Industry (TAPPI) 的 ISO 质量管理、制造标准化以及工作场所健康与安全标准保持同步。

全世界的纸浆和造纸商都信任世伟洛克在压力下的表现,帮助他们在不牺牲速度或质量的情况下负责任地实现生产目标。

 

纸浆和造纸应用

我们的专业知识延伸到纸浆和造纸厂、工厂和设施中的几乎所有设备和工艺支持系统,包括:

  • 搅拌机
  • 清洁机
  • 涂料器
  • 压缩空气系统
  • 疏解机
  • 脱墨机
  • 分散系统
  • 干燥机
  • 成形(长网造纸机)机
  • 精整设备
  • 流浆箱
  • 液压系统
  • 润滑系统
  • 造纸机
  • 压力机
  • 碎浆机
  • 浆渣处理机
  • 蒸汽系统
  • 备浆机
  • 真空辊
  • 浓缩机
  • 废水过滤系统

纸浆和造纸产品 

为了满足各种纸浆和造纸业应用的严格要求,我们提供了完整的流体系统元件产品线,包括可靠的接头、阀门和软管产品,并提供世伟洛克®终身有限质量保证的支持。

接头

接头

世伟洛克®卡套管接头提供了能够高度抗振动疲劳的无泄漏气体密封。中压和高压接头、PFA 接头、公称管接头、焊接接头,以及许多其他接头可用于厚壁或薄壁卡套管、硬质或软质卡套管,并能够抵抗压力和热循环的影响。在其他合金选择中,还可以找到 316/316L 不锈钢接头,用于腐蚀性环境。

阀门

阀门

使用拥有低排放认证的阀门满足严格的监管标准。我们提供多种选择,以保护您的人员、工艺和盈利能力,包括 40  和 60 系列 手动和自动球阀、单向阀、卸荷阀、 针阀和计量阀 ,以及球阀和四分之一圈旋塞阀。还可以找到与普遍安装的蒸汽疏水阀一起使用的测试阀组件。

调压阀

调压阀

可靠的压力控制能帮助您实现安全的工作环境和工艺精度,使您的设备高效运行。标准和定制的减压阀(弹簧加载 或 圆顶加载)、背压阀(弹簧加载 和 圆顶加载)和 特种调压阀 几乎可满足所有纸浆和造纸厂的条件和需要。

生命科学行业的卫生级软管

软管和柔性卡套管

PTFE 和 PFA 内层软管为液体的安全输送提供了灵活性和化学相容性。我们还提供热塑性塑料 和尼龙软管以满足液压需求。世伟洛克®软管和柔性卡套管在用于对作业至关重要的液体和气体方面享有盛誉。

机械密封支持系统

ANSI 泵冲洗方案

利用我们广泛的知识,设计和构建操作安全、易于维护的机械密封支持系统,包括 ANSI 泵冲洗方案。我们可以通过机械密封支持套件和组件帮助您保持纸浆和造纸机器和旋转设备的在线状态并高效运行。

卡套管和卡套管附件

卡套管和附件

查找可靠的金属卡套管,包括支撑件、预装工具、弯管器以及卡套管切割和制备工具。我们的目录包含了详细的产品信息,包括结构材料、压力和温度额定值以及许多不同的卡套管选项,以便您可以搭建持久的系统。

检漏液、润滑剂和密封剂

检漏液、润滑剂和密封剂

检漏液 可以向您展示哪些流体系统连接处正在泄漏,我们的管螺纹密封剂、 PTFE 胶带和 螺纹润滑剂 则有助于防止在安装期间形成泄漏。我们可以帮助您降低运营成本,同时将每名员工的健康和福祉作为首要任务。

 

世伟洛克压力表

测量装置

世伟洛克压力表和压力传感器为纸浆、造纸加工和制造提供精确而可靠的测量。多量程范围、度盘尺寸、连接和安装选项可供选择。其他测量设备包括变截面流量计、流量传感器,以及温度计。

取样钢瓶

取样钢瓶

符合各种运输业标准的多种取样钢瓶可帮助您简化与化学品转移有关的挑战。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。

纸浆和造纸工程服务 

无论您是想要改善流体系统的健康状况,减少排放,让新员工快速上手,还是只是在团队人手不足时需要帮助,我们都可以通过定制服务和计划来帮助您实现目标。

世伟洛克服务

全面支持

无论您的纸浆和造纸企业规模有多大,世伟洛克®工程服务都能满足您的要求。深入利用强大的技术设施组合,包括现场故障排除和咨询服务、培训和教育、设计和装配协助、现场工程以及全球施工协调。我们运用我们的技术知识和合作方式,为您提供流体系统运行的整体图景。

世伟洛克蒸汽系统审核服务

蒸汽审核

蒸汽与冷凝专家可以帮助您对工厂的流体系统和元件进行细致的评估,记录和标记需要注意的区域,并分享维修和维护的优秀做法。符合设计规范的蒸汽系统性能可以提高生产力。

世伟洛克培训基础知识 弯管

基础知识培训

通过专注于克服常见挑战的流体系统课程来扩展您的基础知识。由经验丰富的讲师教授的课程可以帮助新团队成员和业界资深人士提高他们在开发、构建和维护可靠、密封的系统方面的技能。

世伟洛克软管管理服务

软管管理

获取软管选型、安装、检测和维护程序的指南,以提高软管的使用寿命和性能,并尽可能地减少代价高昂或危险故障的可能性。我们的软管咨询服务旨在为您减轻压力,并减少在损坏或失效的软管上的浪费性开支。

材料科学

材料科学

选择合适的抗腐蚀材料有助于保持流体系统的无泄漏密封。了解哪些合金能抗腐蚀以及行业标准如何影响您的选择。世伟洛克®材料科学培训适用于工程师、主管、采购代理、技术助理以及参与材料选择过程的任何人员。

我们如何支持纸浆和造纸业 

纸浆和造纸业的维护解决方案

工业维护解决方案 

您需要成熟的产品、熟练的员工队伍和知识渊博的工程支持,因为没有时间停工。您需要可靠的关键项目供应,以减少对您的时间安排和预算的负面影响。我们将纸浆和造纸制造商与更多的流体系统解决方案联系起来,帮助创造理想的运营结果,从您制造的产品到您维护的设备都是如此。

  • 我们的接头、阀门和元件部件是针对脏污、严苛的条件而设计的。客户们发现我们的产品在工业环境中坚固且有承受力,能够提供可靠的性能。 
  • 我们的产品组合非常广泛,帮助您轻松找到您所需要的可靠选择。通过一个供应商满足您所有的流体系统需求,简化您的采购、购买和库存。 
  • 我们可以帮助您控制碳排放。我们的现场工程师知道如何通过泄漏审计、排放测试和低排放密封解决方案来减少您的环境影响 ,从而帮助您获得政府退税。  
  • 无论是预防因润滑问题导致的机器故障,还是应对蒸汽和冷凝过程中的水锤现象,世伟洛克流体系统专家都能了解您的目标,从而快速识别和解决问题。 
  • 客户管理库存计划可以优化您的供应链。请向我们咨询适合您需求的本地货品存储和现场库存选项,200 多个授权销售与服务中心均可提供该服务。 

纸浆和造纸业的面板和外壳制造

面板和外壳制造 

我们能够按照您的确切规格制造仪表面板和外壳。我们的设计优化和布局服务 消除了处理高参与型项目的压力。我们将为您提供专业设计、全面测试、无泄漏、可随时安装的组件。与使用必须同时兼顾其他优先事项的团队在内部构建解决方案相比,制造服务能够为客户节省时间、成本,并消除疑虑。 

  • 我们能够绘制技术图纸,采购所有的元件,并提供一个完整的即插即用型面板或外壳 
  • 通过一个已经投入几十年时间建立强大的供应商关系和供应链的供应商,减少您的采购成本 
  • 我们会在安装前对您的组件进行全面测试,以便您能够对运行的密封性感到放心,您可以相信我们 
  • 通过由真正的流体系统专家组装的面板和外壳,提高安全性、可靠性和现场维护便利性 
  • 咨询其他项目管理、CAD 和定制面板及仪表外壳服务的情况

纸浆和造纸业的工程安全

工程安全 

健康的流体系统能发挥优异性能,更好地保护人们免受伤害。我们可以评估您的系统的健康状况并提供建议,即使是微小的改进对日常运营也会有很大影响。所有供应商都可以谈论产品和服务—,相信世伟洛克会将话题转移到如何使您的工厂更安全。

  • 我们可以确定、分类并帮助您解决在工厂车间存在严重风险的液体、空气和气体泄漏问题 
  • 世伟洛克产品经得起振动、压力、温度和腐蚀,因此泄漏不会成为问题 
  • 从许多锁定/挂牌阀门选项中进行选择,以帮助您的纸浆或造纸厂保持合规 
  • 我们的专家还可以解释比如造纸机潮湿端软管产品的化学相容性方面需要“注意”的“事项” 
  • 我们将帮助您避免来自不同制造商的流体系统元件相互混合的危险 
  • 我们全面的培训计划和课程使您的团队掌握实用的技能,使您每天的工作更加安全  

 

资源中心

减少化学精炼行业中的逸散性排放

博客:低排放阀门降低排放成本

如果任其发展,逸散性排放会对公司的盈利能力产生负面影响,而实现排放合规性可能需要改变您的供应链。随着 EPA 与其他监管机构努力削减排放,现在是提升您这方面知识的合适时机。

工程师修理流体系统泄漏的手的特写

博客:如何检测和预防泄漏

了解流体系统发生泄漏的原因、泄漏的定位方法,以及如何制定策略来减少工厂范围的泄漏是很有用的。我们认为,对工程师与技工进行培训和再培训,有助于增强他们识别和解决各种类型的泄漏的技能。

使用中的预装工具

博客:用于工厂设备的正确工具

流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统,正确装配和持续维护均需要一些操作员和技术人员应熟悉的、常用的关键工具和设备。

工业蒸汽系统中的压力表

博客:蒸汽换热器的优秀实践

设计合适的蒸汽换热器或蒸汽伴热系统首先需要充分了解系统运行的操作特性。性能不足通常是由于未能考虑到所有蒸汽系统的特性。

视频:世伟洛克卡套管接头的优势

视频:世伟洛克® 卡套管接头的优势

在这段视频中,我们详细介绍了在评估卡套管接头性能时需要考虑的三大因素:卡套管抓紧、气体密封和振动保护,以及世伟洛克如何在所有领域实现高性能,为您的应用提供生产力和效率。

视频:如何使用手动弯管机

视频:流体系统现场服务

现场考察对于了解您的独特挑战、环境和目标至关重要。了解专家如何能够帮助您发现软管、腐蚀、错误连接、泄漏等方面的问题。他们也会记录问题和实现节约的步骤。

视频:世伟洛克阀门的上锁挂牌选项

视频:阀门的锁定/挂牌 (LOTO) 选项

我们提供多种方法来对我们的手动驱动阀门进行锁定/挂牌。在这段视频中,我们展示了一些常见的 LOTO 选项,从符合 OSHA 标准的掀盖式到四分之一圈手柄的闩锁设计。

正确制备卡套管视频

视频:如何准备卡套管末端

了解如何准备卡套管末端,这是创建无泄漏卡套管接头连接的一个必要步骤。本视频涵盖的步骤包括选择、切割、去毛刺、清洁、装配和检查卡套管末端。