alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

卡套管切割工具及流体系统必备的其他工具

使用中的预装工具
合适的卡套管切割和弯曲设备有助于确保操作员和技术人员在整个工厂的每一点上完成高质量的连接。

合适的卡套管切割与焊接工具保障流体系统的可靠装配与维护

世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott世伟洛克技术服务工程师及认证焊接检验员 Roger Bott

在全世界的工厂中,其流体系统无论是简单的还是复杂的,许多因素均涉及工厂安全而盈利的运营。对于每一套系统而言,正确装配和持续维护均需要操作员和技术人员熟悉的常用的关键工具和设备。卡套管切割工具、卡套管去毛刺工具、弯管器等重要物品应随时可用

但工具和设备可能并不总是在您的优先事项列表中。您有没有在紧要关头取用任何可用的工具?您是否准备好合适的卡套管割刀?做出这样的选择可能会让您付出代价。流体系统依赖无泄漏、长寿命的连接,而打造这类连接离不开合适的卡套管工具。


想要提升您的卡套管切割与焊接技能吗?参加我们的培训课程,或咨询专家获取支持。了解合适的工具如何优化您的流体系统性能。

学习优秀实践

世伟洛克培训核心图标 

每个专业人员需要的五种必不可少的流体系统工具

#1 应常备哪些卡套管切割工具?

使用中的卡套管切割工具应常备各类卡套管切割设备,包括适用于不锈钢、软铜及铝制卡套管的切割工具。尽管手锯也可用于这些应用,但比较理想的是使用专用卡套管切割工具,这类工具能实现便捷、精准、切口平整且无毛刺的切割效果。部分切割工具还配备无变形夹持系统,因此可以快速调节以适配不同管径的卡套管。

#2 卡套管去毛刺工具和卡套管端面加工工具为何至关重要? 

卡套管正确切割后,使用卡套管去毛刺工具和端面加工工具能保证洁净、平整的管端,而这正是流体系统各连接点实现无泄漏密封的关键前提。应将简易卡套管去毛刺工具与手持式切割工具一起存放,以便对不锈钢、碳钢及硬质合金卡套管管端进行去毛刺处理。其他更为复杂的卡套管平口设备可以帮助您在各种合金上实现平坦、光滑、直角、无毛刺和无倒角的卡套管端部。

观看以下分步教学视频,了解世伟洛克卡套管切割工具与卡套管去毛刺工具的使用方法:

#3 什么是预装设备?适用场景有哪些?

预装工具 可便捷完成多种应用场景下的卡套管接头安装。提供了多种不同类型的设备,包括可检测的手动预装工具。操作人员可通过这类卡套管预装工具,将螺母和卡套组件预装在卡套管上,在完成最终安装时,再使用间隙检测规进行检测。对于需要每天进行大量预装的炼油厂或工厂,我们推荐半自动设备,提高效率。

#4 应常备哪些类型的卡套管弯管设备?

使用中的卡套管弯管工具手动和电动弯管设备均应准备就绪,以便在英制和公制卡套管上形成高质量的弯曲。易于使用的弯管设备可以减少安装时间和人工,并能够减少弯管过程中卡套管起皱或发生其他损坏的可能性。可提供不同的弯管工具,包括手动弯管机以及手动和电动的台式弯管机。

#5 为何应考虑采用轨道焊接技术进行连接?

对于永久性连接或涉及关键性、潜在危险流体或工况,手工焊接对操作技能要求较高且需谨慎操作,而轨道焊接设备等先进技术可使焊接过程更精准、更稳定。

轨道焊接系统现有系统可为卡套管和公称管提供可重复的钨极氩弧焊,并具备记录功能,可简化质量文件记录流程,便于符合行业标准。然而,自动轨道焊接并不会减少对具备专业知识和良好技能的焊接人员的需求,有意从事焊接工作的人员应积极寻求可用的培训机会,以充分实现轨道焊接系统增大投资价值的目标。例如,世伟洛克针对旗下 M200 轨道焊接系统开设了全面的培训课程,助力工厂管理人员确保相关技术人员具备扎实的操作知识与技能。 

卡套管切割及精密焊接工具采购考量因素

卡套管和接头的设计符合严格的公差和规格。尤其在关键应用中,必须精确控制卡套管和接头以确保安全可靠的运行。操作人员或技术人员对工具和设备的选择,是影响作业质量的关键因素之一。我们还建议使用卡套管和接头制造商提供的工具;例如,世伟洛克提供专为与世伟洛克卡套管和接头配合使用而设计的卡套管切割、弯曲、预装设备等多种解决方案。选择与关键元件兼容的工具有助于尽可能地减少潜在问题。此外,我们建议避免混用不同供应商生产的流体系统元件,以确保优秀的兼容性。

选择提供质量保证与校准服务供应商的优势

供应链图标选择可提供质量保证与校准服务的供应商,能够减少设备停机时间,避免因混用替代工具而导致的连接不可靠问题。

由于制造和加工环境通常占据较大的空间,因此操作员和技术人员必须确保其手边拥有合适的工具,以便在工厂内或工厂周围工作时能有效地进行妥善修理。

然而,在现场进行维修时,情况并非始终如此。例如,操作员和技术人员可能发现需更换卡套管接头,而工具包中并无合适的卡套管去毛刺工具。此时,他们可能会使用手边现有的其他工具,例如木锉或锉刀。

这或许在紧急情况下可行,但更明智的做法是返回工具存放处并获取合适的平口工具或去毛刺工具,以确保创建可靠的连接。确保为可能需要这些工具的人员提供充足的工具,以帮助营造每一次均使用合适设备的环境。

对于更复杂的设备,故障和不定期校准需求可能造成障碍。例如,需要维修的轨道焊接系统意味着无法完成关键连接,并且可能导致整个工厂的严重停机。选择提供质量保证和校准服务的供应商可能有所裨益。部分供应商还将在进行维修时提供临时替代系统。 

供应商支持助力提升工厂运营效率

合适的设备供应商不仅仅是厂商。与单一供应商合作,可获取适合工作的卡套管接头元件和合适的工具以及培训,有助于炼油厂确保在工厂的每个关键点都能进行高质量的连接。 


是否想要详细了解如何采购工具和设备?我们可随时提供帮助。联系我们,以了解有关我们提供的所有卡套管和卡套管附件的更多信息。

请联系当地专家


象征信任的握手图标
 

相关文章

工业流体系统安全

工业流体系统安全检查表

请遵循上述做法,以提高工业流体系统的安全性。

卡套管接头安装培训

如何安装卡套管接头

了解卡套管接头安装的基本知识,以及为什么接头培训可以帮助您提高工业流体系统的安全性、正常运转时间和效率。

世伟洛克现场工程服务

解决流体和取样系统的实际性能问题

向世伟洛克学习如何提高流体和取样系统的性能和准确性的实用技巧。