alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

2020 年博客回顾

2020 年热门博客文章

2020 年度回顾:在今年这个特殊时期里,你们看到了什么样的文章?

您知道我们每周是如何确定世伟洛克博客主题的吗?

方法很简单:博客文章的内容,来自于我们全球团队每天与客户的交流。2020 年(特殊的一年),我们最受欢迎的文章反映出了客户经常遇到和形势紧迫的挑战。为了回答客户的问题,我们从绿色交通到取样系统,从仪表性能到虚拟流体系统评估,几乎涵盖了所有方面。

我们从世界各地招募经验丰富的专业人才,可解答客户的问题并提出解决方案。我们分析了数据,以下文章是我们最受欢迎的博客文章,是你们的提问让文章更具现实意义:

世伟洛克美国现场工程经理 Stacey Phillips 使用头戴式设备与虚拟团队一起对天然气工厂中的分析设备进行评估。

“由于疫情,我控制了工厂访客数量,但我仍然需要有关流体系统性能的建议和评估。你能帮我吗?”

由于 COVID-19 疫情,全球各行业都开始实施社交禁令,限制旅行和外来人员的拜访。我们的团队找出了一个办法,可提供与以往相同的实用知识和服务。

在我们全球现场工程团队的介绍下,我们探讨了如何利用工业增强现实技术来实现虚拟“现场”拜访,让您的流体系统和取样系统更安全、更高效地运行。

阅读:“线上拜访工厂:一种全新的“现场体验”

压力表故障排除

“判断某个仪表是否损坏的最简单方法是什么?”

压力表是各行各业流体系统中的关键组成部分。压力表提供了系统压力的直观指示,让您知道一切是否都在正常运行,或者是否存在急需解决的问题。

如何防止压力表故障?技术人员和操作员可以使用显示器来快速查找,可在压力表出现故障之前进行识别和更换。我们在此博客中,分析出了故障发生的五个迹象。

阅读:“您如何知道仪表损坏或可能发生故障?"

世伟洛克取样评估与咨询服务

“我如何确保我的取样系统尽可能高效地运行?”

取样是确保工艺流体和最终产品符合规格的有效方法之一。世伟洛克现场工程团队在现场工作时,检查了各种液体和气体取样系统和设置,其中许多经过优化,能正常运行,但还有很多没有经过优化,不能正常运行。在本文中,我们概述了一些最常见的取样缺陷以及解决方法。

阅读:“如何修复常见取样缺陷”

加氢站

“如何设计优化氢燃料系统?”

在氢燃料电池汽车中,选择用于燃料系统的材料和组件,必须考虑一些特殊情况。具体而言,设计人员需要考虑氢脆、强压力以及其他基于氢气运输所特有的因素。在这篇受欢迎的文章中,我们介绍了如何使用专为氢气安全壳设计的机械抓紧式接头来获得高性能,以及如何选择能够抵抗氢脆和腐蚀的正确合金配方。

阅读:“优化氢燃料电池汽车的元件选型”

应用于半导体行业的 ALD20 UHP 阀的无尘室组件

“如何在原子层沉积过程中确保超高纯度?”

在半导体生产中,原子层沉积(ALD)工艺中气体定量给料的精度可能会对芯片制造的总产量产生重大影响。ALD 工艺中使用的超高纯(UHP)阀门比一般工业应用中的普通阀门更先进。最近,与我们合作的半导体制造商开始追求热稳定性和流通能力等方面的更高性能 。在此博客中,我们探讨了新的阀门技术如何提供半导体制造商所寻求的性能。

阅读:“一种全新的阀门。该阀可能改变半导体制造的三大原因。”

我们期待为您解答 2021 年及未来的问题。世伟洛克博客上有您想看到的主题或问题吗?请与我们的团队联系,我们将尽力为您提供帮助您成功的答案。

立即联系我们的团队

相关文章

世伟洛克流体系统评估与咨询服务

如何提高流体系统性能

如果流体系统无法安全有效地运行,则工厂生产率会受到影响。世伟洛克可以通过提供专业性指导并帮助打造持续改进的文化来缓解维持良好系统性能的压力。

世伟洛克现场工程服务

现场工程服务 Q&A:获得更出色流体取样系统的性能应了解的内容

世伟洛克现场工程服务可以帮助流体和取样系统工程师解决从泄漏到取样不准确以及介于两者之间的所有问题。这就是您需要了解的有关世伟洛克现场工程服务的所有信息。

世伟洛克定制化流体系统应用

流体系统制造如何缓解资源限制

工厂的顺利运营依赖于几种常见的流体系统,如果您缺乏资源,则选择合适的制造供应商可能大有裨益。