alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

FPSO 项目应力腐蚀开裂问题圆满解决

浮式生产储卸油装置 (FPSO) 上的小口径卡套管流体系统

合作共赢:世伟洛克如何整合全球技术资源,为 FPSO 提供整改交钥匙解决方案

挑战:干船坞检修前,排查重大腐蚀安全隐患

FPSO 腐蚀问题推动小口径卡套管检测工作开展 在澳大利亚西海岸,某艘已投入运营多年的浮式生产储卸油装置 (FPSO) 上,世伟洛克的客户发现了一个潜在的严重问题:数处小口径卡套管 (SBT) 因应力腐蚀开裂出现故障。这一发现推动了该装置的全面检测,因该 FPSO 的机械负责人对装置整体安装质量及 SBT 的完整性存在担忧。

在该装置计划于新加坡开展干船坞检修前,客户委托澳大利亚世伟洛克分公司,依托世伟洛克在 SBT 检测及安装质量领域的专业口碑,对全流体系统开展综合评估。此次检测发现,该装置的烃类输送系统内部存在大面积腐蚀问题,同时还暴露出多项合规性缺陷。检测发现的核心问题包括:关键基础设施大面积腐蚀、安装工艺不规范,且预防性维护落实不到位。

这些问题对装置的运行完整性和安全性构成了重大威胁。客户已明确认识到问题的严重性,并计划在即将开展的干船坞检修中完成整改。但客户当时的检修排期已排满,内部资源也捉襟见肘。其既缺乏足够的工程技术人力,也无相应的项目管理能力,无法将复杂的 SBT 整改工作纳入既定的检修范围。

尽管腐蚀风险已然明确,但要彻底解决问题,既需要具备专业流体系统工程技术的专家支持,还需有团队能够全权负责整项问题的解决并开展跨国协同工作。

解决方案:基于协同合作的交钥匙实施方案

FPSO 解决方案:小口径卡套管设计检测世伟洛克澳大利亚分公司携手世伟洛克新加坡分公司,量身打造了一套可对项目全生命周期进行全流程统筹管理的解决方案。团队从全权负责小口径卡套管问题整改,逐步形成一套完整的工程化解决方案 - 涵盖物料供应、定制化面板加工,再到保障客户选定的承包商在干船坞检修期间完成规范安装。

世伟洛克澳大利亚分公司与世伟洛克新加坡分公司通力协作,先开展后续海上设计检测,再通过工程测算细化施工范围。双方联合编制了全套施工资料包、绘制系统图纸,并设计完成 34 套取样面板 - 其中 8 套适用于气体介质,26 套适用于液体介质。所有面板均在新加坡完成预制与测试,同时配套提供完整的物料清单,待装置停靠新加坡船厂后,即可开展安装作业。

这一协同协作模式推动客户的 SBT 整改工作顺利推进,且未对整体干船坞检修计划造成任何干扰,而这正是客户最为关注的核心问题。

获取所需支持

海上工程领域的一站式现场技术指导服务

海上平台现场技术支持服务为保障客户现场作业的连续性,世伟洛克新加坡分公司向船厂派驻三名技术专家,为安装人员开展弯管优秀实践等相关内容的培训,并推行安全帽标识体系,以此核验施工人员的技能熟练度。同时,团队为承包商团队提供实时监督、技术指导及培训服务。

随着客户将施工范围拓展至全装置所有 SBT 相关作业,世伟洛克新加坡分公司的职责迅速从单纯的现场监督,升级为主动的技术主导。世伟洛克新加坡分公司为客户 开展规范布管、应力消减及材料性能相关培训的专业能力,成为保障整个项目顺利推进的关键。

该公司也成为 SBT 相关作业的实际技术主导方,所提供的支持服务范围远超最初的项目规划。通过主动协同配合,项目不仅有效规避了工期延误、提升了施工质量,还明确了后续干船坞检修中,为应对腐蚀风险所需落实的关键材料升级方案及新面板配置需求。

例如,团队仅用八天就完成了受损气体压缩机仪表面板的修复工作 - 该面板为设备核心运行部件 —— 成功避免了装置出坞工期延误。凭借此次出色的修复成果,客户最终选择委托世伟洛克澳大利亚分公司,而非压缩机原始设备制造商,打造两台全新的仪表面板。

此外,世伟洛克新加坡分公司在拆解原有卡套管的过程中,发现了大面积的应力腐蚀开裂问题。这一发现提前规避了未来可能发生的设备故障,为客户大幅减少了非计划停机时间及相关成本损失。也正因如此,客户决定在下次计划干船坞检修时,将所有工艺气体管线上的 316 不锈钢全面更换为 6 钼合金,大幅降低未来发生同类腐蚀问题的可能性 。

展望未来:合作不止步,项目稳推进

携手合作,打造 FPSO 交钥匙解决方案客户最终选择与世伟洛克合作,不仅是出于对产品的信任,更是认可了公司在流体系统领域的专业技术、工程规范以及在严苛工期要求下交付完整高品质解决方案的能力。最终交付成果远超客户最初预期。

此次合作最初仅是针对些许隐患开展海上检测与评估,最终发展为全流程一体化、高价值落地的深度合作,成功排查出现场存在的各类实际问题。项目期间,世伟洛克总公司联合澳大利亚、新加坡两家销售与服务中心,共计 25 名专业人员开展全球协同工作,形成一体化团队,统筹管理多地区的项目运营、工程设计及物流保障工作。合作过程中,他们为客户提供了从设计、加工制造,到技术指导、快速问题解决的全流程服务。

如果您希望尽可能地提升工业流体系统的正常运行时间、安全性和可靠性,尤其是老旧 FPSO 的流体系统性能,即刻查询您身边授权的世伟洛克销售与服务中心。

立即联系我们

尽可能地提升 FPSO 流体系统的正常运行时间、安全性和可靠性

腐蚀、取样和 FPSO 的必备资源

耐腐蚀性:如何选择正确的材料

材料专业知识

如何评估材料的耐腐蚀性能。

世伟洛克取样系统评估和咨询服务

现场服务

在取样问题恶化之前识别其根本原因。

浮式生产储卸油装置 (FPSO)

行业知识

从设计到运营全程支持 FPSO 项目的专业知识。