世伟洛克分析取样系统问答
与现场工程区域经理 Mike Frost 进行的分析取样互动问答
在包括油气开采、化学和石化加工、发电等在内的诸多行业中,分析取样都是一项关键工艺。世伟洛克亚太区现场工程地区区域经理 Mike Frost 在本问答环节中探讨了与分析取样相关的一些常见挑战。
世伟洛克博客 (SRP):欢迎您的到来,Mike!您能否简单介绍一下您的个人情况以及您在世伟洛克的工作职责?
Mike Frost:当然可以。作为一名现场工程区域经理,我为在该地区提供服务的 34 位世伟洛克现场工程师提供指导意见并发挥领导作用。我还负责审核由我们的现场工程师撰写的工程报告,以评估客户的分析与取样系统的性能、安全性以及环境影响。
SRP:分析取样系统非常复杂。您在自己的领域中遇到过哪些常见的挑战?
Mike:常见的挑战是,我们的客户正面临泄漏、阻塞、污染问题或实验室与在线分析之间的结果不一致等问题。
然而,真正的挑战是这些特定问题通常只是潜在的更大系统问题的迹象。我们经常发现自己评估的分析取样系统,这些系统已经被修改以处理这些症状,但它们的根本原因从未被确定或处理。
SRP:在这些情况下会发生什么?
Mike:技术人员可能会发现自己需要进行更频繁的维护,而对于优化后的系统而言,则大可不必如此。控制室人员可能对分析仪结果丧失信心,并切换到手动控制,但这会降低效率并提高成本。
SRP:有哪些此类问题的表现方式的具体示例?
Mike: 一个绝好的例子是样品污染。无论是气体样品中的液体污染物还是液体样品中的固体污染物,都通常发生在取样工艺的最初阶段。 因此,需要仔细考量取样点的位置。例如,如果您要对工艺气体进行取样,则好的做法是在水平工艺管道上使用垂直接管,从而使潜在的污染物重新回到管道中。使用取样探针有助于消除污染,应为它从管道中心处取样,远离管道底部的碎屑。探头还有助于降低时延。
SRP:时延可能是分析取样面临的另一大挑战。
Mike:正是如此。使用探针时,合适的管路尺寸以及消除输送管路中的延迟都具有积极影响。
SRP:在输送管路中,运营商应考虑哪些因素?
Mike: 在输送管路中,我们正在关注一些关键性因素。速度和流量与时延、压降和污染有关。我们还会检查加热和温度的一致性,这与物料相态控制和聚合物的产生有关,从而导致堵塞并可能导致样品分层。
SRP:您还会评估分析取样系统中的其他哪些关键点,并且通常会发现哪些问题?
Mike: 对于切换子系统,我们关注的是,其设计是否消除了交叉污染以及非常小的死区,而死区是系统中的另一种造成延时的原因。我们还会从可靠性和维护要求的角度考虑用于构建系统的各种元件。
然后会考虑样品条件控制。样品条件控制系统通常位于显露那些有问题迹象的位置,因此我们将寻找样品兼容性问题的迹象。我们还会评估因死区和过滤器容量较大而造成的延时。污染也可以发生在这里,通过吹扫和标气的连接处。
SRP:您对希望优化其分析取样系统的运营商有何建议?
Mike:重要的是,要查明可能遇到的任何问题或效率低下的根本原因。仅仅治标可能会引发新的性能问题,进而在以后造成更大的挑战。
同样重要的是,任何操作分析取样系统的人员都必须具备相关知识。世伟洛克不仅提供取样系统评估服务,而且还提供培训服务,从而帮助全球的分析团队更高效、更可靠地从其系统中获取具有代表性的样品。
相关文章
为什么取样系统没有得到任何改善 — 主要原因有三
在过去 50 年间,工艺分析仪已经得到了很大改善,但取样系统却依旧停滞不前。幸运的是,大多数问题都是由于人为错误而且可以通过适当的培训予以纠正。了解取样系统失效的三个原因以及工厂的解决方案。