案例分析:世伟洛克应用专业知识帮助 INEOS 确保安全性
世伟洛克 Duesseldorf 的 Andreas Growe 和 Vera Weski
关于客户
INEOS 是一家制造石油化工产品、特种化学品的公司。位于德国科隆的石化工厂是 INEOS 集团最大的工厂,每年生产 420 万吨石化基础材料。
以安全为中心的合作关系
凭借世伟洛克值得信赖的高品质元件和客户定制化解决方案,两家公司在分析仪器和阀门选型方面的密切合作以及持续提供的安装培训,世伟洛克为德国科隆 500 英亩 INEOS 石化工厂的安全运营做出了巨大贡献。自 2006 年以来,INEOS 与该地区经认证的销售与服务中心,世伟洛克 Duesseldorf 合作,确保石油化工气体和液体的安全生产。
INEOS 不仅依赖于世伟洛克元件和客户定制解决方案的可靠性,还依赖于公司的专业知识。世伟洛克 Duesseldorf 提供持续的分析仪器安装培训,从而有助于 INEOS 在整个工厂保持工艺和产品质量。所提供的解决方案以及元件使得这种以安全为中心的合作关系得以蓬勃发展。
作为值得信赖的顾问,世伟洛克的专业知识为 INEOS 提供支持,因为我们致力于解决其流体系统所带来的挑战。凭借在四个关键领域的能力,世伟洛克与 INEOS 的合作不仅帮助科隆工厂找出了解决方案,而且还使 INEOS 成功实现了十多年的安全目标。
1.值得信赖的高品质元件
INEOS 科隆工厂是一个深度整合的工业生产基地,其流体系统应用恰好是为世伟洛克的核心专业技能。由于非常重视工艺分析技术,因此 INEOS 在其系统中采用非常高品质的产品至关重要。即使是非常小量的不当流体也会干扰整个化工产品工艺。
INEOS 分析团队经理 Udo N. 将科隆工厂的安全业绩记录部分归功于世伟洛克的先进元件。“我们仅使用世伟洛克的产品,因为我们需要高质量的装配技术,”Udo 表示。
值得注意的是,并非所有工业元件都是可匹配的。互换和混用由不同制造商生产的组件会导致不可预测的性能、环境排放、安全问题和成本上升。为确保整体运行的兼容性,INEOS 在整个工厂的流体系统中均选择了世伟洛克元件。
2.客户定制化解决方案
INEOS 的分析技术服务团队负责整个工厂的所有工艺分析系统。从来料到工艺到最终产品,质量在方方面面都是重中之重。在工艺分析中,传统上有多种接头和连接件,其中的每一个元件都必须紧密配合。
降低流体系统的复杂性有助于尽可能地减少出现问题。世伟洛克客户定制化解决方案使 INEOS 系统始终都能高效运行。通过与 INEOS 分析技术服务团队合作,世伟洛克 Duesseldorf 能够了解工厂的需求,并快速开发出符合系统要求的配置。世伟洛克客户定制化解决方案的质量与有效性对 INEOS 至关重要。
3.有价值的培训和教育
对 INEOS 分析技术服务团队进行培训对于工厂的持续成功非常关键。由于生产石油化工产品,INEOS 的声誉在很大程度上依赖于周围社区和环境安全。
为员工提供专业的现场安全培训是世伟洛克为客户提供的一项高价值服务。最近,INEOS 与世伟洛克 Duesseldorf 和世伟洛克现场工程师一起参加了“工艺分析仪取样系统 Plus”(PASS+) 培训。科隆工厂的员工学习了采样系统设计原则、工艺分析仪优秀做法以及如何优化工厂自身的系统以提高效率。 从新员工到经验丰富的专业人员,INEOS 员工通过参加世伟洛克的培训研讨会提高了工厂的安全系数。
4.世伟洛克的经验和责任
当选择业务合作伙伴时,经验和责任性至关重要。与当地世伟洛克销售与服务中心合作,附加价值是共同实现卓越运营。INEOS 分析技术服务经理 Henk V. 将工厂多个应用的成功归功于世伟洛克 Duesseldorf 中心的工程师。
“与世伟洛克合作的价值在于他们拥有深厚的的历史背景和专业的工艺知识,”Henk 表示。“他们拥有各种应用的丰富经验,当他们承诺做某事时,就已非常有信心了。这非常好。”
是否有兴趣了解如何与世伟洛克合作以确保您工厂的安全?有关更多信息,请联系您当地的授权世伟洛克销售与服务中心。
相关文章
尽可能地提高工业流体系统效率的 4 种策略
同大多数工厂经理和工程师类似,您有许多职责,但并不具备安全高效地运营工厂所需的所有资源。了解如何在管理流体系统的同时尽可能地提高吞吐量、降低成本和避免停机。