审查海上流体系统的 3 大理由
审计海上流体系统的 3 大理由
世伟洛克苏格兰公司现场工程师 Mark Garvey
“我的钻井平台状况真的如此?”
如果您是海上油气平台 的运营商,那么这可不是您希望说出的一句话。
然而,这是在我担任世伟洛克苏格兰公司现场工程师的工作中,在我对海上平台上的小孔径卡套管流体系统进行审查之后从油气 高管那里听到的一句话。常见的审计结果包括阀门泄漏、流体系统连接不良以及规格不匹配。所有这些都可能导致运营商付出高昂的代价,并可能危及工作人员的安全,—而运营商却对发生的一切全然不知。
是否希望更加清晰地了解您的钻井平台状况?以下是为什么海上油气 平台会从第三方审查中受益的三大原因,您同样可以:
闭目塞听会滋生自满。
第三方会提出客观的结论,—有时这在海上环境中是很有必要的。
尽管海上钻探的风险很高,但随时会滋生自满情绪。工作人员都是独立作业的,因此出现一些不安全的做法也并不罕见。也许有些意外,工作人员的经验越丰富,有时反而更有可能出现这种情况。 始终以某种方式(如安装卡套管接头的方法)从事某项作业的—技术人员—可能不会意识到存在更安全或更高效的替代方法。在海上作业中,对于某些人员来说,展示更合理方法的机会更少。
在其他场合,日益滋长的自满情绪可能会导致工作人员轻视明显的问题。以下是您可能不想谈及您的海上钻井平台的另一句话:
“哦,那个呀?这附近总是有一股类似天然气的味道。”
这是我从平台上的一位海上技术人员那里听到的另一句话。觉察到天然气气味是一个危险信号,几乎可以肯定表明存在泄漏,—并且可能是严重的泄漏。第三方检查员可以识别出此类问题,此外还可以帮助重新唤起工作人员的’紧迫感。
泄漏可能不引人注意。
在几乎每个工业环境中,泄漏都是司空见惯的。泄漏可能像压缩空气或其他某些无害气体一样温和(相对而言无关痛痒),—但仍然可能造成经济损失。
对天然气气味充耳不闻是一回事,但可能完全忽视其他泄漏。如果未检测到常见于海上平台的输送酸性或其他有害气体的系统中的泄漏,则可能带来更为严重的后果。应考虑到海上平台上的小孔径卡套管系统是发生泄漏和潜在油气安全事故的可能环节之一 , 这主要是由于卡套管接头拧紧不足,组件不当或不匹配或者安装不正确所致。由于上述原因,培训是深水油气 行业中极为重要的课题。持续不断的培训是从事本行业的必要条件。
尽管如此,根据世伟洛克对包括北海和墨西哥湾在内的某些恶劣环境中众多海上平台的评估,发现视而不见的微小且未检测到的泄漏并不少见。’根据系统流体的不同,未检测到的泄漏会导致效率低下、停机或潜在的安全隐患。
定期的第三方评估可以帮助发现可能忽视的所有泄漏问题。外部合作伙伴的唯一工作就是查找并识别泄漏(或其他性能问题),他们通常使用内部可能无法提供的新设备,因此与已经承担多项职责的钻井平台工作人员相比,他们装备得更精良,可以更合理地评估并增强系统性能。
您的规格可能已经变得混乱不堪。
对于任何关键流体或取样系统而言,建议所有小孔径卡套管和相关的卡套管接头均由同一制造商供应。为什么?因为专为协同工作而设计的产品可以更加协调地工作。
但任何系统都会随着时间而扩展。初始规格可能会指明使用特定品牌的卡套管接头。随后,可能安装其他制造商的新涡轮机。然后,采用了由另一家 OEM —制造的新撬块。
这不仅会由于产品混用而导致性能问题,而且还会额外增加库存和订购流程的复杂性。因此,为确保一致性,进行定期检查是很值得的。必要时,请修订规格。专为协同工作而设计的产品不仅可以更加协调地工作,—而且还可以帮助您简化运营。
一旦第三方识别出您的海上平台上可能发生的任何上述问题或其他问题,运营商就需要制定一套解决有关问题的行动计划。对任何应用(无论是海上平台还是任何其他流体系统)进行精心而彻底的检查并提出一系列切实可行的建议,以便运营商能够立即采取纠正措施。
凭借其评估与咨询服务,世伟洛克可以为其海上客户提供此类建议。由于我们自己不提供纠正服务,我们努力报告我们评估的系统的真实状态,只确定可以做出的有效改进,帮助您保持安全、高效和盈利。
是否有兴趣了解有关海上审计以及如何从中受益的更多信息?立即与我们联系。