alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

通过海上钻探探索地球的秘密

世伟洛克海上钻探 Chikyu

深海科研船使用海上钻探技术,揭开地球的神秘面纱

海底深处潜藏着地球上一些谜团的答案。地球地壳和板块运动揭示了解开这些谜团的线索,日本深海科学钻探船 (D/V) Chikyu 上的研究人员有时将之称为地球的“记忆”。

Chikyu 立管钻探系统日本地球与海洋科学技术机构 (JAMSTEC) 一直在部署包括 Chikyu 在内的多艘船只,来调查从地震活动到气候变化的自然现象,这些船只都利用了海上钻探技术。

虽然 JAMSTEC 和 Chikyu 与海上钻探有所关联,但它们率先将立管钻探系统应用于科学研究目的。通过钻探地壳,Chikyu 的科学家收集到样品后,会在船上进行实时分析,探索地球深处的能量如何影响现代生活。“Chikyu 收集的许多样品是从未见过的,”JAMSTEC 探险管理组的 Chiaki Igarashi 说。

为了完成这项重要研究,JAMSTEC 委托我们世伟洛克团队,提供能够在海洋深处实现其所需可靠性的流体系统组件,包括卡套管和卡套管接头。

“为了在水深超过 7,500 米的海底实现高性能钻探,我们需要能够在极端条件下实现高度稳定和可靠性的产品,”JAMSTEC 探险项目经理 Lena Maeda 说。“世伟洛克赢得了 Chikyu 船上工程师的高度赞扬,满足了我们研究人员的需求。对我们来说,除世伟洛克外的其他任何产品,都不适合我们的流体系统。”

Chikyu 钻入地壳

高可靠性使开创性研究成为可能

开创性研究“据说Nankai Trough在未来 30 年内发生大地震的概率为 70%-80%,”Maeda 说。“Chikyu 长期以来一直都在调查可能导致这次地震的自然原因。虽然地震发生机制还有待揭示,但我们的研究已经确定了板块边界断层地质特征的一些特点、结构和表现。”

Chikyu 直升机甲板Maeda 表示可靠的系统使这些科学进步成为可能。Chikyu 同时进行钻探、样品收集和分析,这是一个连续的过程,即使发生很小的泄漏,也可能会导致安全问题或长时间停机。此外,船只经常在海上长时间航行。回到岸上进行维护,可能会导致后果严重的航行中断。

“Chikyu 没有固定的航行时间,船上有一个可以运送船员的直升机甲板,因此这艘船可以在海上持续航行并进行长时间考察,”Maeda 说。“研究人员在船上工作的最长时间是两个月;但是,维持船只运营的船员每 28 天就会更换一批。”

使高效分析成为可能

高效分析气相色谱分析是 Chikyu 船上研究人员对海底样品进行研究的主要手段之一。可靠地供应工艺气体对于高效分析至关重要,因此,JAMSTEC 指定在 Chikyu 船上实验室中使用世伟洛克® 气体分配系统,从而能够在船只的漫长航行过程中持续进行研究。

除了可靠性高外,易于操作的气体面板在增强了安全性的同时,消除了浪费并保持了气体纯度。该系统的占地面积小,也能帮助研究人员节省船上宝贵的地面空间,从而使船员有效地利用现有设施。

建立在信任基础上的关系

JAMSTEC 和世伟洛克建立在信任之上的关系在 Chikyu 投运前,JAMSTEC 和世伟洛克已经合作了 30 年。除了优质的组件外,世伟洛克还为 Chikyu 上的各种应用提供全面咨询,以及现场工程、服务和培训。

“世伟洛克的现场工程师非常了解工作现场,我们可以讨论方案而无需提供详细解释,”Igarashi 说。“他们向我们提供了专门用于 Chikyu 并且满足我们需求的建议书,我们希望未来继续与世伟洛克合作。”

Chikyu 浅层岩芯计划

近期,Chikyu 计划在 2021 年 8 月开始浅层岩芯计划。该计划将研究Kuroshio,Kuroshio是一种强大的西边界流,它从热带太平洋向亚北极地区提供热量和水蒸气,从而影响包括日本列岛在内的东亚地区气候条件。10 月,Chikyu 上的团队将检索日本以往发生沿海地震的海底记录。

“Chikyu 还有一个更重要的目标:到达地幔,”Igarashi 继续说道。“Chikyu 是专为实现此目的而研发的船只。从海底收集样品是人类未知的领域。没有人见过地球的内部或拥有地球内部的样品。我们和 Chikyu 的全体船员将继续努力实现这一目标。”

您可以访问 JAMSTEC 网站或在 Twitter 上关注 Chikyu 团队,了解有关 Chikyu 进行科学研究的更多信息。有兴趣进一步探索世伟洛克现场工程师和其他流体系统专家,如何为独特开创性应用提供支持吗?在下面详细了解我们可以提供的帮助。

了解有关世伟洛克服务的更多信息

相关文章

减少氮氧化物排放:世伟洛克和贺尔碧格案例研究

世伟洛克与 HOERBIGER 合作减少传统发动机的氮氧化物排放

世伟洛克定制化解决方案与 HOERBIGER 工程服务(HES)之间的合作非常成功,从而为 HES 的改造项目提供了性能更高的零件,同时降低了劳动力成本。

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率

提高输出质量与生产效率

自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便依靠世伟洛克来推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。