alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克与 HOERBIGER 合作减少传统发动机的氮氧化物排放

减少氮氧化物排放:世伟洛克和贺尔碧格案例研究

世伟洛克定制解决方案帮助 HOERBIGER 将传统发动机的一氧化碳、氮氧化物排放减少 80%

Trey Sinkfield,世伟洛克现场工程师Trey Sinkfield - 现场工程经理,世伟洛克东南德克萨斯

在多次尝试与当地机械工厂合作后,HOERBIGER 工程服务部(HES)向世伟洛克寻求帮助。两家公司之间的关系一开始是厂商 - 供应商关系,后来演变为以服务为中心的合作关系,其目标只有一个:帮助 HES 以更低的成本为客户提供更多的传统发动机。

了解有关世伟洛克定制化解决方案的更多信息

HOERBIGER 工程服务部

HOERBIGER 工程服务部 (HES) 是 HOERBIGER 旗下的一个事业部,最先成立于 2000 年,设立于德克萨斯州休斯顿。该团队的核心职能是设计和管理整个改造项目。这包括冷却系统、气体处理和过滤、燃气系统、马力升级等。他们在工程领域的声誉来自团队减少排放的能力,特别是减少氮氧化物和一氧化碳排放的能力。 

现代化跨大陆管道以减少氮氧化物排放现代化横贯大陆的天然气管道 

“我们在这里所做的工作非常重要。我们主要减少不再制造的传统发动机的排放。”HES 项目工程师 Paul Watts 解释说。“要做到这一点,我们必须改变发动机上的燃油系统。其中一些发动机是在 20 世纪 40 年代安装的,但它们仍在通过全国各地的管道输送天然气。” 

HOERBIGER 委托世伟洛克定制化解决方案制造和供应特殊部件,以便在将燃油喷射器应用于发动机时使用。在向世伟洛克求助之前,HOERBIGER 首先与多家本地机械公司合作,但成效有限。 

“我们试图通过当地的机械车间自行完成这种连接,但很快就出现了一些密封问题。”

“最初,我们试图通过当地的机械工厂完成这个项目,我们很快发现了 一些密封性问题。” Watts 继续说道。“由于世伟洛克已经制造了这些组件,我们在想:为什么不让他们为我们制造转换接头呢?”

在不影响燃油经济性的情况下减少氮氧化物排放世伟洛克定制解决方案帮助 HES 在不影响燃油经济性的情况下减少排放 

天然气输送行业分为三个主要细分市场:上游、中游和下游。HES 所处的是中游细分市场,这个细分市场包括加工、存贮、运输和销售液化天然气。  HES 的职能是为客户的大口径燃气发动机进行排放和性能升级,目标是将发动机改装为与新车型相同或更好的发动机。虽然性能是终极目标,但成本效益也会发挥作用。

“有很多经济驱动因素,”HES 总经理兼高级副总裁 Hans Mathews 解释说。“升级设备以满足最现代化的标准仅占更换成本的三分之一或更少。我们将氮氧化物排放量减少了 95% 至 97%。我们将一氧化碳排放量减少了 80% 至 90%,并且通常不会对燃油经济性产生任何影响。” 

减少氮氧化物和二氧化碳排放并降低成本

世伟洛克与 HES 合作的角色随着时间的推移而发展。虽然他们最初为 HES 提供了在发动机改装期间使用的组件,但世伟洛克最终开始提供预组件和子组件、控制面板和氮气吹扫板。他们还提供 软管咨询 服务,帮助 HES 进行软管选择和预防性维护计划。由于世伟洛克元件和组件的高质量,HES 显著减少了故障部件的数量 - 降低了劳动力成本并提高了可靠性。  

“我们不用再买 15 个,坏 5 个。我们可以买 10 个,10 个都能正常工作。”

“这对我们来说是一个改变游戏规则的因素,因为我们不再 [不得不] 买 15 个,所以我们可以允许 5 个出现故障。”Mathews 继续说道。“我们可以买 10 个,有 10 个能够工作。当他们关闭该管道时,进入其中并改造这台压缩机发动机,并在压缩机公司说“开始”时启动并运行。他们无法再耽误一天。如果他们未能满足最后期限要求,我们就会损失数十万美元。 

减少氮氧化物排放带来更清洁的空气、令人们更健康最终成果:更清洁的空气,更健康的人

在 石油和天然气行业, ,以及这种特殊的管道应用中,部件故障可能意味着对环境的破坏和对人类生命的损害。由环境保护局建立的 美国国家环境空气质量标准, 旨在保护人类健康和公共福利。这些法规导致美国臭氧水平显著下降,特别是在人口稠密地区和管道附近的地区。  

“空气并不是污浊的。”Mathews 说。“Georgia的空气来自德克萨斯州的某个地方,或者说俄亥俄州的空气来自加利福尼亚或墨西哥。一路上,空气在吸收其间的每一种污染物。空气越清洁,对每个人的健康都更加有益。能够使环境和生活在这个星球上的人们受益,我感到更加快乐,并为我的工作感到自豪。”

减少天然气管道的氮氧化物排放

当石油和天然气市场中的公司与世伟洛克联系时,他们正在与全球流体系统领导者合作。世伟洛克提供高质量的组件、培训以及由知识渊博的员工组成的网络,无论您身在何处,这些员工都可以帮助您解决最棘手的上游、中游或下游挑战。

了解有关世伟洛克定制化解决方案的更多信息

关于客户

总部位于瑞士楚格的 HOERBIGER 是压缩技术、驱动技术和液压系统领域的全球领导者。该品牌以提供压缩机、工业发动机和涡轮机、汽车变速箱和多面机械工程应用中的高性能组件而闻名。自 1895 年以来,HOERBIGER 的使命一直是不断创新并在市场上确立标准。HOERBIGER 在全球拥有超过 7,300 名员工,在 50 多个国家和地区拥有 140 个分支机构。 

 

相关文章

INEOS-石化行业的安全性

INEOS-石化行业的安全性

世伟洛克对位于德国科隆的 INEOS 石化工厂安全运营的贡献可以追溯到两家公司之间的密切合作。了解世伟洛克是如何帮助 INEOS 石化行业确保安全性。

工程师修理流体系统泄漏的手的特写

流体系统泄漏的常见原因和成本

在维护工厂安全和盈利能力方面,再微小的泄漏也可能产生严重的问题。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

工业软管维护

工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时间可以为您的工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。