alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

提高输出质量与生产效率

Rosendahl Nextrom与世伟洛克合作,大大提高了运营效率

光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率

Rosendahl Nextrom 是电信行业光纤和光缆生产设备技术的领先供应商。其核心竞争力包括提供用于光学玻璃预制件制造、光纤拉丝与涂覆、带材制造、检验和光缆的解决方案,所有这些都需要保持洁净和气体纯度,才能确保最终产品的质量和可靠性。

为跟上行业创新和变革的快速步伐,Rosendahl Nextrom 转向世伟洛克赫尔辛基寻求流体系统定制化解决方案,帮助他们预防泄漏、确保产品质量和一致性以及简化操作。

了解 Rosendahl Nextrom 如何能够提高生产效率和产品质量


洁净是关键

预制件和光缆的生产分为多个工作阶段。为保护最终产品的完整性和纯度,在制造阶段使用气柜,从而对制造过程中使用或产生的气体进行排放。这些气柜需要使用能够可靠执行的阀门来调节气体排放并控制产品质量。

近几年,该公司特种光纤产品线增长显著,其中可靠的阀门性能尤为重要。正如 Rosendahl Nextrom 无尘室生产负责人 Oliver Roos 所解释的,该公司在世伟洛克阀门方面的使用经验让他们坚信,他们的气体处理设备性能将达到很高水平。他们获得了所需的操作洁净度和可靠性,并且非常欣赏世伟洛克产品的安装简便性。

卓越工程

在涉及到光纤设备的制造时,空间的局限性对于 Rosendahl Nextrom 而言也曾是一个问题。随着生产需求的快速增长,该公司需要提高产能的同时,还要为工程师留出工作空间。这对他们的设备设计提出了挑战,因为其设计在气柜内使用了三个独立阀门和许多支撑组件,这占用了大量空间。

Rosendahl Nextrom 设施经理与世伟洛克工程师紧密合作,将气柜应用中使用的这三个阀门整合成了一个块,从而释放了宝贵的空间。这种定制设计还提高了系统效率,加快了生产速度,更有效地满足了客户的需求。

即时交付

近几年,随着最终产品的工程设计与制造的间隔时间越来越短,Rosendahl Nextrom 还探索了多种不同的方法来保持足够的产品库存,确保该公司在需要时能够获得合适的零件。

为避免大型仓库产生的高成本,该公司加入了世伟洛克的供应商管理库存 (VMI) 计划。世伟洛克赫尔辛基为 Rosendahl Nextrom 运送和保持足够的产品库存,从而能够以较低的总体成本做到组件的即时交付。该库存管理系统还使他们能够简化生产,同时减少订货和开发票等行政工作,从而帮助 Rosendahl Nextrom 将更多精力集中于制造产品上。

“除了可在需要时快速提供零部件的全球支持外,本地支持和本地专业知识的重要性也不能低估。总归,用自己的语言进行沟通会更容易、更快速和更顺畅。”- Jari Sinkko,Rosendahl Nextrom 设计工程师

 

培训至关重要

随着 Rosendahl Nextrom 产品和工艺的发展,其员工需要不断进行培训,才能通过新设计尽可能地提高生产效率和质量。该公司接受了世伟洛克认证工程师的培训,通过世伟洛克基础知识培训课程,磨练了他们在卡套管接头安装、弯管和轨道焊接方面的必要技能。

“与世伟洛克合作进行的培训缩短了培训时间,以及花在我们自己员工身上的时间。”- Oliver Roos,Rosendahl Nextrom 无尘室生产负责人

随该业务一同成长

Rosendahl Nextrom 与世伟洛克赫尔辛基共同完成了面向电信行业先进解决方案中设计和生产的大规模检查。从设计与组装服务,到库存管理和培训,世伟洛克赫尔辛基提供的支持以及两家公司之间的持续合作实现了出色的密封性能、更快的生产速度和更高的产品质量。

此外,由于对 Rosendahl Nextrom 产品的需求持续不断,两家公司还将携手扩大业务规模,拿出使 Rosendahl Nextrom 在竞争中脱颖而出的创新解决方案。

了解有关 Swagelok® 定制解决方案和支持服务的好处,以及它们如何能够帮助您提高生产效率和产品质量的更多信息。

索取有关世伟洛克服务的更多信息

相关文章

稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的流体系统组件和解决方案。

适合于科学前沿的流体系统

了解为何芬兰稀释制冷机制造商 Bluefors 信赖世伟洛克提供的有助于实现量子计算、实验物理学等领域的流体系统组件和解决方案。

沈阳鼓风机集团股份有限公司提高了安全性

沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?

了解世伟洛克(上海)是如何帮助沈阳鼓风机集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高自身安全性和生产效率的。