借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业
借助定制解决方案确保可靠的深水油井作业
世伟洛克路易斯安那州上游 & 建设销售经理 Kevin Gravouia
一些高风险的海洋石油与天然气活动于墨西哥湾进行,在那里,全球领先的原油开采公司在作出长期投资和时间承诺后,正全力应对行业中某些最为复杂的挑战。安全性、控制性和不折不扣的系统可靠性是其中的头等大事,需要耐用的设备和系统元件才能有效开采以前未尚未开发的能源。
液压单元 (HPU) 就是此类关键设备之一,可提供中压到高压的稳定压力来控制油井深处的安全装置、阀门以及其他重要的流体系统元件。HPU 对于安全可靠的油井作业至关重要,如果出现停机,则每天可能造成数十万美元的损失,并且根据失效类型,可能带来重大的安全和环境风险。
在保持合作关系的过程中,世伟洛克为墨西哥湾的重要参与者之一提供定制的 HPU 以及持续的工程设计支持已近 10 年。以下是保持良好关系的原因:
风险:
水深日益加强。 深水和超深水油气勘探活动通常在 1,000-3,000 英尺的深度下进行,并且在海洋工业中越来越普遍。井压会随着深度的增加而增大。“在深水应用中,我们面临并需要应对 20,000 psi 或更高的压力,”始终与客户保持密切合作关系的世伟洛克路易斯安那州上游与建设销售经理 Kevin Gravouia 表示。“随着油井变得越来越深,压力也随之增大。 我认为这是未来 10 到 20 年我们将面临的深水新常态。因此,这些应用中的流体系统元件需要抵消更高的压力。”
压力下的安全性和可靠性。 深水应用中的 HPU 可能在整个油井中控制多达 60,000 英尺的卡套管。卡套管和连接接头的可靠性至关重要,在深水压力下运行时尤其如此。严重的故障可能会导致重大的安全隐患,并且在无休止的停产过程中还可能伤害海上作业人员。同时,由于进行维护并停止生产,单单泄漏一项就会造成数十万美元的生产损失。
需采用极限设计。由于苛刻的条件和可靠性需求,为确保性能,因此在油井作业的所有方面均需要高性能的设计和工程化部件与设备。对于该客户,所有供应商都必须具有充分理解并满足其设计要求的能力,例如以千分之一英寸为单位的间隙。
解决方案:
完全定制。 世伟洛克® 客户解决方案团队在 HPU 设计的每一步均与客户合作,以满足其详细的工程规范。此外,世伟洛克的定制 HPU 除了经过精心设计以提供高品质的产品外,还旨在最大限度地为用户提供便利性。
“当我们为客户定制产品时,我们将尽力考虑该设备的使用方式及其使用人员,”Gravouia 表示。“我们解决方案的一个重要方面是提供一份包括图片和分步说明在内的操作手册,以便任何人员均可以操作 HPU。”“另一个简单而用户友好的方案则包括针对关键元件的白板标签,以使技术人员能够一目了然地轻松识别各种零件和工艺。”
高质量元件。在油井深处,元件质量至关重要。HPU 及相关的卡套管和接头必须由最优质的合金和材料制成,并且能够在恶劣的深水条件下抵抗腐蚀以及其他破坏形式。Gravouia 表示:“这些接头的使用寿命通常超过 20 年,”,并补充说世伟洛克 FK 系列接头在客户应用中始终表现良好。“对于该项目以及我们所有石油与天然气项目的每个元件,我们都全面考虑了工程、设计和材料科学,以确保其质量和可靠性。”
协作并解决问题。 客户与世伟洛克之间的关系已经超越了单纯供应优质产品的范围。随着深水应用的不断发展,对于每一个新出现的挑战,一家协同工作以了解并帮助解决这些挑战的供应商可能成为真正的推动者。“我们生产的某些按订单设计的产品需要一年以上的时间才能开发完成,”Gravouia 表示。“整个流程需要紧密协作才能满足应用的需求。”
结果:
实现可靠性。 在世伟洛克于 2013 年首次开始为这些深水应用制造 HPU 之前,客户在每次作业后必须更换五至七个针阀。阀座损坏则意味着阀门无法关断。与世伟洛克合作后,客户在运营可靠性方面再未遇到类似问题。由于避免了停机和反应性维护,因此油井运营商能够在世界上某些最具挑战性的条件下维持安全有效的生产。
减少停机时间。凭借在 HPU 的设计过程中的密切合作,世伟洛克能够对之前使用的设备进行多项改进,包括提高了维护机器的泵的便利性。此外,世伟洛克的设计同时考虑了一次泵和二次泵,因此能够在维护的同时继续进行生产,如果泵发生故障,则可以节省数小时的停机时间,如果需要更换泵,则最多可以节省数天时间。
与时俱进的专业知识 针对挑战性深水流体系统应用的高质量定制解决方案只是成功的要素之一。因此,供应商完全了解应用挑战并提供与时俱进的专业知识的能力就显得尤为重要。“多年来,我们确实深化了我们的关系,”Gravouia 表示。“每当出现新油井时,总是会带来新的挑战。自我们首次与这位客户合作以来,他们既已信赖世伟洛克可以为新出现的挑战提供合适的解决方案。”
深水油井需要最优质的元件、组件和供应商。在这些环境中取得成功需要真正的协作,在这种协作中,供应商愿意了解不断变化的挑战并能够合作克服各种挑战。如果您有兴趣了解有关有关世伟洛克如何帮助您找到适合深水应用的合适材料、设计和元件的更多信息,请立即与当地的授权销售与服务中心联系。