alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

使用阀门和软管标签改善维护

世伟洛克阀门和软管标签简化了维护工作,大大减少了停机时间

如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划

请想象一下,您是技术人员,正在对工业流体系统进行维护。您收到了一份新的工作指令 — 检查系统某个应用中的几根软管。

您查看了一下相关的应用,看到有多达十几根软管和多个阀门运载并控制着重要流体从一处流向另一处,很难通过肉眼识别需要检查的软管。这样就会产生一些问题:

  • 传输的是什么类型的流体或气体?
  • 这些流体是否处于高压或高温之下?
  • 它们是否有潜在的危险?
  • 每根软管已经使用了多长时间?
  • 软管由什么材料制成 — 需要进行何种更换?

找到这些问题的答案,可能需要参考系统的原理图,花费您的大量时间和精力。与此同时,应用被关闭,执行维护工作,造成停机和潜在经济损失。

这种情况在许多流体系统应用中都存在。然而,有一个简单的解决方案:为流体系统中的所有组件贴上标签 — 甚至是看似不那么关键的组件。我们请两位世伟洛克专家谈谈他们的独特看法,就如何利用标签来取得更好的成效,以及如何与您的标签制造商合作来确保标签中包含正确的信息。请继续阅读,了解您通过在软管、阀门和其他组件上添加标签的益处,包括更有效的维护和延长系统正常运行的时间。

一种更为积极主动的维护方法

Swagelok Manchester 现场工程师 Paul Stevens 表示:

“大多数工厂都会为流体系统的主要组件贴上标签 — 诸如泵或其他系统运行相关的关键组件。但并非所有的生产设施都会在现场给所有部件加上标签。简单的软管标签和阀门标签就可以帮助维护团队消除识别不清的麻烦。

例如:如果技术维护人员正在例行检查一个系统中的多根软管,那么一个完善的软管识别标签系统可以让技术维护人员知道每根软管的安装时间、核心材料、所运载的流体和其它关键信息。如果没有标签,就只能依靠猜测。由于没有明显可见的问题,技术人员可能会认为每根软管都处于良好的工作状态。

然而,许多调压阀、软管和阀门往往都要求特定的维护时间,简单的目视检查可能无法识别。让软管或阀门在超过其预期寿命的情况下运作,可能会导致问题的发生,维护团队只能被动地采取应对措施。有了标签,他们就可以更主动地在组件出现故障前进行更换。

此外,贴标签可以帮助工程师识别现场出现的具体问题或故障。通过以这种方式来贴标签并记录问题,既可以有记录,也可以提供一个具体位置,供维护团队快速识别那些需要更换或处理的组件。”


至少,应该使用标签来标识产品编号、生产日期和跟踪识别号,这些信息可以把产品与原始订单联系起来。系统介质、运行压力和温度也是可以包含在其中的宝贵信息。


凭借正确的信息提高效率

世伟洛克软管技术服务部的 Aaron Lindrose 表示:

“标签是提高效率的一种经济有效的方法,它可以使人方便地识别产品,并能有效地建立预防性维护计划,但只有当标签上标有正确的信息时才能有效。

至少,应该使用标签来标识产品编号、生产日期和跟踪识别号,这些信息可以把产品与原始订单联系起来。系统介质、运行压力和温度也是可以包含在其中的宝贵信息。 一些软管制造商将这些信息作为标准添加在每根软管上,并提供数种不同的标签样式,以满足各个工厂或其行业的需求。例如,世伟洛克根据市场需求,提供多种样式的标签,从简单的金属标签到缠绕在软管末端连接处的彩色编码标签。我们也很乐意帮助我们的客户解决各种与软管相关的挑战。

标签类型和尺寸将决定我们能够在标签上蚀刻的信息量。最大信息量为五行文字,每行 25 个字符,包括空格。如有需要,标签可以用硅胶封装,使截留区域最小化,便于清洁软管外部。有了这些现成的信息,技术维护人员就可以更方便、更有效地为系统提供保养。”

现在,请再次想象一下我们一开始提到的情景。您收到了一个工作指令,需要去维护多个工业软管应用。这一次,您所有问题的答案 — 关于系统介质、运行压力、初始安装日期 — 都可以随时获得,并整齐地体现在一个标签系统中。这项工作可以更轻松、更高效地完成,您的系统也能更快地恢复并运行。

是否有兴趣深入了解如何在您的设施中开发一个高效的标签系统?我们的专家很乐意提供帮助。请与您当地的授权世伟洛克销售和服务中心联系,了解如何加快维护、提高系统安全性减少停机时间。

索取有关世伟洛克服务的信息

相关文章

工业流体系统安全

工业流体系统安全检查表

请遵循上述做法,以提高工业流体系统的安全性。

 流体系统截止阀

如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的最安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

世伟洛克工厂改造

提高工厂改造有效性和效率的七点建议

工厂改造是全球化工厂和精炼厂的重大事件。学习七点建议,以改善改造管理并让您的下一次改造取得成功。