沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高安全性和可靠性的呢?
沈阳鼓风机集团股份有限公司是如何提高安全性和可靠性的呢?
沈阳鼓风机集团股份有限公司(沈鼓集团)制造的鼓风机、压缩机、泵和通风机在世界上许多严苛应用(如采矿、化工、电力、精炼等方面)中发挥着重要作用,确保系统安全、可靠的运行。
沈鼓集团向全世界40 多个国家/地区供应关键组件,始终将其 7,000 多名员工和客户的安全、生产效率和产品质量放在首位。
沈鼓集团分公司自动控制系统工程有限公司的总经理于政日表示,“从现场服务的角度来看,我们关心的是质量和安全,这是非常重要的事情。”制造部部长夏炎补充道:“如果我们的产品停机一天,我们的客户就将蒙受巨大的经济损失,因此产品的可靠性和一致性至关重要。”
自 2011 年以来,沈鼓集团开始与世伟洛克(上海)开展业务,以实现安全、高效和产品可靠的目标。解决方案包括了仪表阀组、仪表阀门、卡套管接头、弯管工具和世伟洛克®定制解决方案等等。那么,如何建立这种成功的关系呢?
请观看视频,了解沈鼓集团和世伟洛克是如何合作,实现成功的
风险:
符合质量标准。在与世伟洛克合作之前,沈鼓集团的压缩机设备使用的是本地采购的单向阀,这种单向阀达不到要求的质量标准,会导致客户的维护成本增加。2011 年,他们从世伟洛克(上海)获得了解决方案,这个方案也成为了一直沿用的标准。当时,他们还在寻求创新,以期提高市场竞争力。
性能稳定可靠。即使在一些恶劣的工业环境中,沈鼓集团的压缩机产品也可以帮助客户实现稳定运营。发生故障会导致意外的停机维护,这会造成不必要的成本支出。“他们担心压缩机无法实现稳定、可靠的运行。我们可以通过工艺单法兰产品帮助他们,改善压力控制和压力检测,同时为客户延长压缩机的正常运行时间。”世伟洛克(上海)高级销售工程师高庆福说。
将安全放在首位。从员工的角度而言,沈鼓集团需要确保所有员工始终能够遵循标准操作的要求,无论是在安全、操作,还是产品组装等方面。这需要不断地培训,增强员工安全意识,提高产品质量。
解决方案:
高质量元件。世伟洛克(上海)帮助沈鼓集团为其压缩机面板选择了工艺单法兰产品、阀门、阀组和卡套管接头,这将帮助沈鼓集团实现产品可靠和创新的目标。弯管机等工具也有助于沈鼓集团满足安全要求。沈鼓集团分公司沈阳往复机有限公司,电气仪表室主任韩明春说:“ 2011 年,我们就采用了世伟洛克定制解决方案,克服了当时遇到的质量问题。世伟洛克产品与国际技术接轨,具有一致性高、品质好的特点,确保了我们的安全生产。”
简化安装。最终产品的质量,通常依赖于安装的好坏。世伟洛克卡套管接头和阀组的设计以易于安装为宗旨,具有高度的可靠性。世伟洛克提供的培训可以帮助客户正确地安装产品,从而节省时间和成本,更好地发挥产品性能。
员工培训。沈鼓集团的两家子公司,有 40 多名员工已经完成了世伟洛克卡套管接头安装培训和安全操作培训的课程。通过每年两到三次的不断培训,他们发现世伟洛克培训,提高了员工的专业技能和产品的可靠性。
沈鼓集团帮助其客户节省了约90% 的维护成本,这也助力沈鼓集团在市场竞争中处于优势地位。
成果:
降低了维护成本。自从大约十年前,采用世伟洛克阀组、仪表阀门、卡套管接头、弯管工具和世伟洛克定制解决方案以来,沈鼓集团帮助其客户节省约了90% 的维护成本,这也助力沈鼓集团在市场竞争中处于优势地位。
改善了产品质量。每个压缩机的控制面板都有5个阀组和 20 个连接。世伟洛克阀组、仪表阀门和卡套管接头的高品质帮助沈鼓集团保持了零泄漏发生的记录。凭借工艺单法兰设计,沈鼓集团还能够为其客户实现创新设计。
提高了生产效率。由于世伟洛克产品易于安装,又有专业的产品安装培训,沈鼓集团每年可以节省 200 多小时的组装时间。
对于沈鼓集团来说,世伟洛克不仅是一个组件供应商,更是一个流体系统方面的战略资源。多年来,两家公司建立起了信任和友谊。
“世伟洛克是具备可靠质量和良好一致性的优秀品牌。这也是世伟洛克有别于其他品牌的原因。”韩明春说。
了解世伟洛克如何帮助您实现产品优化: