支持绿色氢气的生产和储存
小分子,大影响:Everfuel 是如何为绿色氢气生产铺平道路的
氢气是能源领域的下一个伟大前沿。它资源丰富,易于提取,而且在作为燃料使用时,不产生任何 CO2 排放。对于一个面临气候变化影响的世界来说,它作为一种清洁、高效的动力源有着巨大的前景。
到目前为止,它的广泛采用还存在几个主要障碍:
- 在高压力下存储容纳非常小的分子已经带来了一些挑战
- 氢气的加工主要依靠化石燃料,抵消了它的许多益处
- 将氢气作为运输燃料进行压缩的基础设施还不多。
今天,这三个困难都受到了挑战。丹麦的一家创新公司正处于这些努力的前沿。
Everfuel 在世伟洛克丹麦和许多其他公司的协助下,接受了“实现氢气生产”的挑战,正如 Everfuel 的首席执行官 Jacob Krogsgard 所说。“Everfuel的使命实际上相当广泛。要使可再生能源成为现实,基本上,摆脱化石燃料。我们在现实中如何做到这一点?生产绿色氢气,以取代工业工艺中的化石燃料,并将其分配、分发给氢气车辆车队。” 他说。
HySynergy PtX 项目实现了氢气生产和储存
据 Everfuel 称,这一努力的佼佼者是 HySynergy 项目,这是一项雄心勃勃的努力,旨在建立一个 20 MW 的 PtX (Power to X) 设施,用于大规模生产和储存绿色氢气。与许多依靠化石燃料运行或作为氢气来源的氢气设施不同,HySynergy 的建设完全独立于化石燃料,由风能和太阳能驱动。它将是一个无排放型设施,生产无排放的电力。
“这不仅仅在于建造一个 20 兆瓦的电解槽,” Krogsgard 说。“这当然是我们的第一阶段。但这也是一个商业案例,即这种类型的设施可以是可持续的。无论是在绿色能源意义上,还是在商业意义上。”
“我们计划表明,氢气可以完全由可再生资源生产,” Krogsgard说。“然后储存起来供将来使用。我们可以利用昨天的风,并将其变为今天的燃料。我们甚至可以利用一月份的风,将其变为明天的燃料,如果我们储存得足够多,甚至可以在四月份分配使用。这在其他类型的可再生能源中是不可能实现的。”
“最后,” 他继续说,“在燃料电池中使用氢气,副产品是纯水,我们可以用它来生产更多的氢气。因此,我们可以出售氢气,利用氢气产生的废物制造更多的氢气来出售,捕集并出售来自设备的余热,同时也出售产生的氧气。此外,您可以以压缩氢气的形式携带比电池等替代品更多的能量,我们相信我们将在这里建立一个非常有说服力的论证。”
了解世伟洛克如何保障产品供货能力,确保项目按时按预算完成。
存储容纳和压缩氢气
当然,实现氢气承诺 – 以及 HySynergy PtX 工厂的承诺 – 的一个关键部分,是能够在一个防泄漏的密封环境中压缩和存储高度可燃的氢气。
“无论您把氢气放在哪里,它就是想跑出来,” 世伟洛克丹麦的地区现场工程师 Jesper Skovning 说。“然后是氢脆的问题。特别是对于硬钢材料,氢分子会攻击它,产生裂缝,最终导致材料失效。这正是像 FK 接头这样的世伟洛克元件的真正优势所在,因为我们知道它们可以应对所有这些挑战。“FK 接头是为氢气服务而设计的,其镍含量较高,并有特制的球阀和针阀,” 他说。在中/高压接头中,FK 接头也比传统的锥面及螺纹接头更容易安装,节省了宝贵的人工安装时间,提高了运行效率 – 这对任何设备都很重要,但对一个以提高效率为重的设备来说尤其如此。
世伟洛克丹麦从项目开始就与 Everfuel 合作,为他们提供现场工程专业知识,帮助他们设计系统,以及定制设计与装配解决方案,如取样面板。
“这是一个一切从一张白纸开始的项目,” Everfuel 的项目经理 Jesper Veilstrup说。“因此,一切都在迭代,世伟洛克丹麦的 Peter 和他的同事给了我们很大的帮助。他们带来了世伟洛克 75 年来在压力下存储容纳小分子液体和气体的经验,以及在特定压力下使用哪种类型的零部件的知识,特别是氢气。我们在这些方面的能力有限,所以我们在很大程度上依赖于我们与世伟洛克丹麦的关系。”
据 Veilstrup 说,这种关系一直是关键。“世伟洛克丹麦有一支非常敬业的团队,有专业的方法。这一直以来鼓舞着我们,而我们从一开始就收到了非常好的反馈。沟通很容易,我们都非常了解对方。所以我看到这里有很多潜在的未来项目。”
这将非常重要,因为这个项目仍处于早期阶段。当第二阶段在 2025 年完成时,HySynergy PtX 项目将减少相当于丹麦陆上运输部门 11% 的 CO2 排放量。到 2030 年,当第三阶段完成时,该项目将进一步减少丹麦的碳足迹,并为实现其减少 70% CO2 排放量的气候目标做出重大贡献。
“很明显,我们需要在世界范围内做一些事情,以便向绿色能源过渡,” Skovning 说。“氢气生产确实是其中的一个重要部分。作为这样一个项目的一部分,证明其可行性,真的让我感到自豪。这是一个非常伟大的进步,是朝着正确方向迈出的一步。”
是否有兴趣了解更多关于氢气生产和储存的可靠解决方案的信息?请联系授权销售与服务中心,了解世伟洛克如何协助您的下一个项目。