化学品制造中的分析仪表
INEOS 如何实现分析仪表精度
先进的特种聚合物对我们的现代化世界越来越重要。只需询问 INEOS 中的任何人。INEOS 是一家为燃料和润滑油、食品包装、建筑、纺织品等市场提供解决方案的全球石化制造商。
对于INEOS风险很高,但是凭借生产准确,可靠,安全的高质量产品,他们有能力实现他们的目标INEOS在该公司位于德克萨斯州 La Porte 的制造工厂,为确保生产的产品符合聚合物溶液开发所需的符合的高精度标准,建设先进的在线分析系统。为确保这些系统按预期工作,INEO 多年来与世伟洛克东南德克萨斯公司的团队密切合作。
INEOS 分析专家 Claude Stephens 说:“作为一名分析专家,我有四个可依赖的基石。这些基石是程序、标准、人力和硬件。世伟洛克是硬件的核心。他们在我们拥有的每个分析仪表系统中都绝对至关重要。”
可靠的产品
INEOS 团队处理各种工艺化学品,并且致力于安全和环境责任。INEOS 工程师已不遗余力地确保采用高质量的组件制造他们的分析仪表和取样系统。
INEOS 研发经理 Kevin Herndon 说:“世伟洛克产品的可靠性,使我们信任所有工艺过程是安全可靠的。很显然我们不希望化学品逃逸到大气中,而且我们的系统中有各种各样的阀门。我们有很多大型阀门,从 1/4 英寸到 1/8 英寸,一直到 2½ 英寸的工业球阀。世伟洛克可帮助我们满足我们在整个范围内的需求。”
准确分析
INEOS 仪表和电气 (I&E) 技术人员依靠分析系统来检测他们的产品是否符合规格。但如果分析仪结果未准确反映样品特征,则最终产品质量可能受到影响。为缓解这些担忧,INEOS 已与来自世伟洛克的现场工程师 密切合作,确保取样系统的设计可靠,从而保证取得准确的样品和可靠的分析结果。
但如果分析仪结果未准确反映样品特征,则会对最终产品的质量产生重大影响。
世伟洛克东南德克萨斯公司的现场工程经理 Trey Sinkfield 说:“关于世伟洛克与 INEOS 之间的关系,让我非常欣赏的是我们共同创造的协作环境。信息的自由流动使我们能够看到挑战并真正找出完美解决方案,无论这是否是我们先前尚未做过的事情。”
Sinkfield 继续说道:“我们与 INEOS 合作,一起深入研究了哪些类型的部件适合现场的工况。我们不仅仅是在选择替代品。我们一起探讨了从取样口到分析仪的取样系统。我们能够看到系统的哪些部件正在实际导致他们具有的或需要调整的问题,以便使他们能够对系统的总体用途进行更改。”
结果?分析仪的准确性,INEOS 团队能够依赖这种准确性来作出正确决策,以便确保为客户提供高产品质量。
训练有素的团队
当使用高质量组件时,必须根据设计规范构建和安装可靠的仪表系统,以便确保功能符合预期。为此,INEOS 已依靠世伟洛克网络为其技术人员和承包商提供培训机会 ,以便确保他们具备重要的流体系统相关技能。
接受了适当培训后,我们员工知道如何进行持续维护,这已帮助我们减少了系统中的故障。
机械可靠性工程师 Saleem Ackbar 说:“我们已与世伟洛克合作,共同为我们的承包商和维护团队实施了培训计划,以便确保我们在进行安装时拥有高质量的工艺。我们能够在第一时间做好这件事非常重要。接受了适当培训后,我们员工知道如何安装卡套管,以及如何进行持续维护,这已帮助我们减少了系统中的故障。”
是否有兴趣更多地了解高质量组件和培训机会如何能够帮助您增强您的工业取样和分析?仪表系统专家能够针对任何分析或取样系统需求提供宝贵见解。请与您当地的世伟洛克销售与服务中心联系以开始交谈。