alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

测量和控制氢气流量

氢气测量和控制

测量和控制氢气流量

氢分子氢燃料电池作为一种能源和动力来源具有很大的前景。它们可用于多种应用,从交通运输和材料搬运(叉车)到固定式、便携式和紧急备用电源。它们的唯一副产品是水,因此它们代表了化石燃料的绿色(无 CO2 排放)替代品。而且它们使用的是世界上’丰富和可再生的资源之一—,氢。

然而,尽管这种资源清洁且丰富,它的管理也具有挑战性。较小的氢分子可以从微小的密封瑕疵中逸散,并渗透到固体金属中,这可能导致延展性降低,在极端情况下,可能导致材料失效。密封这种多功能气体需要高度工程化的设备和专业知识。正因为如此,任何向氢燃料的广泛过渡都需要可靠的测试技术,以用于推动这一过渡的氢燃料电池。

了解有关防止氢脆的信息

AVL 徽标一个正在形成的解决方案

在过去的三年里,世界上较大的汽车行业测试和模拟独立公司, AVL一直在大力推动开发HyTronTM这项技术,氢气消耗测量设备。这家奥地利公司正在开拓氢燃料电池测试设备,这种设备可以模拟真正的氢燃料储罐的性能,以模仿试验台的真实条件。该设备还能抵抗氢脆,在正确的压力下提供流量,并防止能够污染电堆催化剂的泄漏。

对于效率或认证任务,HyTron 在瞬态和静态测试中提供精确的氢气流量测量,并提供对燃料电池系统测试和开发至关重要的准确、可靠和可测量的氢气供应。它还必须具有满足阳极所需气体压力的流量范围,并且不能含有任何可能排放影响电堆催化剂的污染物的材料。而且,如果受测单元 (UUT) 正在进行修改或维修,供应管路需要用惰性气体(如氮气)进行吹扫,以确保全天候的安全、无劣化的运行。

目标图标一个新的行业标准

HyTron 代表了一家长期以来专门为柴油/汽油燃料 OEM 提供测试设备的公司的转变。而且它已经提高了氢气测量的标准。“AVL HyTron 是在非常、非常短的时间内开发出来的,并且已经成为氢气供应和氢气消耗测量的行业标准,”AVL 先进测量技术业务部全球分部经理 Gerald Sommer 如是说。AVL HyTron 验证了对氢气的测量

“我们的客户是世界各地的主要 OEM,他们面临着将他们的传统内燃机试验台转换为用氢气运行的挑战,”HyTron 的产品经理 David Bischof 说。“安全,即避免气态、爆炸性化学品,是首要任务。另一方面,可重复的氢气消耗测量对于验证和认证整个氢气、内燃机或燃料电池系统非常重要。我们的 AVL HyTron 正是用于这方面的解决方案。它是工业化的综合解决方案,为试验台上的开发活动提供安全的气体供应,并带有集成消耗测量。”

信任图标世伟洛克:一个值得信赖的合作伙伴

据 AVL 公司称,通过与世伟洛克奥地利的合作关系,AVL更加容易的实现了向氢燃料技术的过渡。“世伟洛克是我们在氢气和氢气兼容元件领域值得信赖的合作伙伴,”Sommer 说。“基于世伟洛克(奥地利)拥有的专业知识,我们对这种伙伴关系充满信任。”Bischof 补充说:“特别是在产品质量方面,我们对世伟洛克的元件有非常好的体验。对我们来说,连接点受控是非常重要的,这样就不会在客户的远程试验台上有泄漏的危险。”通过与世伟洛克奥地利的合作关系,AVL更加容易的实现了向氢燃料技术的过渡

“使世伟洛克在其他公司之中脱颖而出的是在氢气领域的专有技术和 TÜV 认证的测量结果,”AVL 主要负责 HyTron 测量设备的开发项目经理 Thomas Rothlaender 说。虽然 AVL 和世伟洛克奥地利有很多共同点,包括悠久的历史和共同的价值观及业务方式,但双方关系的关键部分是基于相互理解、共同目标和共同的专业知识的信任。“AVL 信任世伟洛克奥地利。而且 AVL 信任世伟洛克的产品本身。我们的氢气应用中的卡套管接头提供了一个防泄漏式密封,这对系统的安全和员工的安全绝对是至关重要的。”

“从我们的角度来看,设备的密封性和密封性的保持对我们非常重要,”Rothlaender 说“。因为我们主要是在与全世界对氢气的误解作斗争。而目前在全球范围内,在氢气方面可能发生的糟糕的情况是,在某个地方发生事故。这使得我们更有必要提供严密的系统,并向我们的客户,甚至向全世界展示,让人们了解,氢气工作良好,并不比我们每个人每天使用的汽油或柴油更危险。当时,世伟洛克实际上是唯一一家已经可以展示 TÜV 认证的供应商,可以向我们提供保证,特别是在氢气方面。”

“使世伟洛克在其他公司之中脱颖而出的是在氢气领域的专有技术和 TÜV 认证的测量结果”

AVL 开发项目经理 Thomas Rothlaender
Thomas Rothlaender

AVL 开发项目经理

 

世伟洛克奥地利帮助 AVL 选择合适的材料并提供所需的认证—,这对汽车行业—以及可能使用的不同卡套管接头尤为关键。“在从事汽车行业工作时”,认证总是一个大问题,世伟洛克奥地利地区销售经理 Sebastian Preiss 说。“有几个认证是必须的,例如,ATEX 或可能是 3.1 认证,这样您就可以明确自己的氢气系统使用什么材料。特别是对于使用氢气来说,我们的材料,316 不锈钢是理想之选。”

AVL 与世伟洛克奥地利的合作为 HyTron 项目提高了生产力和效率

培训图标优质元件和管理它们的培训

除了实际的元件,世伟洛克奥地利还提供了关键的培训,帮助 AVL’ 团队学习如何管理他们的氢气流体系统。“我们做了很多培训,”Preiss说,“包括世伟洛克安全研讨会,这对处理世伟洛克®卡套管接头相当重要,特别是当您使用氢气时。”Rothlaender 说,“对我们来说,我们的生产团队得到充分的培训是很重要的。这为他们和我们提供了安全保障,我们正在搭建的设备从一开始就很严密,如果可能的话,从一开始就能够通过测试。”而根据 Bischof 的说法,“世伟洛克提供的培训课程也是将世伟洛克的专有技术带入我们生产的一大优势。如何使用合适的连接技术来避免泄露。”

对 AVL 来说,与世伟洛克奥地利的合作为 HyTron 项目提高了生产力和效率。Rothlaender 说,“我们知道,我们有一个合作伙伴相随,他们在过去几年中一直为我们提供优质的产品,并且了解氢气这门学问–,他们了解氢气与其他气体不同。实际上,我们从一开始就有受到支持的感觉,无论是在专有技术还是元件方面。您可以看出,世伟洛克并不是第一次与氢气打交道。而我们肯定也从中受益。”

“世伟洛克提供的培训课程也是将世伟洛克的专有技术带入我们生产的一大优势。如何使用合适的连接技术来避免泄露。”

AVL 产品经理 David Bischof
David Bischof

AVL 产品经理

 

随着清洁、可再生的氢燃料成为全球能源结构中更大的一部分,这种类型的经验和专业知识将帮助它变得更安全、更有效。

了解世伟洛克是如何为氢气技术公司赋能

相关文章

加氢站

建设安全可靠的加氢站

了解中国一家领先的加氢站和车载燃料系统制造商如何在世伟洛克的帮助下与快速发展的氢能源交通市场保持同步。

Everfuel 正在为绿色氢气生产铺平道路

支持绿色氢气的生产和储存

了解 Everfuel 是如何在世伟洛克产品和专业知识的帮助下实现氢气生产的。

为您的应用选择合适的氢气阀门

在氢气阀门方面要关注什么

阀门是氢流体系统的关键部分。了解在一个理想的氢气阀门中需要关注什么,以及它如何有助于更安全、更可靠的氢气运输。