alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

中国的国富氢能如何建设安全的加氢站等设施

加氢站

中国的国富氢能如何在世伟洛克的帮助下建设安全的加氢站等设施

氢能交通行业的碳中和氢能交通将为中国的碳中和目标扮演重要角色。中国政府已明确表示,这种技术将是新兴和未来产业战略发展方向的关键。

国富氢能徽标为了帮助氢能源行业发挥其潜力,更广泛的交通行业正在不断创新和进步。江苏国富氢能技术装备公司 (国富氢能) 是这一推动力的一部分 — 该公司专门从事氢能源产品的设计、制造和技术服务及销售,包括加氢站、车载供氢系统、液氢储运设备、液氢储罐等。

了解氢能源解决方案

在追求开发安全可靠的氢能车辆和氢气加注技术的过程中,他们自 2016 年起与世伟洛克上海紧密合作,在世伟洛克公司设计和制造的高可靠性流体系统元件的支持下,世伟洛克上海提供本地销售服务和技术专业知识。下面我们来看看这种合作关系是如何带来非凡成果:

满足苛刻应用的需求

随着氢能源交通市场的成熟,安全已经成为一个主要的焦点,而车载供氢系统是非常苛刻的应用。氢气是一种小分子气体。氢气可以很容易地通过微小的裂缝逃逸,并扩散到设计用来储存氢气的材料中。在运输市场上,氢气还必须以超过 350/700 bar 的压力存储,以便在车辆上实现必要的能量密度。在加氢站,随着氢气从储罐传输并减压,快速的温度和压力变化也会影响系统的完整性。这些车辆的流体系统的连接必须能承受高压,同时提供无泄漏的气体密封和有效的抗振动性能。

氢能交通行业中的安全为了流体系统和使用者的安全,必须保证流体系统元件和安装的质量,并定期进行检查和维护。这些必要条件是引导国富氢能找到世伟洛克的部分原因。

“我们主要采购世伟洛克卡套管接头、阀门和卡套管,作为供氢系统的关键元件,也是我们产品稳定性的一个组成部分,” 国富氢能副总工程师兼供氢系统事业部总经理许春华说。许春华补充说,用于氢能源应用的世伟洛克接头在其设计中提供了所需的性能特性的理想平衡。

氢气加注
全面测试带来可靠的性能

世伟洛克在 EC-79 认证之外,还进行了更加系统和全面的测试,以验证我们的卡套管接头的安全性、稳定性、质量和耐久性,确保其在整个生命周期内安全可靠地运行。

世伟洛克卡套管接头的旋转挠曲测试、高冲击测试和耐火测试填补了 EC-79 认证测试的空白,它们进一步加强和扩展了现有的 EC-79 认证测试。凭借专利设计、EC-79 和 EIHP 认证以及高达 1,551 bar 的压力额定值,世伟洛克® FK 系列接头是为氢能源应用设计的。FK 系列由最低镍含量为 12% 316 不锈钢制成,是当前和未来的氢能源车辆和基础设施的合适之选。

了解有关氢气接头的信息

 

氢气加气机还需要精确的压力控制,以确保理想的加氢速度,同时保持对压力上升速度的严格控制,消除对车载储氢瓶的高压冲击,并防止储氢瓶内温度过度上升。在这里,世伟洛克®孔径接头通过限制氢气的流量来控制压力上升的速度,最小孔径尺寸为 0.03 mm。其减压阀解决方案根据 SAE J2601 氢气加注协议的压力上升模型来控制压力上升的速率。

“高压氢气下的密封测试性能优于我们测试过的其他品牌,试压过程中证明大幅节省了检漏和反复拆装时间,进一步提高了我们的生产效率,” 国富氢能副总工程师兼 H2 加气站及撬液事业部总经理况开锋说。

全面的支持和服务

除了高品质的元件,世伟洛克上海还在解决方案制定的不同阶段为国富氢能提供支持。服务包括设计阶段的产品选型支持,安装培训和指导,生产过程中协助提高生产力,以及及时提供技术支持和售后服务。

“我们一直在努力了解国富氢能的挑战,并通过优质产品和全面服务的正确组合帮助他们克服这些挑战,”世伟洛克上海的郑春城说。他补充说,像培训这样的服务尤其关键,因为合适的安装和维护可以促进产品性能的持久和可靠。

“高压氢气下的密封测试性能优于我们测试过的其他品牌,试压过程中证明大幅节省了检漏和反复拆装时间,进一步提高了我们的生产效率。”

紧急发货国富氢能采购部经理邬凯军在评论世伟洛克上海的专业服务时继续说道。“紧急发货满足了我们的紧急安装需求。”

有了妥善的支持,国富氢能已经准备好继续满足中国氢能源交通市场不断变化的需求。

“世伟洛克上海见证了国富氢能和中国氢能行业的成长和发展,” 国富氢能董事兼总经理王凯说。“倾听着市场需求,世伟洛克正在根据客户不断变化的需求和新的技术要求开发新产品,以支持氢能源客户的发展,为全球碳减排目标和未来安全的氢能源社会做出贡献。”

世伟洛克产品在氢能源行业

有兴趣了解更多关于我们为氢能源等新兴交通技术提供的解决方案?进一步探究世伟洛克博客,阅读了解我们如何帮助其他清洁能源公司获得成功。

阅读清洁能源的成功案例

相关文章

氢燃料电池技术

氢气接头的剖面图

了解专为氢应用设计的接头为何能帮助燃料电池汽车制造商和基础设施开发商实现更安全、更可靠的燃料系统。

世伟洛克和 EMPA 共同推动了氢能车辆技术的发展

在氢能交通的前沿领域

了解瑞士联邦材料科学与技术实验室 (Empa) 如何利用世伟洛克的服务和产品在氢能交通领域进行尖端研究。

世伟洛克替代燃料系统

前瞻性燃料系统的关键组件

世伟洛克与巴士制造商New Flyer已多年合作,致力于为前瞻性公交应用开发可靠的替代燃料系统。