避免典型的液体和气体取样系统错误
取样系统设计是一个非常棘手的过程;任何小过失都可能导致系统运行不可靠。今天发生的许多错误在过去同样困扰着设计人员。现在是学习如何避免与液体和气体取样系统错误的时候了。
获取更好的气体样品
气体会因压力和温度波动而表现出不同行为 – 这两种情况都可能发生在取样系统中。这些波动可能导致冷凝或延时,从而影响分析仪结果。为避免这些问题,请尽可能快速大幅度地降低气体样品的压力。这样做会降低样品的温度,从而有助于在气体流过取样系统时将凝结可能性降至最低。降低压力还可以最大限度地减少管路的加热需求。您可以在调压阀和限流器上降低气体样品压力,例如针阀、节流孔或毛细管。在这些元件的高压侧更可能发生冷凝。
在设计气体取样系统时, 切勿:
- 在其露点温度下输送气体: 露点温度下的气体会达到饱和状态,因此可能随时凝结。降低压力或加热管路。您可能顺利加热了管路;但如果气体在某条管路的某处冷却,则压降可能无法阻止进一步的冷凝。
- 假设保温层可保持气体管路温度: 保温层可以提供帮助,但系统内的任何压降都会降低气体温度。最终,气体可能达到其露点温度并冷凝。因此,必要时应使用伴热来确保沿管路的均匀加热。
- 如果加热下游侧,则存在未加热的压降管路上游: 请记住,气体样品温度会在压降点降低。在这种情况下,由此产生的温差甚至更高,这也意味着更大的凝结可能性。
- 未能加热压降超过 20 bar 的调压阀: 当气体遇到剧烈的压力损失时,也会经历剧烈的温度损失 - 以至于调压阀可能会结冰。 这是由 汤姆逊效应造成的。 通过加热调压阀,可能还包括相邻的卡套管和其他元件,您可以抑制此效应。
- 外部管路受到伴热时,流过空调棚中未加热的卡套管: 从热到冷的快速温度下降将导致有害的冷凝可能性以及压力降低。继续在棚中的管路上进行伴热。
获取更好的液体样品
一方面,气体样品需要显著降低压力,而另一方面,液体样品则需要尽可能长时间地增加压力。这是因为液体在流过长卡套管或流量限制器时压力会降低。前端上的较高压力将有助于在更大的压力下使液体进一步流过系统,从而可能消除对下游泵的任何需求并有助于减少延时。
在设计液体取样系统时, 切勿:
- 在其泡点温度下输送液体: 泡点温度是液体的初沸点,并且可远低于预期温度,尤其在液体中含有溶解气体的情况下更是如此。尽量将通过分析仪的全程压力保持在尽可能高的水平。
- 在取样口处降低液体压力: 在取样点处降低液体压力可能导致显著的延时,也就是说,需要在下游安装泵。请记住,从取样口到任何中间元件再到分析仪,您应该在全程保持足够的压力。
- 在分析仪或流量计之前安装针阀: 由针阀或其他限制装置引起的压降可能会将汽泡释放到液体流中,因此会干扰分析仪的结果。您应该保持高压和低温(但不得低于液体的倾点)以避免起泡。
- 在蒸发器之前安装针阀: 延时在液体取样系统的许多部分中是很普遍的,但蒸发器的进口管路是最常见的元凶。当涉及蒸发器时,很难获得五分钟的分析仪响应。在蒸发器之前安装针阀将进一步减缓这一过程。
迎接成功
取样系统设计是一项棘手的艺术 - 每个系统都与下一个不同。上述建议将帮助您提高取样成功率,从而使得使用您设计的下一个系统设计人员的工作更轻松。
是否希望进一步提升您的取样系统设计技能? 注册参加亲身实践的取样系统培训,以帮助您和您的团队设计有效而准确的系统。有关更多信息,请与您当地的世伟洛克销售与服务中心联系。您还可以访问世伟洛克参考站的分析仪器部分, 以了解更多来自世伟洛克讲师和现场工程师的取样系统提示和技巧。
工艺分析仪取样系统面临的共同挑战
取样系统专家和业界资深人士 Tony Waters 和 Phil Harris 分享了他们多年来在工艺分析仪取样系统中遇到的一些共同挑战。了解如何解决取样系统中的重复性问题。
50 多年的培训总结出的 5 个常见的工艺分析仪系统启示
取样系统可能是您工厂中在设计和操作方面很具有挑战性的系统之一。业界资深人士和行业培训讲师 Tony Waters 分享了过去 50 间其受训者的最大启示。