绿氢生产成功需要的合适接头
绿色氢气生产 OEM 如何借助世伟洛克提升电解槽可靠性
近年来,氢气作为能源载体的发展取得了长足的进步。目前面临的主要挑战在于安全、高效的绿色氢气生产、处理和分配。在世伟洛克,我们很自豪能够在这些领域取得进展,帮助世界各地的能源公司充分发挥氢气的潜力。
尽管氢气这样的可再生资源益处良多,但其管理也面临着挑战。作为一种高度易燃气体,必须安全有效地进行容纳密封。但是,氢分子特别小,导致容纳密封变得困难,因为其可以通过哪怕是最微小的缺陷逃逸。这些缺陷可能会因另一个问题而加剧,即氢脆,当分子攻击硬质钢材料时,会产生裂纹,导致材料失效。由于密封和氢脆问题,设计能够缓解这些问题的接头和阀门变得至关重要。
欧洲一家领先的碱性电解槽生产商深刻体会到这些挑战,该电解槽旨在生产“绿色”氢气——完全使用可再生能源生产的氢气。随着世伟洛克丹麦公司开始与该客户合作,世伟洛克丹麦公司团队运用其在压力下容纳和输送小分子液体和气体方面的丰富经验,为电解槽团队提供了成功处理氢气的装备。
“这是一家快速发展的公司,”世伟洛克丹麦公司现场工程师 Jesper Skovning 说道。“他们的员工数量基本上一夜之间就从 50 人增加到了 200 人。”我们能够成为他们的宝贵资源,在现场观察他们的工作,并提出解决方案,避免泄漏,缩短安装和测试时间。”
客户一直在使用世伟洛克®调压阀,但没有使用世伟洛克®接头。然而,当客户开始遇到其他供应商的接头问题时,就知道可能需要其他解决方案。他们决定对接头选项进行测试,以确定如何解决问题。最终,结果清楚地表明了他们需要如何继续进行。
氢气电解槽接头测试展现世伟洛克的可靠性
测试包括制作一长串来自四家参与制造商的直通接头。将 40 bar 的氢气通入该元件,再检查其是否泄漏,并放置过夜以确保没有出现压降。之后,拆卸、重新组装该元件,并重复测试。
“从第一天起,”Skovning 说道,“他们就立即发现了世伟洛克与其他制造商之间的差异。他们发现,非世伟洛克元件在不到 10 次复装后就出现了泄漏。采用世伟洛克产品的组装在螺母接触到接头主体前复装超过 20 次后仍未出现泄漏,而之后就不需要再进行复装了。”
“他们发现,非世伟洛克元件在不到 10 次复装后就出现了泄漏。采用世伟洛克产品组装的复装超过 20 次后仍未出现泄漏。”
世伟洛克丹麦公司区域销售经理 Peter Thomsen 补充道:“当我与工程经理沟通,告诉我测试已经完成时,他说世伟洛克是迄今为止‘非常卓越的。”令我惊讶的是,即使在低至 40 bar 的压力下,我们的产品性能与竞争对手的差异也如此明显。
世伟洛克接头有助于提高电解槽的可靠性,缩短生产时间
测试结果令人大开眼界。该公司立即开始切换到世伟洛克接头,如今,该公司所有新产品都选用了世伟洛克元件。
“虽然接头和阀门并不是电解槽中技术含量最高的部分,” Skovning 说道, “它们是重要的组成部分。如果这些元件出现泄漏,即使它们是简单的元件,也需要时间来识别泄漏、重新加压、修复泄漏并再次加压。这在生产和最终测试期间成本高昂,但在电解槽单元的现场维护和服务期间成本更高。”
他们告诉我们,通过改用世伟洛克,他们成功地显著缩短了生产时间。这帮助他们看到了不同产品之间的差异,并且通过改用世伟洛克,他们可以避免所有遇到的问题,”Skovning 继续说道。
此次测试有助于扩大两家公司之间的关系,最终世伟洛克丹麦公司提供了定制面板组件。汤姆森说:“他们现在真的很愿意学习我们的产品如何帮助他们,因为他们已经看到了与我们合作时可以期待的质量、服务和技术知识。”。“他们非常信任我们,认为我们是一家优秀的合作伙伴,我们也很高兴成为他们的首选供应商。”
准备好改进您的氢气系统了吗?
联系您当地的世伟洛克销售与服务中心,了解我们如何支持您安全、高效、可靠地处理氢气并建设可再生能源基础设施。