适合于科学前沿的流体系统
适合于科学前沿的可靠流体系统解决方案
位于芬兰赫尔辛基的 Bluefors 专注于创造物理世界中发现的某些非常低的温度。其稀释制冷机(用于为量子计算机和实验物理学生成良好运行环境)必须毫不妥协地产生接近绝对零度的恒定温度。
可靠性和无泄漏性能至关重要,这就是 Bluefors 将世伟洛克® 卡套管接头和其他世伟洛克解决方案用于其制冷机关键流体系统的原因。以下介绍了我们如何帮助 Bluefors 为客户提供高度可靠的技术:
观看 Bluefors 如何利用世伟洛克的产品和解决方案创造超低的温度
重大利益:
维持低温。Bluefors的稀释冰箱可以将运行环境冷却到10mK以下。“对于我们的客户而言,拥有可靠的系统非常重要,”Bluefors 联合创始人兼首席运营官 Pieter Vorselman 表示。“在如此低的温度下调整系统可能需要数月之久。”
毫不妥协的控制。稀释制冷机利用氦气产生极限温度。“我们的系统采用有助于保持全球氦气供应的闭合氦气回路,”Bluefors 技术运营主管 Anssi Salmela 表示。“这些应用中使用的标准接头要求超高的密封性。”
需求增加。对 Bluefors 制冷机技术的需求持续增长,并且随着公司努力满足其客户的需求,其组件供应商必须具有适应性、响应性和快速性才能够交付所需的部件。
解决方案:
高性能接头:为提高其制冷剂流体系统的可靠性和密封性,Bluefors 已对世伟洛克卡套管接头的使用进行了标准化。“在高压下存在纯氦的场合,所有组件均来自世伟洛克,”Salmela 表示。
切实可行的技术知识。除卡套管接头之外,我们还为 Bluefors 的工程团队提供了持续的支持。“世伟洛克的技术知识可以尽可能地减小高压板的尺寸,这对实现有效的系统设计大有裨益,”Vorselman 表示。
交货可靠。为满足需求,世伟洛克与 Bluefors 合作管理关键库存。世伟洛克赫尔辛基董事总经理 Pekka Vartiainen 表示:“我们在自己的仓库中为 Bluefors 保留了预订库存,因此他们不必将其存放在现场。”
结果
成功而持续的增长。凭借创新的库存策略和可靠的供应,Bluefors 能够满足其客户需求。“在过去的两年间,我们的业务量比以往八年还多,”Vorselman 说。“并非每个人都能适应如此快速发展的公司。”
处于技术发展的前沿。Bluefors 坚信科学发展的力量可以造福人类,并且可以通过开发高质量的产品来实现这一使命。“我们为科学家提供合适的解决方案,以使他们能够做出前沿发现,”Vorselman 说。“我们的客户相信我们的系统能够完美运行。这些部件非常重要,世伟洛克为此提供了大力支持。”
通过这次成功的合作,我们帮助 Bluefors 向全球的技术领先者提供了高度可靠的稀释制冷系统,从而帮助科学家们顺利开展重要工作以改善我们的世界。
是否想了解有关世伟洛克流体系统解决方案如何为您的应用提供帮助的更多信息?请立即联系。