alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

氢是否是安全的燃料来源?

在加氢站的氢燃料电池汽车

是的,氢是一种安全有效的燃料源

Chuck Hayes,世伟洛克全球首席技术工程师。

氢具有在运输/交通和一般工业应用中提供零排放动力的潜力,因此是一种很有前途的传统燃料替代品。随着世界各地的组织和个人都在寻求减少碳足迹,氢能正日益引起人们的兴趣。然而,人们对氢作为燃料源的可行性存在误解,导致人们对我们在多大程度上可以依赖氢气来实现世界脱碳感到困惑。

您是否曾听说氢能交通存在可能的不安全?不切实际?很昂贵?无法满足当今和未来的环保标准?如果答案是肯定的,也并非您一人听说过这些。

不幸的是,这些说法往好里说是误导,往坏了说就是完全错误。无论您是清洁能源专业人士,还是只是一位感兴趣的消费者,都值得深入了解氢能潜力的真相。

本文是系列文章的开篇,我们将在更高层次资源的基础上,重点介绍围绕氢燃料使用的常见误解。第一篇文章将讨论有关氢气储存和使用的常见安全问题。

氢气将泄漏风险降至最低

氧气浓度信息图由于氢具有无毒和低挥发性的特性,与其他常见燃料相比,氢对环境造成的风险相对较小。由于氢气可以安全地存在于自然环境中,因此泄漏不会像传统燃料泄漏那样带来污染和健康问题。

由于氢气具有可燃性,因此人们通常也会担忧爆炸风险。然而,与其他燃料源的爆炸相比,氢气爆炸的可能性更小。氢气爆炸所需的氧气浓度在 18% 到 59% 之间。而汽油在氧气浓度为 1% 到 3% 时就会爆炸。此外,汽油的点火温度远低于氢气,因此在运输和加注过程中风险更高。氢气火焰周围的空气温度不如汽油火焰高,因此氢气引发的火灾蔓延的可能性较小。因此,与传统化石燃料相比,氢气的火灾安全性要高得多。

叶子与火焰图标

 

与化石燃料相比,氢气的危害更小,而且还具有无毒、挥发性低的优点。

 

 

您知道吗?


您是否曾听说氢能交通存在可能的不安全?不切实际?很昂贵?无法满足当今和未来的环保标准?如果答案是肯定的,也并非您一人听说过这些。

氢燃料受到众多机构的监控,以确保其安全性能在国际范围内实现标准化。

CSA ISO EN 徽标

这些机构包括 CSA(加拿大标准)、ISO(国际标准化组织)和 EN(欧洲标准)。

氢气的储存是安全的

由于氢气是在压力下储存的,一些人对氢能交通的安全性表示担忧。但是,加压储气罐已经存在了几十年,是数十亿美元产业的基础。氢气罐较之传统的汽油罐安全得多,因为加氢机可以监控整个系统 — 加氢机中应用的软管和阀门以及存储系统的软管和阀门 — 检测加氢系统加氢开始、中间过程和结束时是否有泄漏。汽油泄漏通常只有在燃料积聚在地面上时才会被发现。

如果发生泄漏,氢气的优点是比空气轻 14 倍,会迅速逸散到大气中,从而限制了在地面意外点燃的可能。相比之下,汽油较重,汽油和蒸汽可能会聚集在地面上,一颗意外的火星就可能导致火灾或爆炸。

总而言之


氢气的安全性能明显优于大多数传统燃料。它不易点燃,在发生泄漏和逃逸时对环境造成负面影响的可能性也远低于传统化石燃料。采用防泄漏元件合理设计的储存和加注系统,优化氢气的存储和传输,使氢燃料电池汽车成为汽油等传统移动燃料的强有力替代品。

想要了解有关新兴氢能经济的更多信息?世伟洛克致力于推动氢能经济的发展,不断为处于清洁能源发展前沿的公司提供可靠的氢能解决方案。如要继续增长您的氢燃料系统知识,请使用下方链接探索世伟洛克博客上的相关主题。

深入了解氢气

相关文章

Everfuel 正在为绿色氢气生产铺平道路

支持绿色氢气的生产和储存

了解 Everfuel 是如何在世伟洛克产品和专业知识的帮助下实现氢气生产的。

为您的应用选择合适的氢气阀门

在氢气阀门方面要关注什么

阀门是氢流体系统的关键部分。了解在一个理想的氢气阀门中需要关注什么,以及它如何有助于更安全、更可靠的氢气运输。

氢燃料电池技术

氢气接头的剖面图

了解专为氢应用设计的接头为何能帮助燃料电池汽车制造商和基础设施开发商实现更安全、更可靠的燃料系统。