alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

如何安装卡套管接头

卡套管接头安装培训

卡套管接头安装:您需要了解的所有信息

可靠的工业流体系统对工厂的安全、效率和盈利能力至关重要—,其可靠运营的能力取决于许多因素。其中最重要的一些因素包括在系统最初组装时正确安装卡套管和卡套管接头,并在其整个使用寿命内进行维护。卡套管接头安装培训

何为利害攸关?根据我们的工程团队’帮助客户提供现场支持的经验,我们’发现,任何工业流体系统产生泄漏的两个主要原因是安装不当,以及卡套管选择和准备不当。损失盈利能力和降低运营效率是潜在的不良后果,但更重要的是,如果发生泄漏,工厂人员的安全工作条件就可能会受到影响。许多工业环境都存在具有固有危险的应用,在这些应用中,安装不当的风险可能导致严重的人身伤害。

由于这些原因,流体系统专业人员必须掌握正确安装卡套管接头所需的基本技能。在这篇文章中,您’将了解到如何为您的安装选择和准备合适的卡套管,如何安装卡套管接头,以及为什么正确安装是工业工作场所安全的关键。

了解关于卡套管接头培训机会的信息


 

跳转到章节:


了解卡套管特性了解卡套管特性

在进行卡套管接头连接之前,务必要了解卡套管本身存在的许多变量。卡套管有各种各样的内径、壁厚、表面光洁度、同心度和其他特性—,由于种类繁多,卡套管可以成为广泛的流体系统应用的一个多用途选择。

然而,由于种类繁多,在任何给定的安装中都必须认识到您所使用的卡套管类型。例如,卡套管接头泄漏的一个常见原因是在接头安装时没有拧紧。当技术员凭感觉安装卡套管接头时,就会发生这种情况。许多安装人员会说,他们安装过许多接头,他们的直觉可根据接头的手感来决定何时停止。但每个变量都会影响到安装卡套管所需的力度,只要改变其中一个变量,—尺寸、壁厚、硬度—,安装人员的手感就会非常不同。

 

为什么选择卡套管而非公称管?

为什么选择卡套管而非公称管?

与传统的公称管材料相比,卡套管具有一些明显的优势,包括:

  • 易于安装,只需使用标准扳手即可
  • 更好的强度-重量比,使卡套管更容易操作、组装和制造
  • 由于卡套管’的可弯曲性,需要的单个连接件更少,消除了潜在的泄漏点
  • 卡套管’平滑的内部弯曲使系统介质得以层流的形式流动,这有助于减少整个系统的压降

安装人员还应该确认卡套管的硬度低于卡套管接头,这样可以使卡套管接头有效地夹紧卡套管。卡套管的尺寸、形状和整体状况也应得到确认。过多的划痕、凹陷、凸起部分或其他缺陷会导致密封不完善,特别是在气体应用中。形状略呈椭圆形的卡套管也会造成麻烦,可能无法正常契合接头螺母、卡套和本体。

卡套管系统设计的优秀实践卡套管系统设计的优秀实践

在设计卡套管系统时,有一些优秀做法可以遵循。

✔  在开始安装流程之前,要确定系统设计中所需要的卡套管接头数量和卡套管长度。在做出这些决定时,重要的是要选择足够的卡套管,使每一段切管都能契合接头主体。

✔  在决定连接的位置时,要考虑到可接近性。卡套管接头在其工作寿命中可能需要维修—,使其易于被技术人员接触到,可以加快维护速度。

✔  要确保以适当的路线铺设卡套管,与设备中的其它关键系统连接。例如,切勿在关键的仪表面板前铺设卡套管。这可能导致无法接近和潜在的安全问题。也请避免在扶手或脚栏的高度上铺设卡套管。这可以帮助防止工厂人员无意中接触,这可能是一个安全风险。

✔  铺设较长的卡套管时适当利用卡套管支撑。优化的支撑系统将有助于减少系统振动,延长卡套管和接头的使用寿命,支持系统能够更安全可靠地长期运行。

卡套管准备卡套管准备

选择合适的卡套管后,在进行卡套管接头连接之前,可使用正确准备 卡套管的优秀做法。卡套管切割器

  1. 首先,使用卡套管切割器来切割所需的合适长度的卡套管:
  2. 将卡套管置于滚轮与切割轮之间。
  3. 转动手柄,直至切割轮接触卡套管,然后将手柄旋紧十六分之一圈。
  4. 围绕卡套管旋转切割器。在旋转两次之后,再次旋紧手柄十六分之一圈。

如果没有卡套管切割器,可使用钢锯作为备选工具。这可能会导致切割效果较为粗糙。

观看如何使用世伟洛克卡套管切割器和去毛刺工具来获得清洁的卡套管表面。

在任何一种情况下,切割工艺都会在卡套管末端产生一些毛刺。然后应使用去毛刺工具来去除这些毛刺。去毛刺对于正常发挥接头功能以及确保系统干净无泄漏很重要。毛刺还有可能会脱落,通过嵌入小孔、排放口或者刮伤阀座或软密封(例如 O 型圈)而导致系统其他部分中的组件损伤。由于这些原因,在进行卡套管接头安装之前,应先对卡套管进行去毛刺处理。

卡套管准备如何安装卡套管接头

虽然有许多不同的接头 可供选择,但供铰链-夹箍作用的双卡套、机械抓紧设计可以在各种流体系统应用中产生高度稳固的抓紧和密封。铰链和夹箍作用可使后卡套与卡套管紧密接触,抓得更紧。后卡套为卡套管的抓紧提供直接和轴向支撑。此外,这种设计减少了接头在振动应用中松脱的可能性,并允许接头小范围的移动,同时保持适当的抓紧和载荷。这种移动被称为“回弹”,可以产生强大的抗振性。此外,通过在卡套和卡套管之间形成长线的密封接触,这种机械设计产生了高度可靠的气体密封。

卡套管接头安装安全技巧

安装安全技巧

  • 切勿通过松开接头螺母来释放系统压力
  • 切勿在系统存在压力时安装和紧固接头
  • 在拧紧螺母之前务必确认卡套管紧紧顶在接头本体的肩部
  • 切勿在装配时旋转接头本体,—这可能会损坏密封表面

—世伟洛克®卡套管接头—等双卡套、机械抓紧卡套管接头的安装可以通过三个简单的步骤完成。

第 1 步:将卡套管插入卡套管接头内。确保卡套管稳固地顶在接头本体的肩部,用手拧紧螺母。

第 2 步:在 6 点’钟的位置给接头螺母作标记。

第 3 步:牢牢固定住接头本体,将螺母拧紧一又四分之一圈。

初步装配完成后,技术人员应使用间隙检测规确认接头已经充分紧固。将间隙检测规放入接头的螺母和本体六边形之间的间隙,然后尝试将其轻推到间隙中。如果检测规不能进入间隙内,则说明接头已经充分紧固。如果检测规能够进入间隙内,则说明需要进一步紧固。

避免互换和混用避免互换和混用

在安装卡套管接头时,重要的是要记住使用来自单一制造商的小孔径卡套管接头来构建您的流体系统。卡套管接头的互换和混用会导致潜在的泄漏和不良性能。

互换是指一家制造商生产的卡套管接头已安装在一根卡套管上,随后进行拆卸,卡套管、螺母以及卡套重新装配到另一家制造商生产的卡套管接头本体中。

混用是指来自两家或更多制造商的卡套管接头元件(包括螺母、卡套和本体)混在一起,随后装配以制造完整的接头。

避免互换和混用很重要,因为卡套管接头没有业内通用的商业设计标准。这意味着,每一个制造商都有自己的设计标准和工艺。因此,来自不同制造商的卡套管接头元件在设计上并不能一起使用。混用或互换的接头实际上属于全新的未经测试的设计。

一些制造商可能会声称他们的产品可以与其他品牌的产品互换。但没有任何制造商可以可靠且一致地复制来自竞争对手的设计。互换和混用卡套管接头元件可能导致性能不可预知、成本上升,以及潜在的安全隐患。这还可能使您的质保失效,如果出现问题,会导致成本上升。为了避免性能问题、泄漏、成本上升和安全性疑虑,合适的做法是切勿混用和互换卡套管接头。

卡套管接头安装优秀实践总结

世伟洛克卡套管接头遵循卡套管接头安装的优秀方法是工厂运营者减少泄漏的有效方法之一—,从而提高环境安全性、运营效率和整个关键流体系统的盈利能力—。

通过遵循本文所述的步骤,您’将在下一次安装中更好地实现可靠的连接。有兴趣了解更多关于安装过程和泄漏的性质、卡套管材料、为什么双卡套机械抓紧式接头比同类产品更出色等方面的信息?世伟洛克可为任何经验和技能水平的技术人员提供全面的卡套管接头培训 。学员将学习如何安装世伟洛克卡套管接头,使其具有可信赖的可靠性。正确安装卡套管接头可以帮助您的设施变得更安全、盈利能力更强。

了解更多关于卡套管接头培训的信息

相关文章

减少流体系统泄漏

减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。

泄漏可能会给任何工艺驱动的工业设施带来麻烦。了解如何通过合适的高品质产品和服务来减少代价高昂的常见流体泄漏,包括逸散性排放。

世伟洛克现场工程服务

解决流体和取样系统的实际性能问题

向世伟洛克学习如何提高流体和取样系统的性能和准确性的实用技巧。

世伟洛克培训咨询服务技能差距

四种方式的培训和咨询服务可以帮助您缩小技能差距

了解流体系统培训和咨询服务如何帮助操作员缩小日益拉大的跨多个行业的技能差距。