alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

哪些因素影响氢燃料成本?

男子为氢燃料电池汽车重卡加氢

理解氢燃料的成本

Chuck Hayes,世伟洛克全球技术负责人

成本是影响新技术(尤其是氢燃料)能否实现规模化应用的重要因素之一。在评估氢燃料成本时,决策者不仅要考虑单位价格,还要考虑长期生产、基础设施和系统可靠性。

很多人想知道“氢气价格昂贵吗?”对于潜在的日常驾驶员或工业用户来说,成本是否过高?”简短的回答是:“不,至少长期来讲不是的。”行业预测表明,随着生产规模和基础设施的扩大,氢燃料成本有望随着时间的推移而下降。在我们破除氢能误解系列的第三期中(该系列还探讨了氢的安全性、续航里程和可持续性标准),我们将探讨为何氢是终端用户可以依赖的高性价比替代能源。


世伟洛克利用可靠的流体系统组件,为氢能市场提供氢燃料成本解决方案。


哪些因素影响工业应用中氢燃料的总成本?

金钱和问号图标氢燃料的总成本主要受生产规模、可再生能源投入成本以及政府激励措施的影响。多个全球因素正在影响这一转变:

  • 生产规模化:随着主要石油生产商作出长期脱碳承诺,这将影响氢的生产规模和市场定价。
  • 可再生能源成本:用于绿氢生产的可再生能源-太阳能、风能和水能-成本持续下降,这直接影响氢燃料成本。
  • 政府激励措施:美国能源部(DOE)的Earthshots等项目旨在鼓励开发能够进一步降低氢气成本的技术。此外,随着更严格的排放标准出台,各国政府可能会提供补贴,进一步激励清洁能源 发展。

行业预测表明,未来十年氢燃料成本对比传统燃料有望形成成本竞争力。

基础设施与设备选择如何影响氢燃料成本?

氢燃料成本受到基础设施和设备选择的影响,因为它们直接影响资本投资、维护需求和长期可靠性。为了充分发挥氢的潜力,需要强大的加氢基础设施。相关投资正在推进 - 例如,美国近期宣布为区域清洁能源氢气枢纽提供 70 亿美元资金,以加速低成本清洁氢能的国内市场发展。

氢燃料电池重型卡车在加氢站加氢行业能否可靠搭建这类配套基础设施,将直接影响氢燃料终端客户应用的长期可持续发展。与其他清洁能源相比,加氢站的投资成本可能较低,因为现有的加油站或加气站很容易用加氢设备改造。通过从一开始就选择高质量的材料和部件,开发者还可以在氢气压缩机的使用寿命期间尽可能地降低维护成本。

系统设计如何影响氢能运营的长期成本?

“一个项目全生命周期内的氢燃料成本是多少?”这是运营商在试图证明开发初始成本合理性时需要解决的核心难题。要回答这个问题,运营商必须将目光从最初的购买价格转向总拥有成本。开发者可以通过指定专为长期氢气处理而设计的系统组件来为降低成本做贡献。高质量的材料可以尽可能地降低氢气压缩机整个使用寿命期间的维护成本。选择正确的阀门、卡套管接头和其他流体系统组件有助于尽可能地减少泄漏和维护需求,从而延长经营者的正常运行时间并降低总体拥有成本。

泄漏预防如何减少氢燃料损失和运营成本?

每一次泄漏都意味着产品和利润的直接损失。流体系统完整性至关重要,因为加氢站需要可靠的组件 来维持运行效率。

使用专为氢气设计的组件有助于防止燃料逐渐流失,这种损失会随着时间的推移而增加氢燃料的成本。可靠的系统设计可确保更长的正常运行时间,并为运营商带来更低的总拥有成本。

核心结论是什么?

随着生产规模化、基础设施扩展以及系统可靠性提升,氢燃料成本有望下降。对于关注长期性能和总拥有成本的运营商而言,氢能正日益被视为一种可行且具有成本竞争力的清洁能源选择。

想了解更多有关清洁能源经济的信息吗?世伟洛克致力于推动氢能经济的发展,不断为处于清洁能源发展前沿的公司提供可靠的氢能解决方案 。请告诉我们如何才能为您提供合适的支持。


与世伟洛克探讨如何设计能够降低总拥有成本的氢气系统。

氢气流体系统专业指导

氢气电解槽生产

通过流体系统支持优化您的电解槽

氢气电解工艺取决于可靠的输入和输出流体系统。了解如何通过正确的流体系统支持来控制成本,提高安全性,并尽可能地提高生产力。

为您的应用选择合适的氢气阀门

在氢气阀门方面要关注什么

阀门是氢流体系统的关键部分。了解在一个理想的氢气阀门中需要关注什么,以及它如何有助于更安全、更可靠的氢气运输。

Everfuel 正在为绿色氢气生产铺平道路

支持绿色氢气的生产和储存

了解 Everfuel 是如何在世伟洛克产品和专业知识的帮助下实现氢气生产的。