alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

为什么要避免混用“兼容”卡套管接头

为什么不能混用或互换不同制造商的卡套管接头

世伟洛克卡套管接头剖面图流体和分析仪器系统依赖于几十个优质元件协同工作,以保持高效运行。任何性能缺陷都可能导致泄漏、潜在的安全问题和系统停机。

防止这些问题的一个方法是使用来自单一制造商的卡套管接头来构建您的流体系统。声称卡套管接头元件可与不同制造商的元件混用和互换的说法应该受到质疑。目前尚无其他制造商的产品被证明能与世伟洛克兼容。混用或互换不同品牌的接头不仅成本高,而且存在风险,因为这可能会给系统运行带来不必要的风险,从而影响工人安全。

您或您的安装人员是否经常因为其他制造商声称其接头、螺母或卡套与世伟洛克兼容而混用或互换卡套管接头?如果是这样,请继续阅读,了解为什么卡套管接头混用和卡套管接头互换可能会导致流体系统性能变差。

什么是卡套管接头混用和卡套管接头互换?

混用与互换卡套管接头首先,理解混用和互换之间的区别是很重要的:

混用是指来自两家或更多制造商的卡套管接头元件(包括螺母、卡套和本体)混合在一起,随后装配以制造成完整的接头。例如,如果将世伟洛克卡套管本体与其他标有“与世伟洛克兼容”制造商的内部元件组合使用,这就属于混用的情况。 

互换是指一家制造商(如世伟洛克)生产的卡套管接头已安装在一段卡套管上,随后进行拆卸,卡套管、螺母以及卡套重新被装配到另一家制造商生产的卡套管接头本体上(如世伟洛克替代品)。

为什么混用和互换会成为问题

避免品牌混用和互换的一个重要的原因是,对于卡套管接头,没有全行业内统一的商业设计标准。这意味着每个制造商都遵循自己的设计标准和工艺流程,这可能会导致从微小到显著的差异。

没有制造商能够可靠且一致地复制来自竞争对手的设计,任何由此产生的故障肯定会使任何短期的节省失效。来自不同制造商的卡套管接头组件很明显不是被设计用来在一起工作的。因此,混用或互换的卡套接头本质上是一种全新的、未经测试的设计。即使元件看起来相似,也可能因材料成分、电镀工艺或表面硬化处理的不同而存在难以察觉的细微差异。

混用或互换的卡套接头本质上是一种全新的、未经测试的设计。

 

混用或互换的卡套接头本质上是一种全新的、未经测试的设计。

 

 

混用或互换的接头可能会导致:

  • 由于设计、几何形状、公差和材料特性的差异,导致密封表面的不一致或不兼容
  • 由于不匹配的预装机制和扭矩要求降低了密封效果
  • 性能受损,疲劳失效风险增加

出于这些原因,互换和混用卡套管接头元件可能导致不可预知的性能、成本上升,以及潜在的安全隐患。混用和互换也可能使您的质保失效。例如,无论替代元件是否标有“与世伟洛克兼容”,接头混用和互换都将使世伟洛克有限终身质保失效,一旦出现问题,将导致更高的成本。

哪些品牌与世伟洛克兼容?

没有“与世伟洛克兼容”的替代品

没有“与世伟洛克兼容”的替代品。一些制造商可能会声称他们的产品可与其他品牌的产品互换(如与世伟洛克兼容)。提出这些主张的制造商通常表示,这样做可以帮助操作员节省成本,但没有“世伟洛克等效品”或“世伟洛克替代品”可以提供与实际世伟洛克®卡套管接头相同的性能。

了解世伟洛克卡套管接头的不同之处

始终避免卡套管接头混用和互换

避免混用和互换是许多流体系统标准机构所提倡的理想实践。例如 IOGP JIP-33,一个旨在大幅改善石油和天然气设备的规范、采购和交付的倡议,特别将卡套管接头的混合和互换称为“不良工程实践”。

从一个可靠的供应商处单一来源的采购卡套接头是避免可能发生互换和混用(即使是意外情况)的一个好方法。 当只有一个品牌可用时,技术人员就不可能会错误地将两个不同制造商的元件组合使用。

为什么不应混用卡套管接头

您可以在这篇文章中,了解更多有关接头之间主要区别的信息。是否有兴趣了解更多关于您的重要流体系统的重要设计和建造的优秀实践?我们的工程专家提供各种各样的服务来优化运营,无论您是需要帮助诊断问题、设计新组件还是培训员工队伍。

受益于工程服务

相关文章

减少流体系统泄漏

减少代价高昂的流体系统泄漏和排放。

泄漏可能会给任何工艺驱动的工业设施带来麻烦。了解如何通过合适的高品质产品和服务来减少代价高昂的常见流体泄漏,包括逸散性排放。

世伟洛克工厂改造

提高工厂改造有效性和效率的七点建议

工厂改造是全球化工厂和精炼厂的重大事件。学习七点建议,以改善改造管理并让您的下一次改造取得成功。

世伟洛克取样系统评估和咨询服务

提高取样系统准确性的注意事项

请遵循上述注意事项,以便从您的工业取样系统中获取更准确、更具代表性的样品。