分析您的取样需求
离线取样和在线分析:哪种方法更适合您?
取样在所有化工生产中都是不可或缺的。通常情况下,有两种主要的方法可以有效地取样。
传统的离线取样方法,也被称为取样点取样、现场取样或者就叫取样,其在大量应用中一直都有用武之地。离线取样需要在监控的工艺过程附近,安装一个或多个离线取样器。根据工艺的不同,样品通常收集在塑料瓶或钢瓶中,然后再将其送至中心实验室进行分析。
近几十年来,在线分析仪已成为一种更具吸引力的选择,在新建设施中更是如此。在这些应用中,工艺样品被运送到附近的分析小屋内进行自动分析,然后再将其送回主工艺。该应用允许在无人工干预的情况下,连续监测流体特性。
哪种方法比较合适?决定选用离线取样,还是建造一个可用于实时监测的分析小屋,并非是一件易事。每家工厂的情况都不尽相同,需要考虑多种因素。
我们在以下清单中收集了一些需要优先注意的事项,帮助您分析取样需求:
| 条件: | 离线取样 | 在线分析仪 | 分析: |
| 厂房占地面积有限 | 在线分析仪对环境敏感,因此分析小屋内需要安装环境控制系统,对小屋内温度等进行控制。分析小屋需要较大的占地面积,如果没有安装空间,可以选择离线取样器,只需要较小的空间进行安装。 | ||
| 预算有限 | 在线分析仪的投资可能要比离线取样器大得多。除了建造分析小屋本身,在线分析仪还需要配置样品预处理模块。考虑到一些附加条件,这项投资可能是值得的。 | ||
| 工艺包含有害物质,因此应避免人体接触 | 从面板收集样品,会涉及到操作员手动收集塑料瓶或钢瓶中的介质。尽管优秀的离线取样系统设计,有助于降低安全风险,但在线分析也可减少与化学物料的接触。请谨记,需定期进行离线取样,验证在线分析仪的结果。 | ||
| 流体系统很庞大,需要从多个点取样 | 由于离线取样面板体积较小,因此可以将其安装在取样口附近。在线分析需要将工艺物料从工艺管线通过管路传输到分析仪所在的位置。如果您的应用需要从相距较远的点取样,请尝试在每个点安装取样面板,而非将物料进行长距离传输至分析仪。 | ||
| 样品纯度是要首先考虑的 | 每种方法都有污染风险,只是形式各不相同。如果对几种不同的工艺进行取样,就必须彻底清洁取样钢瓶,防止交叉污染。同时,如果在线分析仪正在分析两种不同的工艺介质,则必须采用合适的切换装置以避免出现同样的问题。选择合适的系统设计并遵循优秀的实践,有助于减少在两种应用中的潜在污染。 | ||
| 必须尽可能地减少时延 | 在线分析仪的优势之一是能够实时分析样品条件—通常在从主工艺中抽取后不到一分钟。这对于从工艺中抽取后可能会快速相变或其他破坏的敏感系统介质大有益处。 | ||
| 工艺变化速率非常慢 | 在离线取样应用中,从面板中抽取的样品,至多可能需要 24 小时才能在实验室中进行分析。如果工艺流体变化较快,分析仪可能更具优势。然而,如果工艺流体的变化速率非常慢,则离线取样亦能胜任。 | ||
| 保持样品温度需要优先考虑 | 如果样品需要尽可能接近工艺温度,则在线分析仪具有显著优势。可以通过对样品输送到分析仪的管路进行伴热,有效地保持样品的温度。对于离线取样操作来说,将样品保持在工艺温度更为困难。目前,暂时没有可靠的方案来维持钢瓶内样品的温度。 | ||
| 现场大气条件变化多端 | 如果流体系统在大气条件剧烈且频繁变化的环境中运行,则应考虑若干事项。 在这种情况下,离线取样是一种方便之选,可将样品带入实验室环境中分析。相比之下,虽然小屋需配备 HVAC 系统,但可以为技术人员省去在雨、雪、酷热或其他不利条件下获取样品的麻烦。 | ||
| 被取样工艺含有较重的颗粒负载 | 在线分析仪需配备作为其条件控制系统一部分的过滤器,避免堵塞并确保结果精度。如果工艺中含有大量固体颗粒,则保持适当的过滤水平可能会变得具有挑战性。如果是这种情况,离线取样可能是一种更好的选择。 |
是离线取样,还是在线分析适合您的设施?以上例举了一些示例情况。没有任何一种技术,可在所有情况下均具有普遍性优势,因此请您从自身具体情况考虑,确定哪种投资可为您带来收益。
为进一步了解可能影响您下决定的因素,请保持与可帮助您评估运行条件和系统设计的取样系统专家密切合作,我们将帮助您找到合适的运营方案。我们的团队很乐意为您提供帮助。是否有兴趣了解更多内容?立即与我们联系。