alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

新一代半导体前驱体及其面临的挑战

半导体制造中的前驱体气体

破解半导体制造中新一代前驱体气体的复杂难题

作者:Frank Horvat 博士,世伟洛克公司高级科学家

人工智能 (AI) 技术日趋先进,全新需求正推动半导体行业发生重大变革。

先进 AI技术对计算密度、数据处理效率、热管理能力及功耗控制提出了更高要求。这些趋势正推动三星、美光、台积电等全球半导体制造龙头企业加速变革,新一代器件现需搭载先进逻辑芯片和高度集成存储芯片,才能支撑现代 AI 超级计算机所需的指数级算力增长。

半导体原始设备制造商 (OEM) 纷纷推出适配最新器件规格的新一代设备;与此同时,化学材料供应商也在持续升级前驱体化学配方与输送技术。具体而言,目前需在复杂的三维晶体管结构和高深宽比几何形状上,沉积原子级薄膜、介电质薄膜、导电薄膜及阻隔膜。

在这些复杂形状上实现均匀的薄膜覆盖,给原子层沉积 (ALD) 工艺带来了全新挑战,这要求半导体制造人员持续采用新型前驱体配方,以跟上不断发展的工艺要求与化学配方。在这篇博客文章中,我们将探讨高、低蒸气压前驱体、相关系统设计挑战、污染及良率问题,以及各相关方紧密协作对于成功落地的关键意义。

优化 ALD 工艺

高蒸气压与低蒸气压前驱体解读

在 ALD 工艺中,时序精准的 ALD 阀门会将每一次脉冲计量后送入反应腔,输送工艺所需的化学前驱体。前驱体与晶圆基底发生反应,每个循环仅形成一个原子层的材料。每道沉积工序通常包含两个前驱体步骤:源前驱体(前驱体 A)和反应前驱体(前驱体 B)。在每一组源前驱体/反应前驱体脉冲之间,会通过高真空吹扫或抽真空步骤,清除残余气体与反应副产物。

随着芯片生产需求的不断升级,市场上涌现出各类新型前驱体,以实现更高的性能指标。根据其行为特性,这类前驱体通常分为高蒸气压或低蒸气压前驱体。

半导体 ALD 阀门流量系数示意图
流量系数 (Cv) 代表阀门的流通能力,可帮助 ALD 操作人员评估阀门在不同蒸气压下的工作性能,并估算由此产生的压降 - 该压降会直接影响反应器内可获得的前驱体压力。低蒸气压前驱体通常需要更高的流导 Cv。
  • 高蒸气压前驱体,如三甲基铝 (TMA) 和二乙基锌 (DEZ),在室温或接近室温下汽化,可轻松通过气体输送管路输送至反应腔。
  • 与之相反,低蒸气压前驱体,如四氯化铪 (HfCl₄)、五氯化钽 (TaCl₅) 和五氯化钼 (MoCl₅),则需要高温(> 150° C)条件才能实现升华。由于蒸气压通常很低,这类前驱体在每个沉积循环中,都需要借助载气或推送气将其输送至反应腔。低蒸气压前驱体往往需要更长的脉冲时长或更高的载气流量,才能实现良好的表面覆盖。随着晶体管尺寸进一步缩小,由于铜、钨在纳米尺度下的物理尺寸限制,钼正被引入应用于半导体结构中的互连、接触孔及高深宽比结构。在纳米尺度下,钼的电阻率更低,可靠性也更优。

这些特性差异会影响阀门的脉冲控制,尤其在大批量生产场景中。例如,在正常运行过程中,前驱体流量对气动阀门的开启与关闭十分敏感。对于高蒸气压前驱体,较短的阀门开启时长(< 100 毫秒)通常足够满足要求,有助于缩短循环周期、提升产量。但这类前驱体易引发流量超调与压力峰值,因此需要精准的时序同步,以及阀门间流量系数(Cv) 的匹配。

要实现高通量生产,需在前驱体挥发性、脉冲时长与阀门导流能力之间做好精细平衡。

反之,低蒸气压前驱体通常需要更长的阀门动作时间,以及精准的热管理以维持蒸气稳定性。因此,要实现高通量生产,同样需在前驱体挥发性、脉冲时长与阀门导流能力之间做好精细平衡。

攻克系统设计中的难题

考虑到工艺窗口非常狭窄,半导体工程师必须精细管控影响 ALD 阀门性能的多项系统参数,以保障工艺稳定性、重复性与薄膜均匀性。其中包括:

阀门流量与驱动时序:

ALD 工艺通常在高真空环境下进行,低压前驱体在真空作用下被吸入反应腔。OEM 在输送前驱体时,需把控两个关键变量:阀门流量系数 (Cv) 与系统流导 (C)。

Cv (流量系数)是一项流体参数,用于表征在给定压降 (dP) 下,可通过阀门的流体流量。借助该参数,生产厂商可确定通过阀门的气体流量;若配合精准的阀门时序控制,即可实现前驱体的高精度定量输送。

半导体 ALD 设备用流导变化曲线图
在 ALD 工艺中,流导 (C) 用于量化前驱体分子流经系统并抵达反应腔的难易程度。该物理参数的定义为:气体流量除以管路两端的压差。对于分子流而言,流导与压力无关,仅受管路几何结构(管径、管长、形状、表面)影响。例如,如下表所示,为了提升流量必须增大流导(通过增大管径)。
C (系统流导)用于真空系统中,表征流体分子流经系统的难易程度。该参数对于计算前驱体从阀门输送至反应腔的耗时至关重要,这一点在大批量生产 (HVM) 中尤为关键。

 

在此场景下,阀门驱动时序的性能表现至关重要。即使仅数毫秒的偏差,也会显著改变注入反应腔的前驱体质量,以及每个循环的前驱体总注入量。此外,阀门开关延时、响应速度及同步性的波动,会导致薄膜均匀性不佳、表面饱和不充分等问题。因此,实现多条前驱体管路的 Cv 匹配与亚毫秒级阀门同步控制,对于保障工艺重复性、维持原子级定量输送精度(即剂量控制)至关重要。在此类应用中,世伟洛克 Cv 计算器 等工具可发挥重要作用。


剂量控制:

剂量控制对于同时实现薄膜生长性能与晶圆良率的稳定可靠ALD工艺至关重要。ALD 工艺依赖于精准且可重复地输送前驱体,以驱动自限性表面反应。若气体剂量控制得当,每个循环的薄膜生长量将保持稳定、可控,且不受特征几何形状的影响。这实现了包含巨大深宽比的新型先进器件结构所需的厚度控制、保形性和均匀性。反之,剂量不足会导致表面饱和不充分、薄膜生长不均;而剂量过量则会引发气相反应、产生非预期的 CVD 型行为、增加颗粒生成量,并降低前驱体利用效率。

随着器件尺寸持续缩小、晶体管结构日趋复杂,剂量波动的允许偏差大幅收窄。由阀门流量 (Cv)、蒸气压漂移、温度不稳定、管路流导 (C) 效应或时序偏差引发的前驱体输送质量微小波动,都会直接导致晶圆间、设备间的薄膜厚度、成分及电学性能出现可检测的变化。在大批量生产环境中,此类波动会不断累积,进而影响设备匹配性、工艺转移效果与长期稳定性。因此,可靠的剂量控制能够降低晶圆间差异性,并实现反应腔间的精准匹配。

温度均匀性:

前驱体容器、输送管路及阀门的温度均匀分布,对于防止前驱体冷凝与化学物质提前分解至关重要。加热不均会引发局部沉积,导致阀门性能下降,并污染后续剂量的前驱体。

耐腐蚀性与良率问题:

半导体 ALD 系统设计中必须考虑的另一项因素是材料选型。新一代前驱体可能对非适配材料具有强腐蚀性,这要求系统设计人员在采购阀门等关键组件时必须格外谨慎。即便非常微小的颗粒,也可能对半导体制造工艺造成灾难性影响。

即便非常微小的颗粒,也可能对半导体制造工艺造成灾难性影响。

在当下特征尺寸非常小的先进制程节点中,这一问题尤为突出。因此,采用不易过早劣化的替代材料(例如哈氏合金)制造阀门及组件,对于延长阀门使用寿命、提升系统正常运行时间而言愈发重要。

***

在当下的行业环境中,半导体领域专业人士面临着多方面的挑战,而持续取得成功,仍将依赖于协作、创新与持续学习 - 世伟洛克已做好准备,为您提供助力。我们拥有半导体行业专业人士所需的经验与专业技术,致力于向全球业内人士分享我们的行业见解,以及适用于严苛半导体应用场景的全套高性能组件。

推动半导体工艺再进一步。咨询世伟洛克。

联系我们

阅读更多半导体相关文章

世伟洛克原子层沉积 (ALD) 阀

ALD 阀门

适用于 ALD 工艺的超高纯度阀门

半导体制造中的原子层沉积

提升 ALD 精度

优化的阀门控制,助力提升 ALD 性能

ALD半导体工艺

攻克 ALD 工艺难题

应对先进半导体制造中的核心挑战