alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

工业阀门维修与维护指南

在应用中安装的世伟洛克阀门

阀门是工业流体系统中非常重要的一部分元件,负责控制和维持合适的流量水平。阀门的可靠运行对运营效率、盈利能力及生产安全至关重要,这就要求流体系统操作人员制定完善的阀门维修与养护方案。

学习阀门基础知识

那么,关于阀门维护与维修,您需要掌握哪些内容?下面我们来了解工业阀门维护的核心要点。

完善的阀门维护工作从何起步?

阀门维修与维护图标规范安装是完善阀门维护工作的基础。阀门或任何流体系统组件在投入使用后可能表现不佳的一个常见原因是安装不当。规范安装的阀门应有助于降低其全生命周期内的持续维护需求。

遵循这些优秀做法,让您对阀门安装充满信心:

规范安装的工业球阀
该阀已经正确安装。

✔ 务必遵循制造商的安装说明。阅读说明手册,参加培训课程,或观看视频,以便了解正确的组装和拆卸步骤。

✔ 熟知系统性能及运行参数例如,当系统内的温度或压力超过阀门的额定值时,决不能将阀门投入使用。

✔ 预留充足的检视和后续维护空间。维护阀门通常是一项动手操作的活动。在可能的情况下,请确保将阀门放置在易于检视的位置。

✔ 尽可能将阀门牢固安装在固定位置。尽可能在阀门的两侧使用足够的卡套管或公称管支撑,以减少振动。

✔ 确保阀门安装方向正确,保证介质按指定流向流通。

✔ 安装后检查是否存在泄漏

✔ 避免有污染物。您可以通过在流体系统中添加过滤器来帮助清除可能影响阀门正常运行的微粒,从而做到这一点。这些颗粒会对阀座造成损害,污染工艺流体,并降低整个系统的整体流量。

在安装过程中考虑到这些因素,可有助于对您的阀门进行合适设置,以便长期可靠运行。

如何开展阀门预防性维护?

阀门安装完成后制定预防性维护 (PM) 计划,有助于保障其可靠运行。结合压力、温度、工艺流体、阀门使用频率等因素,根据系统实际需求定制维护计划。咨询阀门供应商,获取针对性维护建议。

无论系统参数如何,所有阀门维护方案的目标均为定期核验阀门的运行状态。操作不当的常见迹象是泄漏,无论是轻微泄漏还是重大泄漏。泄漏可以用自己的感官来检测 — 例如,您可能会在目视发现化学品泄漏之前就闻到气味 — 或可用超声波设备和检漏液来检测。及时发现阀门泄漏有助于防止因泄漏持续未被察觉而引发的更严重问题。 

阀门维护的首要步骤是什么?安全。

在对单个阀门开展任何维修或养护操作前,务必遵守公司安全规程。阀门上的某些磨损或损坏的元件可以维修或更换;如需确定是哪些元件,请务必要咨询制造商。无法确定时,请更换整个阀门以确保安全。

一些常见的泄漏原因是金属对金属的密封不可靠,系统中有污染物,端接安装不当,以及卡套管选择和准备不佳。

阀门维修与故障排除技巧

测试 -  检查阀门运行状态并判断泄漏性质。有两种主要的阀门泄漏形式:维修工业阀门时检查内部组件

  1. 阀座泄漏,泄漏被控制在阀门内部,但流体通过密封圈,阀门无法停止流动
  2. 壳体泄漏,即流体泄漏到阀门外部的大气中,通常通过阀杆或阀体泄漏。

检查 - 仔细检查所有内部组件,包括阀座(球阀维护的核心部件)、O 型圈、阀杆端部,查看是否存在磨损或损坏。

如何尽可能地降低阀门泄漏带来的损失?

完善的阀门维护和服务计划有助于尽可能降低泄漏在成本、安全、生产力和环境方面的潜在影响。假设一个液压接头每分钟泄漏 6 滴流体,每滴是 0.05 毫升。这相当于每天半升,或每月约 15 升,或每年约 180 升。假设液压流体的成本是每加仑 15 美元(或大约 4 美元/升),这样的泄漏每年会使您损失超过 700 美元的流体。

维修 - 根据检查结果,阀座、填料件和阀杆等磨损组件通常可单独更换,无需整体更换阀门。在某些情况下,您可能需要对阀门进行大修,这包括更换所有的内部磨损元件。请向您的阀门供应商查询可用的密封成套件,您可以用它来进行维修。

维护 - 明确特定应用场景下阀门的磨损规律后,及时调整预防性维护计划或流程。您可以使用标签为技术人员提供快速、简单的视觉指示,说明各个阀门的作用以及它们可能需要的检查频率。

何时建议更换阀门?

关键组件出现严重损坏或其他问题时,应更换阀门而非仅进行维修。一些示例包括:

  • 严重腐蚀会导致阀体劣化,削弱承压能力,引发安全隐患
  • 无法清洗的重大污染
  • 过度拧紧阀门端接,可能造成损坏,使其无法重新安装使用
图表:阀门可能需要更换的原因
阀门需要更换的原因有很多,但如图所示,泄漏是很常见的。 来源: 健康与安全执行局

还有其他与损坏无关的因素也可能导致需要更换。有时,综合考虑新阀门的成本与维修旧阀所需的人工和测试费用,更换新阀可能更划算。进行任何工业阀门维护活动时,均需考虑潜在的生产停机时间。

***

可靠的阀门运行对于流体系统的整体健康和安全至关重要。熟悉阀门的正确安装方法、掌握阀门维修基础知识,并能针对所用阀门妥善实施完善的维护方案,均有助于实现更安全、高效、盈利的生产运营。

是否有兴趣了解更多阀门维护相关的信息?世伟洛克提供阀门培训课程,以帮助您加深对阀门、阀门运行以及如何识别和解决常见问题的了解。了解这些课程如何能使您的运营受益。

请联系当地专家

阀门维修相关文章

优化系统设计以实现化工厂的安全

为什么卸荷阀对化工厂安全至关重要

阅读来自化工厂安全专家的提示,了解为什么卸荷阀是流体系统和分析仪器安全的关键元素。

工业阀门选择

如何为工业流体系统选择阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或采样系统设计应用的阀门。

世伟洛克阀门和软管标签简化了维护工作,大大减少了停机时间

如何利用阀门和软管标签改善您的维护计划

听听两位世伟洛克专家的见解,了解在整个工业流体系统中,可靠的软管和阀门标签系统如何帮助您简化维护工作,大大减少系统停机时间。