如何为工业流体系统选择阀门
阀门选型考量因素:工业阀门选型指南
阀门的选择是工业、管道和仪表系统正确设计和维护实践的重要组成部分。若针对特定应用场景选用了不合适的阀门设计,经营者可能会面临流体系统运行异常或低效、停机时长增加,以及潜在的安全隐患等问题。
阀门通常在流体系统初步设计阶段完成选型。在系统的整个生命周期中,维护技术人员通常会依照技术规格要求,采用与系统中原型号一致的阀门及多数其他组件进行更换。这就意味着,从项目初期选择合适的阀门尤为重要,有助于经营者避免后续阀门过早更换的问题。
您如何做出正确的选择?
阀门选型流程的考量因素
一套规范的阀门选型流程需遵循 STAMPED 方法,该方法涵盖以下七大核心维度:尺寸、温度、应用场景、介质、压力、端接或接头、交付要求。充分考量上述各项运行相关的选型标准,能够为工业流体系统及分析取样系统专业人员指明合适的阀门设计方向。
如何运用 STAMPED 方法开展阀门选型工作
S:阀门尺寸选型需考量哪些因素?
阀门尺寸决定其流通能力,因此需与系统预期(或规定)的流量相匹配。制造商将提供流量系数 (Cv),该流量系数表示阀门两端的压降与相应流量之间的关系。
流量系数或 Cv 的定义为:在阀门两端压差为 1 psi、温度为 60°F 的条件下,每分钟流经阀门的水量(单位为美制加仑)。对于可压缩流体(如气体),计算和使用 Cv 参数来预测流量更加复杂,但是对于给定的应用,仍然提供了一种有效的阀门尺寸选择方法。
影响 Cv 的阀门设计因素包括流路的大小和几何形状;阀门的孔口尺寸会影响通过它的流体流量。孔口越大,潜在的流量越大。不同类型阀门的孔口差异显著,例如球阀的流阻很小,而针阀 则可限制或减缓流速。这些应该是您选择过程中的考虑因素。
如有疑问,请咨询您的制造商,好的制造商将帮助您确定所需的阀门尺寸。除提供阀门尺寸选型指导外,世伟洛克还配备便捷的 Cv 计算器 ,可作为您针对具体应用场景选配合适阀门的初步参考工具。
T:温度如何影响阀门选型?
需充分考量阀门的实际工作温度。这既包括阀门所控系统介质的温度,也涵盖阀门所处的环境工作温度。问自己:“这些温度会保持恒定,还是会经常变化?”这些情况可能会影响您的阀门选择或需要执行预防性维护的频率。
考虑可能导致密封材料膨胀和收缩的温度波动。此外,金属部件可能会在高温下失去强度,从而降低压力额定值。请务必与您的制造商联系,以确保阀门已通过极端条件下的全面测试。
答:针对具体应用场景,需考量哪些阀门设计因素?
明确阀门在系统中需实现的功能至关重要。您需要启动或停止介质的流动?调节流量大小?控制流向?保护系统避免超压?世伟洛克可提供哪些类型的阀门?
您针对上述问题给出的答案,将决定系统设计中应选用的阀门类型。我们不妨再以结构简单的二通球阀为例。尽管其他制造商的某些球阀可提供节流功能,但大多数球阀都不应该用于节流或调节流量,而应在全开或全关状态下使用。如果您的目标是对流体进行节流或流量调节,那么针阀或计量阀会是更优选择。
M:阀门材料选择为何至关重要?
合理的阀门材料选择可确保系统内部的工艺流体与阀门的材料 成分相容。确保阀门的阀体、阀座、阀杆尖端以及其他较软材料均与系统介质具备良好的相容性。不兼容可能会导致腐蚀问题、脆化或应力腐蚀开裂 — 所有这些都会带来安全风险以及代价高昂的生产问题。
与温度一样,您还应考虑阀门使用的位置。它是在气候受控的环境中运行,例如工厂内部或加热的仪器外壳中?会是在户外使用,暴露于直射阳光、雨、雪、霜、冰和温度波动等气候因素下吗?大量接触氯化物的海洋环境?阀门及其组件有多种材料。选择适合这些因素的阀门,以尽可能地延长阀门的使用寿命和增强阀门的功能性。
P:压力如何影响阀门选型标准?
压力是阀门选型标准中的另一重要考量因素。请注意使用该术语的两种情境:
- 工作压力:您的系统中的正常工作压力。
- 设计压力:阀门制造商规定的最大允许压力;除受控测试外,严禁超过此限值。
流体系统的压力限值取决于系统中额定压力最低的组件 - 在进行阀门选型时,务必牢记这一点。过程流体的压力和温度对组件性能有很大影响。您选择的阀门需要承受压力并在需要时正常运行,并且还要能在各种温度和压力条件下正常运行。
阀门设计、材料选择及性能验证均是影响阀门性能的关键因素。还要记住的是,压力和温度的相互影响很大。通常,随着过程流体温度的升高,额定工作压力将降低。
E:如何选择合适的端部连接方式?
阀门可配备多种不同的端部连接结构,例如一体式卡套管接头、公称管螺纹、公称管法兰、焊接端等。尽管端部连接方式传统上不被归入阀门设计范畴,但其选型对阀门的整体适配性,以及系统能否实现无泄漏运行起着至关重要的作用。确保您的端接适合您的系统压力和温度,并且尺寸合适 - 正确的端接可以简化安装并避免额外泄漏点。
D: 交付
在考虑了所有这些因素并选择了适合您的应用的阀门之后,请问自己:“我什么时候需要阀门?我需要多少?”
阀门的选择对于设计安全、高效的流体系统必不可少。与任何其他因素一样,按时交付和可靠的供应对于保持流体系统的运行和效率十分重要。作为 STAMPED 方法的最后一步,请审查您的供应商。当您需要零件时,他们能够满足您的需求吗?他们是否容易联系到?他们会和您一起了解您的系统需求吗?
相关文章
世伟洛克差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。