alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

提高液体密闭取样的安全性和效率

液体取样面板

 

通过正确的系统设计实现安全、高效的液体密闭取样

Matt Dixon,世伟洛克应用商业化经理

在化工厂、炼油厂以及石油和天然气设施中,密闭取样在工业流体取样操作中发挥着至关重要的作用。密闭取样也称为现场取样、点取样或简称为取样,可帮助操作员验证工艺条件,确保最终产品具有所需的特性。

进行密闭取样的方法因过程流体而异。例如,在对气体和挥发性液体进行取样时,必须将样品收集在样品钢瓶中,以防止气体或液体逸出并保护操作人员免受潜在危险。

了解安全气体取样

取样瓶示意图在对非挥发性液体进行取样时,瓶子取样为操作员提供了一种更简单、经济的解决方案。在本博客中,我们将探讨抓瓶取样的正确技术、过程中可能出现的挑战,以及正确的取样系统设计如何为您的运营带来显著效益。

什么是瓶子取样?

在取样过程中,直接从管道、储罐或系统中取代表性流体样品。然后,将其运送到远程实验室进行分析。为了获取样品,取样面板会安装一个取样阀。这是保证操作员安全、方便取样、始终如一地控制样本量和提高效率所必需的关键部件。

密闭取样过程遵循以下步骤:

  • 将瓶子插入取样阀的护罩中
  • 插入瓶子时,橡胶隔膜会被两根针刺穿——一根针填充液体,一根针让空气逸出
  • 操作员打开取样阀,让液体填充瓶子
  • 当瓶子填充到合适的液位时,阀门关闭,取出样品瓶

瓶子取样过程中的挑战

使用取样系统的现场工程师当使用瓶子取样面板进行密闭取样时,由于针头堵塞、弯曲或折断导致密闭取样阀需要维护的情况并不罕见。因此,设施可能倾向于使用包括可更换针头组件的取样阀。这种设计使操作员能够从阀体上取下针头,从而无需更换取样阀本体即可清洁或更换组件。

但是,虽然使用可更换的针头组件可以更轻松地进行维护,但它也会带来一系列新的挑战。这是因为大多数可更换针头组件中使用的橡胶 O 形圈会随着时间的推移硬化或降解,从而导致流体系统泄漏。这个问题不仅需要进一步的系统维护,而且还会使操作员和环境暴露在过程流体中。

取样阀设计如何提高性能

为了克服标准瓶子取样面板所涉及的相关挑战,一些供应商开发了用于液体密闭取样的新产品。这些选项包括取样阀,旨在在设施中提高操作员的安全性并减少流体系统的维护,同时提高取样精度。

 防漏图标

通过卡套管接头连接,针组件连接到阀体上,形成一种防漏的、金属对金属的密封。

 

选择和指定您的密闭取样系统时,请明确您正在寻求的功能。例如,使用卡套管接头连接到阀体的可更换针组件比使用橡胶 O 形圈的取样阀具有多种优势。通过卡套管接头连接,针组件被卡紧到阀体上,在两处位置形成防漏的、金属对金属密封。此外,与橡胶 O 形圈不同,卡套管接头可耐受多种化学品和各种温度条件。这种密封设计可以减少与过程流体的接触,从而保护操作员和环境。

其他需要寻找的功能可能包括:

  • 世伟洛克样品阀特意设计的针头。大多数取样阀使用斜切针头。这种设计可能会损坏瓶隔片,导致针头堵塞或样品瓶泄漏。相比之下,铅笔尖针设计可以刺穿隔膜而不将其取芯,从而减少堵塞或泄漏。
  • 可定制的护罩。有多种护罩可供选择,以匹配设施现有的样品瓶。对于非标准样品瓶,请从制造商处寻找定制护罩以满足您的需求。
  • 弹簧回位手柄。当密闭取样阀配备弹簧回位手柄时,松开手柄时阀门会自动移至关闭位置。
  • 无弹性体设计。消除橡胶 O 形圈除了尽可能地减少系统泄漏的可能性之外,还有助于减少设施的维护零件库存。

如果您希望增强密闭取样流程,那么寻找此类功能可能是一个很好的开端。精心设计的系统可以减少操作员接触过程流体的可能性,同时减少流体系统维护所花费的时间,从而有助于提高工厂安全性。

有兴趣了解有关优化取样流程的更多信息吗?世伟洛克的流体系统工程师团队总是乐意与像您这样的专业人士分享我们的知识。探索世伟洛克参考点,了解有关如何改进运营的更多见解,或与我们的团队联系了解更多信息。

探索世伟洛克参考点

相关文章

确保气体取样的安全性和准确性的合适方法。

安全的代表性气体取样

阅读与液化气和气体取样相关的常见挑战,并了解如何借助合适的技术和适当的设备来克服这些挑战。

为什么不应混用卡套管接头

为什么卡套管接头混用会有问题

了解为什么来自不同制造商的卡套管接头元件混用或互换会导致流体系统性能不佳。

世伟洛克取样

分析您的取样需求

是否想要确定,离线取样和在线分析,哪一个是您监测工艺条件的合适之选?我们整理了一份清单,方便您找到合适的运营解决方案。